Ícones

Ícones de Cabeçalho
Ícone Título Descrição

Nome do programa

Dá acesso ao Gestor do sistema.

Permite-lhe carregar, guardar e adicionar programas e ficheiros URCaps.

Mais

Aceder a informações acerca da versão, número de série e definições do robô.

Checksum de Segurança

Mostra a soma de verificação de segurança ativa e dá acesso a parâmetros detalhados de cada peça do braço robótico e altera o modo operacional.

Ícones de navegação principal
Ícone Título Descrição

Aplicação

Configura e define as definições do braço do robô e a segurança, incluindo os efetores finais e a comunicação.

Programa

Ver e modificar programas do robô.

3D

Permite o controlo e a regulação do movimento do robô nas coordenadas X, Y, Z.

Operador

Opera o robô utilizando programas pré-escritos e mostra o estado do robô.

 

Ícones dentro do icone de três linhas
Ícone Título Descrição

Gestor do sistema

Dá acesso ao Gestor do sistema.

Permite-lhe carregar, guardar e adicionar programas e ficheiros URCaps.

Sobre

Exibe informações sobre a versão do robô e o número de série.

Configurações

Configura as definições do sistema, como idioma, unidades, palavra-passe e segurança.

Recarregar

Uma função segura para aplicar as definições padrão definidas na aplicação.

Desligar

Para reiniciar, ligar e desligar o robô.

 

Ícones da barra lateral
Ícone Título Descrição
Seleção de modo Permite selecionar o modo de funcionamento e o modo de controlo.

Movimento

Função abrangente para o movimento do robô, detalhando as articulações, TCP, flange e base.

Estrutura do programa

Fornece uma visão geral estrutural do programa, módulos e funções principais. Acesso à adição de módulos.

Programa de lógica Permite executar um programa lógico e apresenta o número de tarefas em execução.
Mensagens de registo Apresenta uma lista de todas as atividades de registo que realizou no software.

Variáveis globais

Fornece acesso a nomes de variáveis globais e aos seus valores.

 

Ícones de Rodapé
Ícone Título Descrição

Inicializar

Gere o estado do robô. Quando VERMELHO, pressione-o para tornar o robô operacional.

  • Preto, desligado. O braço do robô está num estado parado.

  • Laranja, inativo. O braço do robô está ligado, mas não está preparado para funcionar normalmente.

  • Laranja, bloqueado. O braço do robô está bloqueado.

  • Verde, normal. O braço do robô está ligado e pronto para o funcionamento normal.

  • Vermelho, erro. O robô está num estado de falha como, por exemplo, paragem de emergência.

  • Azul, transição. O robô muda de estado, por exemplo, o travão é libertado.

Reproduzir

Inicia o programa carregado atualmente.

Passo

Permite que um programa seja executado passo a passo.

Parar

Interrompe o programa carregado atualmente.

Controlo deslizante de velocidade

Mostra em tempo real a velocidade relativa a que o braço robótico se movimenta, tendo em conta as definições de segurança.

Modo manual de alta velocidade

O controlo deslizante do modo Manual de Alta Velocidade está disponível apenas no modo manual quando está configurado um dispositivo de ativação de três posições. O Modo Manual de Alta Velocidade permite que a velocidade da ferramenta e do cotovelo ultrapassem temporariamente o limite de velocidade predefinido.

 

Ícones do ecrã principal
Ícone Título Descrição
Mover para cima

Para mover para cima um nó de comando numa árvore de programas.

Mover para baixo

Para mover para baixo um nó de comando numa árvore de programas.

Reverter

Para reverter um movimento recente de um nó de comando numa árvore de programas.

Desfazer reversão

Para desfazer a reversão de um movimento recente de um nó de comando numa árvore de programas.

Ocultar/

Anular Supressão

Suprimir e anular a supressão de um nó de comando numa árvore de programas.

Copiar

Para copiar um nó de comando para outra árvore de programas.

Colar

Para colar um nó de comando para outra árvore de programas.

Cortar

Para cortar um nó de comando de uma árvore de programas.

Eliminar

Para eliminar um nó de comando numa árvore de programas.