일반 경고 및 주의

설명

다음 경고 메시지는 후속 섹션에서 반복하거나 설명하거나 자세히 다룰 수 있습니다.

 

아래에 나열된 일반 안전 수칙을 준수하지 않으면 부상이나 사망이 초래될 수 있습니다.

  • 로봇 암과 툴/엔드 이펙터를 제대로 확실하게 제자리에 볼트로 장착했는지 확인합니다.

  • 로봇 애플리케이션이 자유롭게 작동될 수 있는 충분한 공간이 있는지 확인합니다.

  • 운송, 설치, 시운전, 프로그래밍/티칭, 작동 및 사용, 해체 및 폐기를 포함하여 로봇 애플리케이션의 수명 동안 작업자가 보호되는지 확인합니다.

  • 로봇 애플리케이션에 도달할 수 있는 사람을 포함하여 작업자를 보호하도록 로봇 안전 구성 매개변수가 설정되었는지 확인합니다.

  • 로봇이 손상된 경우 사용하지 마십시오.

  • 로봇을 사용할 때는 헐거운 옷이나 장신구를 착용하지 마십시오. 긴 머리는 뒤로 묶습니다.

  • 컨트롤 박스 내부 덮개 뒤에 손가락을 넣지 마십시오.

  • 위험한 상황 및 제공되는 보호에 대해 사용자에게 알리고, 보호 제한 및 잔존 위험에 대해 설명합니다.

  • 사용자에게 비상 정지 버튼의 위치를 알려주고 비상 상황이나 비정상적인 상황이 발생할 경우 비상 정지를 활성화하는 방법을 알려줍니다.

  • 로봇 애플리케이션을 시작하려고 할 때를 포함하여, 로봇이 닿지 않는 곳에 있으라고 사람들에게 경고합니다.

  • 티치 펜던트를 사용할 때 움직이는 방향을 파악하기 위해 로봇 자세에 주의를 기울입니다.

  • ISO 10218-2의 요구 사항을 준수합니다.

  • ISO 13849 시리즈에서 요구되는 EMC 요구 사항 준수를 확인합니다.

 

날카로운 모서리 및/또는 핀치 포인트가 있는 툴/엔드 이펙터를 다룰 때 부상을 입을 수 있습니다.

  • 툴/엔드 이펙터에 날카로운 모서리나 핀치 포인트가 없는지 확인하십시오.

  • 보호 장갑 및/또는 보호 안경이 필요할 수 있습니다.

 

작동 중에 로봇 암과 컨트롤 박스에 의해 생성된 열에 장시간 접촉하면 불편함을 유발하고 부상을 입을 수 있습니다.

  • 작동 중 또는 작동 직후에는 로봇을 다루거나 만지지 마십시오.

  • 로봇을 다루거나 만지기 전에 로그 화면의 온도를 확인하십시오.

  • 전원을 끄고 1시간 동안 기다려서 로봇이 식도록 두십시오.

 

통합 및 작동 전에 위험 평가를 수행하지 않으면 부상 위험이 증가할 수 있습니다.

  • 작동 전에 위험 평가를 수행하고 위험을 줄이십시오.

  • 위험 평가에 의해 결정된 경우 작동 중에 로봇의 이동 범위 안에 들어가거나 로봇 애플리케이션을 만지지 마십시오. 세이프가딩을 설치합니다.

  • 위험 평가 정보를 확인합니다.

 

테스트되지 않은 외부 기계 또는 테스트되지 않은 애플리케이션에서 로봇을 사용하면 작업자가 부상을 입을 위험이 높아질 수 있습니다.

  • 모든 기능과 로봇 프로그램을 별도로 테스트하십시오.
  • 시운전 정보를 확인합니다.

 

매우 강력한 자기장은 로봇을 손상 시킬 수 있다.

  • 로봇을 영구적인 자기장에 노출시키지 않는다.

 

모든 기계 및 전기 장비가 관련 사양 및 경고에 따라 설치되었는지 확인하십시오.