Freedrive
| Abilitazione di Freedrive |
È possibile abilitare il freedrive nei seguenti modi:
L'abilitazione di Freedrive mentre si sta muovendo il braccio del robot può provocare una deriva e conseguenti anomalie.
|
| Teach Pendant 3PE |
Utilizzare il pulsante 3PE TP per impostare il braccio del robot in modalità Freedrive:
Ora è possibile portare il braccio del robot nella posizione desiderata, mantenendo in atto la pressione leggera.
|
| Marcia indietro |
Durante l’inizializzazione del braccio del robot, potrebbero verificarsi vibrazioni minime al momento del rilascio dei freni del robot. In determinate situazioni, come quando il robot è prossimo alla collisione, queste vibrazioni sono indesiderabili. Utilizzare Arretramento per forzare giunti specifici in una posizione senza rilasciare tutti i freni nel braccio del robot.
|
| Heavy Freedrive |
Se il braccio del robot è acceso e i freni sono disinseriti, è possibile muovere i giunti esercitando una forza. La forza necessaria per avviare il movimento dipende dai limiti di forza specificati nelle impostazioni di sicurezza.
|