Fonctions dans l'icône du menu rapide

Description

L'icône « hamburger » regroupe cinq fonctions de PolyScope X :

  • Gestionnaire du système

  • À propos de

  • Réglages

  • Recharger

  • Mise hors tension

 

Gestionnaire du système

Le Gestionnaire de système remplit la même fonction que dans l'en-tête. Voir En-tête En-tête

 

À propos de

La fonction « À propos » ne nécessite aucune autre action dans un autre champ ou onglet. Lorsque vous appuyez sur « À propos », vous pouvez voir la version du logiciel, le numéro de série du robot et le code QR des licences des logiciels open source. Le modèle du robot et son adresse IP sont affichés afin de permettre aux utilisateurs d'accéder rapidement aux informations essentielles du système.

 

Réglages

La fonction « Paramètres » vous permet d'accéder aux paramètres généraux, au mot de passe, à la connexion et à la sécurité. À l'exception de la rubrique « Système » dans les paramètres généraux, toutes les rubriques sont protégées par un mot de passe.

 

Généralités .

Ce paramètre comprend les rubriques « Système » et « Mise à jour ».

 

Les paramètres système vous permettent de modifier la langue, le thème et les unités utilisées dans le système.

Le paramètre « Mise à jour » vous invite à insérer une clé USB et à vérifier la disponibilité d'une mise à jour.

 

Mot de passe

Ce menu comprend les rubriques « Mode de fonctionnement », « Sécurité » et « Administration ».

 

Mode de fonctionnement Le mot de passe est utilisé pour passer du mode automatique au mode manuel.

Le mot de passe « Safety » permet de modifier les paramètres de sécurité.

Le mot de passe « Admin » permet de modifier les paramètres du système. Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous modifiez ce paramètre, car le mot de passe administrateur ne peut pas être récupéré. Si le mot de passe ne peut pas être récupéré, une réinstallation du logiciel est nécessaire.

 

Connexion

Ce paramètre comprend les options Réseau et UR Connect.

 

Le menu « Réseau » vous permet d'appliquer une configuration réseau après avoir choisi entre DHCP et Statique.

UR Connect vous permet de vous connecter à myUR Cloud, ce qui vous donne accès aux données de votre robot où que vous soyez.

 

Sécurité

Ce paramètre comprend Secure Shell, les autorisations et les services.

 

Secure Shell gère l'accès SSH au système.

La section « Autorisations » vous permet de sélectionner les pages du système à protéger par un mot de passe administrateur.

La rubrique « Services » vous permet d'activer ou de désactiver des interfaces.

 

Recharger

La fonction « Reload » ne nécessite aucune autre action dans un autre champ ou onglet. Lorsque vous appuyez sur « Recharger », les paramètres par défaut définis dans l'application seront appliqués.

 

Mise hors tension

La fonction « Arrêt » ne nécessite aucune autre action dans un autre champ ou onglet. Lorsque vous appuyez sur « Arrêt », vous avez le choix entre redémarrer ou éteindre l'appareil. L'état du programme sera enregistré avant le redémarrage ou la mise hors tension du robot.