Precauciones generales de seguridad
Lea las precauciones generales de seguridad antes de instalar el 3PE TP.
Para más información sobre seguridad, consulte el capítulo Seguridad del Manual del usuario del robot.
Si se realizan trabajos de instalación o mantenimiento de equipos conectados a una fuente de alimentación, pueden producirse descargas eléctricas.
- Desconecte el equipo de la fuente de alimentación antes de realizar trabajos de instalación o mantenimiento.
Si la fuente de alimentación o los cables de tierra se conectan de forma incorrecta, pueden producirse daños en el equipo o lesiones personales.
Los daños causados por una conexión a fuente de alimentación inadecuada no están cubiertos por la garantía. Antes de poner el equipo en funcionamiento:
- Asegúrese de que los cables de la fuente de alimentación sean correctos.
- Asegúrese de que la conexión a tierra sea correcta.
La falta de verificación y validación de la protección y la funcionalidad puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.
-
Compruebe la eficacia de todas las medidas de reducción de riesgos.
No realizar una evaluación de riesgos antes de la instalación y el funcionamiento puede provocar lesiones al personal o daños al equipo.
-
Realice una evaluación de riesgos antes de la instalación y el funcionamiento.
-
Lea el manual del usuario de UR y el manual de servicio de UR.
Este producto está diseñado para su uso como parte del robot Universal Robots e-Series. Las consideraciones generales de seguridad que son válidas para el robot Universal Robots e-Series también son válidas para este producto.
- Para obtener más información sobre seguridad, consulte la sección Seguridad del Manual del usuario del robot Universal Robots e-Series .