Descripción del producto

La Teach Pendant with 3-Position Enabling Device es una consola portátil de Universal Robots con funcionalidad integrada de dispositivo de habilitación de 3 posiciones.

Los botones de activación están en la parte inferior de la consola portátil, como se muestra a continuación. You can use wither button, according to your preference. If the 3PE TP is disconnected, an external 3PE device must be connected and confirmed in the Installation.

1 Botón de encendido 2 Botón de parada de emergencia
3 Puerto USB (viene con un protector contra polvo) 4 Botones 3PE

Cada botón 3PE tiene debajo un símbolo de Movimiento libre del robot, como se muestra a continuación.

Si la Teach Pendant with 3-Position Enabling Device no se instala correctamente, pueden producirse daños en el equipo o la propiedad.

  • The 3PE Teach Pendant must be installed properly in order to meet regulatory requirements.

Uso del producto

The Teach Pendant with 3-Position Enabling Device is only certified for use with Universal Robots e-Series control boxes.

Componentes

La Teach Pendant with 3-Position Enabling Device tiene los siguientes componentes:

  • 3PE Teach Pendant with attached Teach Pendant cable

Requisitos

El software del sistema robótico que usa la consola portátil 3PE debe ser más nuevo que la versión V5.8.0

Si se instala una Teach Pendant with 3-Position Enabling Device en un sistema robótico con una versión de software anterior a la V5.8.0, pueden producirse daños en el equipo o la propiedad.

  • Verifique el número de versión de su sistema de software antes de instalar la Teach Pendant with 3-Position Enabling Device.