Limpieza de su robot
Limpieza diaria
Para limpiar cualquier polvo/suciedad/aceite presente en el brazo robótico o en la consola portátil, use un paño y uno de los siguientes agentes limpiadores: agua, alcohol isopropílico al 70 %, alcohol con 10% de etanol o 10% de nafta. In rare cases, very small amounts of grease can be visible from the joint. Esto no afecta el funcionamiento, el uso ni la vida útil de la junta.
Limpieza adicional
Debido al énfasis adicional en la limpieza de su robot, Universal Robots recomienda limpiar con alcohol isopropílico 70% (alcohol para uso tópico).
- Limpie el robot con un paño de microfibra torcida y alcohol isopropílico 70% (alcohol para uso tópico).
- Deje que el robot mojado con alcohol isopropílico 70% durante 5 minutos y luego límpielo usando el procedimiento de limpieza estándar.
NO USE BLANQUEADOR. No use blanqueador en cualquier solución diluida para limpieza.