Modo de funcionamiento automático

Descripción

En Modo automático, el robot solo puede ejecutar un programa de tareas predefinidas. No puede modificar ni guardar programas e instalaciones. Esto tiene dos propiedades:

  • Se permite la ejecución automática del programa

  • Movimientos a toda velocidad (cumpliendo con los límites de seguridad)

 

Para utilizar el modo Automático

  1. Siga los pasos de «Cambiar de modo» en el modo operativo. Consulte Modo operativo.

  2. Seleccione el botón Automático en el modo Operativo, introduzca la contraseña del modo operativo para desbloquear y confirme.

    Mientras está en modo automático, la interfaz de PolyScope X está en la pantalla del operador y se reducen las pestañas en la navegación principal y la barra lateral. Además, el icono del modo automático aparece encima de la suma de comprobación de seguridad.

     
  3. Puede pulsar el botón Reproducir en el pie de página o en la barra de control del robot.