컨트롤러
UR 컨트롤러는 로봇 운용의 핵심 장치로, 전원 공급과 안전 기능, 통신을 하나의 시스템에서 통합 관리합니다.
- 로봇 운용과 시스템 동작을 중앙에서 제어·조율
- 전원 공급·안전 기능·통신의 통합 관리
- 전체 제품군에 일관된 제어 아키텍처 적용

하드웨어는 로봇 시스템의 제어·운용 방식과 생산 현장에 통합하는 방식을 결정합니다. 유니버설 로봇의 하드웨어는 시스템 제어, 사용자 조작, 물리적 연결 기능을 하나의 일관된 아키텍처로 통합합니다. 이를 바탕으로 안정적인 현장 도입과 장기 운용을 지원합니다.

UR 컨트롤러는 로봇 운용의 핵심 장치로, 전원 공급과 안전 기능, 통신을 하나의 시스템에서 통합 관리합니다.

티칭 펜던트는 로봇 프로그래밍과 조작에 사용하는 주요 인터페이스로, UR 플랫폼 전반에서 일관된 조작 방식을 제공합니다.

SP7 스마트 패널은 7세대 g-Series 로봇용 탈착형 버튼 패널입니다. 툴 플랜지에서 로봇을 직관적으로 제어할 수 있어 프로그래밍과 조작이 편리해집니다.

보조 하드웨어 구성 요소는 다양한 생산 환경에 맞춰 시스템을 유연하게 설치·배치하고 운용할 수 있도록 지원합니다.