Universal Robots는 1 월을 "National Cobot Awareness Month"로 선언하여 제조업체가 연말 이전에 투자 수익률을 높이기 위해 문제를 해결하고 생산성 목표를 달성 할 수있는 솔루션으로 코봇을 발견하도록 촉구했습니다.
1 월은 전통적으로 삶과 사업 목표를 달성하기위한 새로운 희망과 새로운 에너지의 달입니다. 그러나 50 년 넘게 실업률이 가장 낮은 새해를 맞이한 제조업체의 경우 근로자가 휴일 축하에서 둔하고 정신적인 업무에 열의를 갖기를 기대하기가 쉽지 않을 수 있습니다. UR (Universal Robots) 아메리카 사업부의 지역 영업 이사인 Stu Shepherd는 1 월은 National Cobot Awareness Month의 이상적인시기라고 말합니다. “유니버설 로봇이 세계 최초의 상용 가능한 협업 로봇을 판매 한 지 10 년이 지났지 만 여전히 코봇 시장은 아직 도약되지 않았습니다. 1 월 전국 코봇 인식의 달 ( National Cobot Awareness Month)을 통해 제조업체는 코봇이 직원이 할 수없는 단조로운 작업을 해결하기 위해 여기에 있다는 신호를 보내려고합니다. 생산성, 품질 및 일관성 향상으로 인해 평균 6 ~ 8 개월의 투자 회수 기간으로 투자를 시작한 다음 지금 시작하면 연말 이전에 투자 할 수 있습니다.”
우리 대부분은 건강과 안녕을 개선하고, 돈을 더 잘 관리하고, 더 생산적이고 만족하며, 다른 사람들을 돕고, 우리의 지평을 넓히고 새로운 것을 배우기위한 결의로 새해를 시작합니다. 코봇은 제조업체와 소중한 직원이 이러한 목표를 달성하도록 도울 수 있습니다.
직원과 나란히 작업 할 수있는 코봇의 내장 안전 시스템이 협동로봇의 정의 기능인 반면, UR은 사용자 친 화성, 간단한 설정, 쉬운 재배치를위한 유연성을 포함하도록 정의를 확장했습니다. 그리고 경제성. 오늘날 UR 코봇을 통해 직원은 반복적이고 저렴한 가치의 작업에서 높은 가치의 활동으로 전환하여 생산성과 품질 및 작업 조건을 향상시킬 수 있습니다.
“우리는이 용어가 채택 된 이래로 협동로봇 공학의 선두 주자였습니다. 안전은 필수적이지만 이는 현재 코봇 시장에 들어가는 비용에 불과합니다.”라고 Shepherd는 말합니다. "우리는 공동 작업을하는 것이 접근성에 관한 것이라고 생각합니다. 비용과 복잡성으로 인해 로봇을 배치 할 수 없다고 생각한 제조업체들에게 로봇을 배치함으로써 자동화 장벽을 낮 춥니 다."

One such manufacturer was Toolcraft, a machine shop in Seattle, WA, that found itself at a crossroad when a large order prompted the company to add a third shift for 24/7 production. “Nobody wants to run on third shift around here. When you put an ad out, you’re not getting very many responses,” says Steve Wittenberg, director of operations at Toolcraft, who is in an area with three percent unemployment. Toolcraft started looking at different automation options, initially considering traditional industrial robots.
“If we looked at just the robot hardware alone, that appeared to be a more cost-effective solution,” says Wittenberg. “But once we started factoring in the savings on not having to erect a safety cage – and the time saved on the ease of use, avoiding a lot of complex programming – Universal Robots ended up being the right solution.”
Fast return on investment continues to be a significant advantage of collaborative robots, and an opportunity for manufacturers to get a jump on their financial resolutions as well. Universal Robots customers around the world typically see ROI within the first year, with many seeing much faster return in just a few weeks or months.
“When we first started looking into automation, I was surprised to find that we could afford a six-axis robot – and a collaborative one at that,” says Joe McGillivray, CEO of Dynamic Group, an injection molding company in Minnesota that deployed UR cobots. “I assumed those systems cost hundreds of thousands of dollars, which was not the case. The return on investment on our first system was just under two months.”

전 세계적으로 39,000 개 이상의 코봇이 판매되고 전 세계 시장 점유율의 약 50 %를 차지하는 UR은 제조업체가 코봇을 시작하고 성공할 수 있도록 지원합니다. 무료 온라인 UR Academy 교육을 통해 130 개국 (및 계산)의 85,000 명 이상의 사용자가 거의 모든 작업을 위해 협동로봇을 구현, "강의"및 재배치하는 방법을 빠르게 배울 수있었습니다. 또한 UR+ ecosystem은 빠르고 쉬운 구현을 위해 UR 코봇과의 플러그 앤 플레이 호환성을 보장하는 200 개 이상의 인증 제품과 400 명의 공인 상업용 개발자를 제공합니다.
ABO 리서치 (ABI Research)의 새로 발표 된 분석(analysis)에 따르면 코봇은 현재 가장 빠르게 성장하는 산업 자동화 부문으로, 코봇 팔의 연간 매출은 2018 년 19 억 달러에서 2030 년까지 110 억 달러에이를 것으로 예상됩니다.