<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> 본문으로 건너뛰기
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/a13d8f87d0/case_story_whippany_-actuation_system_mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/fc6b65447a/case_story_whippany_-actuation_system_desktop.png

Universal Robots, 항공우주 산업 자동화 지원

Whippany Actuation Systems

요약

특수 부품에 대한 수요가 증가할 때 Whippany Actuation Systems 는 새로운 CNC 기계를 구입하거나, 생산을 아웃소싱하거나, Universal Robots 기반 솔루션으로 자동화를 도입하는 중요한 결정에 직면했습니다. 휘파니의 선택은 분명했다. Whippany Actuations Systems 는 항공우주 및 방위 산업을 위한 전기 기계식 작동 시스템을 만듭니다. 이 회사는 신속하게 생산을 늘리고 사내 제조를 선호해야 했으며 새로운 CNC 기계에 많은 비용을 투입할 수 있는 대안을 모색했습니다.

도전 과제

뉴저지 소재 제조업체는 CNC 기계를 조정할 수 있는 로봇을 연구하기 시작했습니다. 하룻밤 사이에 로봇을 방치하면 증가하는 수요를 충족시킬 수 있을 만큼 생산 능력이 증가합니다.

원하는 자동화는 또한 서로 다른 크기의 부품을 처리해야 했기 때문에 로봇과 그리퍼가 CNC 기계와 통신하는 맞춤형 적응형 그리퍼와 통합하는 능력이 필수적이었습니다.

Whippany Actuation Systems

산업 Metal and Machining
나라 United States
직원 수 100-500
사용된 코봇 UR10
Robotiq 그리퍼가 장착된 UR10 cobot 이 Whippany Actuation Systems 에서 CNC 기계를 어떻게 사용하는지 확인하세요.

솔루션

그때 휘파니의 제조 엔지니어링 매니저인 필 드 마우로 (Phil De Mauro) 가 유니버설 로봇을 선택했습니다. DeMauro는 "우리는 쉽게 구현하고 프로그래밍할 수 있는 솔루션을 찾고 있었으며 다른 로봇에 필요한 전통적인 보호 및 안전이 필요하지 않았습니다." 라고 말합니다.

로봇을 한 셀에서 다른 셀로 이동하는 능력도 "큰 고려 사항" 이었습니다.

휘파니의 제조 엔지니어링 리더는 "우리는 단지 몇 개의 핀을 바닥에 터뜨리고 가동할 뿐입니다." 라고 말합니다.

로봇을 CNC에 통합하는 것은 간단했습니다. Whippany는 외부 인테그레이터가 들어와 이산 I/O를 기어 셰이퍼와 유니버설 로봇의 컨트롤러에 배선하는 것을 도왔습니다. 모든 것이 연결되면 모든 I/O 포인트에 레이블을 지정하고 모든 것을 매핑할 수 있습니다. 이제 시스템의 제어 프로그램을 통해 사용자는 기계에서 발생하는 이벤트와 관련된 특정 I/O를 로드되는 장치의 도어 개폐에서 모니터링할 수 있습니다.

DeMauro는 이러한 작업에 적합한 Robotiq 그리퍼를 선택하는 것은 "자연스러운 선택" 이라고 말합니다.

우리는 쉽게 구현하고 프로그래밍할 수 있는 솔루션을 찾고 있었으며 다른 로봇이 필요로 하는 전통적인 보호 및 안전이 필요하지 않았습니다.

Phil De Mauro, Manufacturing Engineering Leader, Whippany Actuation Systems
UR10 협업 로봇, Whippany Actuation Systems, 미국
UR10 협업 로봇, Whippany Actuation Systems, 미국

코봇 통합

Robotiq 그리퍼를 Universal Robot과 통합하는 것은 USB를 연결하고 드라이버를 로드하는 것만큼 쉽습니다.

Whippany의 기어 기계공 Patrick Cain은 그리퍼 자체가 "매우 사용하기 쉽다" 고 말합니다. “지금보다 더 복잡할 줄 알았는데."

Whippany의 CNC 기계가 두 번의 무인 교대를 추가로 실행함으로써 회사의 생산 능력 향상 목표가 달성되었다고 DeMauro는 말합니다. 그는 1 년 이내에 로봇에 대한 ROI를 달성 할 것으로 기대합니다. 협업 로봇은 휘파니의 경쟁력을 높였을 뿐만 아니라, 생산 능력 향상으로 인해 더 많은 작업을 인소싱할 수 있는 가능성을 고려하고 있습니다.

자동화의 결과로 회사 마진이 개선될 것으로 기대하는 DeMauro는 "전반적으로 비용 관점, 생산성 관점 및 용량 관점에서 비즈니스에 도움이 됩니다." 라고 설명합니다.

사용된 UR + 제품:
Robotiq 2F-85 그리퍼

해결된 자동화 과제:

  • 생산 능력
  • 향상 직원 경험
  • 향상 더 나은 마진
  • 처리량 증가
  • ROI: 12개월 미만

핵심 가치 동인:

  • 쉬운 프로그래밍
  • 유연한 배포
  • 협업적이고 안전한 신속한
  • 투자 회수

협업 로봇이 해결한 작업:

  • 기계 텐딩
  • CNC

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결