자격을 갖춘 용접공을 찾는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 스웨덴의 작은 용접 공장 Vattholma Mekano 의 경우, 이에 대한 솔루션은 플러그 앤 플레이 용접 패키지 SmoothTool이 장착된 협업 UR10e 로봇으로, 사용 및 프로그래밍이 매우 쉽고 고품질 용접을 반복적으로 수행할 수 있습니다. 로봇이 공작물을 로봇으로 이동하는 대신 공작물로 이동하기 쉽다는 사실은 굴삭기를 위한 무거운 버킷을 MIG 용접하는 바트홀마 메카노 (Vattholma Mekano) 의 큰 장점입니다. 이 로봇은 더 나은 작업 환경을 제공하고 인간 근로자에게 귀중한 시간을 확보합니다. 최대 30% 까지 소유자를 추정하여 회사가 현재 생산량을 늘릴 수 있도록합니다.
비즈니스 혁신
점점 더 적은 수의 젊은이들이 용접공이 되기 위해 훈련하고 그러한 많은 과정이 마감됨에 따라, 경험이 풍부한 용접공을 찾는 것은 매년 점점 더 어려워지고 있습니다. 스웨덴 웁살라 (Uppsala) 북쪽에 위치한 6인용 용접 공장인 바트홀마 메카노 (Vattholma Mekano) 에서는 굴삭기용 버킷을 수리하는 것과 같은 대형 용접 구조물이 많이 사용됩니다. 이것은 비교적 간단하지만 시간이 많이 걸리는 작업입니다. 주문서가 가득 찬 Vattholma Mekano 는 회사가 찾을 수 있었다면 이러한 유형의 작업에 더 많은 용접기를 기꺼이 고용했을 것입니다.
“우리는 15년 넘게 용접 로봇을 찾고 있었기 때문에 산업용 로봇은 오랫동안 제 레이더에 있었습니다. 그러나 그들은 비싸고 수익을 내기 위해 대규모 제조가 필요하기 때문에 우리 사업에 적합하지 않습니다. 우리는 큰 시리즈가 아니라 주문할 개별 품목만 만듭니다." 라고 Vattholma Mekano CEO인 Sven-Ingvar Björck는 말합니다.