<link rel="stylesheet" href="styles-ENMP3CLZ.css"> 본문으로 건너뛰기
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/23b9804bfd/thiele-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/65141d8590/thiele-desktop.png

UR cobots, 독일 생산 회사에서 야간 근무

Thiele

요약

독일 생산 회사인 틸레 (Thiele) 는 소규모 시리즈 생산을 확장하기를 원했지만 정기적인 자동화 솔루션이 너무 비싸고 복잡하다는 것을 알게 되었습니다. 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 경량 로봇 암을 통해 회사는 무인 야간 교대를 실행하여 생산 효율성을 크게 향상시킬 수 있었습니다. 지금까지 자동화는 소규모 기업에서는 상상할 수 없는 일이었습니다. 사용 가능한 로봇은 너무 비싸고, 너무 복잡하며, 생산에 통합하기가 너무 어려웠습니다.

바이에른의 10인 프로덕션 회사인 틸레 (Thiele) 가 이 의견을 공유했습니다. 그러나 추가 근로자를 고용하지 않고 생산을 확장해야 하는 어려움에 직면한 자동화만이 유일한 해결책으로 보였습니다. 관련성을 갖추기 위해, 이 솔루션은 합리적인 가격에 매우 쉽게 작동할 수 있어야 했으며, Thiele (Thiele) 이 기계에서 기계로 신속하게 이동해야 했기 때문에 이동이 가능해야 했습니다.

Thiele

산업 Metal and Machining
나라 Europe
직원 수 5-25
사용된 코봇 UR5
동영상 — UR5 로봇, 스웨덴 아트리아

1년 이내의 코봇 수익

틸레 (Thiele) 는 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 맞춤형 솔루션을 사용하기로 결정했습니다. 특수 포수와 직관적인 그래픽 사용자 인터페이스를 갖춘 18kg 로봇 암으로 모든 직원이 쉽게 작동할 수 있습니다. 비슷한 솔루션의 1/3에 불과한 이 로봇은 소규모 회사의 손이 닿지 않는 곳에 있었습니다.

오늘날, 이 로봇은 사람이 전혀 상호 작용하지 않고 밤에 작은 시리즈의 밀링과 관련된 모든 작업을 처리합니다. 두 게이트를 모두 열고, 원료를 공급하고, 기계 바이스에 고정하고, 밀링 후 제거하고, 제쳐 둡니다. 이를 통해 직원들은 단조로운 처리 작업에서 벗어날 수 있으며 훨씬 더 어려운 작업을 수행할 수 있습니다. 이 로봇 솔루션은 단 4주 만에 개발되고 통합되었으며 투자액은 단 7 ~ 10개월 만에 성과를 거둘 것입니다. Thiele 님은 현재 추가 확장을 계획하고 있습니다.

UR5 협업 로봇, 독일 ThieleUR5 협업 로봇, 독일 Thiele

해결된 자동화 과제:

  • 자동화 조명
  • 야간 근무 및 단조로운 작업에 대한 직원의 부담을 덜어줍니다.

핵심 가치 동인:

  • 쉬운 프로그래밍
  • 유연한 배포
  • 빠른 설정

협업 로봇이 해결한 작업:

  • CNC
  • 기계 텐딩

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결