<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> 본문으로 건너뛰기
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/f3c11e031b/stantraek-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/046e9b8641/stantraek-desktop.png

덴마크 회사는 UR cobots 로 수익을 두 배로 늘립니다

Stantræk

요약

덴마크의 단기 생산 회사인 Stantræk 에게 자동화는 성장을 의미합니다. 유연한 배치가 가능한 두 개의 로봇 팔을 통해 회사는 급여의 큰 증가 없이 생산을 확장하고 거의 두 배의 수익을 올릴 수 있었습니다. 스탠트릭 (Stantræk) 은 임금 요건이 낮은 동유럽 국가들과의 치열한 경쟁에 직면해 있었으며 입찰을 따내는 데 어려움을 겪었습니다. 유일한 방법은 생산 인력을 더 고용하지 않고도 성장할 수 있는 방법을 찾는 것이었습니다.

Stantræk

산업 Metal and Machining
나라 Europe
직원 수 25-50
사용된 코봇 UR5
동영상 — UR5 로봇, 덴마크 Stantræk

UR5에 대한 불만은 없었습니다. 우리 직원들은 로봇이 수익을 창출하는 데 핵심적인 역할을 한다는 것을 빠르게 깨닫고 경기 침체 이후에도 고른 기운을 되찾을 수 있도록 도와주었습니다.

Frank Barbarus, COO

가치 있는 투자

스탠트릭 (Stantræk) 은 유니버설 로봇 (Universal Robots) 으로부터 두 개의 UR5에 투자했으며, 이는 빠르게 수익을 높이는 데 기여했습니다. 2008년부터 2013년까지 매출은 4백만 달러에서 7백만 달러로 거의 두 배 증가한 반면, 직원 수는 21명에서 28명으로 증가했습니다. 모든 것이 자동화로 귀결됩니다.

예를 들어, UR5 로봇 중 하나는 스탬핑 기계에 먼저 배치한 다음 상자에 넣는 기계 부품을 생산하는 데 사용됩니다. 숙련된 작업자는 시간당 400개의 물품을 상자에 넣을 수 있으며, 로봇 암은 같은 시간에 300개의 물품만 처리합니다. 로봇은 급여 수표, 휴식 또는 유급 휴가가 필요하지 않기 때문입니다. 그리고 로봇은 Stantræk 직원들로부터 좋은 평가를 받았습니다. 사실, 프로그램하기 쉬운 로봇 팔은 혁신적인 직원들에게 상당히 매력적인 것으로 나타났습니다. 생산에서 일하는 Poul Lave는 다음과 같습니다.

“실제로 티칭 기능을 사용하여 로봇 암을 잡고 원하는 동작을 보여줄 수 있기 때문에 각 아이템을 제작할 때 3초를 절약할 수 있는 방법을 찾았습니다. 이를 통해 UR5가 더 원활하게 움직일 수 있도록 로봇의 움직임을 조정할 수 있었습니다. 이전에는 로봇이 분당 약 4 개의 항목을 처리했지만 이제는 분당 6 개를 완료합니다.” Poul Lave의 노력의 결과로 UR5는 이제 상자의 전체 콘텐츠를 이전보다 4배 빠르게 처리할 수 있습니다.

UR5 협업 로봇, Stantræk, Denmark
UR5 협업 로봇, Stantræk, Denmark

해결된 자동화 과제:

  • 성장을 위한 자동화
  • 인력 문제

핵심 가치 동인:

  • 쉬운 프로그래밍
  • 유연한 배포
  • 빠른 투자 회수

협업 로봇이 해결한 작업:

  • 머신 텐딩

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결