<link rel="stylesheet" href="styles-3S7W63VL.css"> 본문으로 건너뛰기
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/08e6607339/stamit-mobile-1.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/042d595896/stamit-desktop-1.png

기계 공구 회사는 UR cobots 를 사용하여 인력 문제를 해결합니다.

STAMIT

요약

STAMIT 은 기계 공구 회사로 매년 4,000개 이상의 서로 다른 공구 개체를 생산합니다. 체코 슬라브코프에 본사를 둔 STAMIT 는 광학, 인쇄, 포장 및 의료 산업을 위해 연간 1,200만 개의 부품을 제조합니다. 대용량/저용량 생산 라인에 UR10 로봇을 배치함으로써 제조업체는 로봇이 직원 배치가 어려운 위치를 채우면서 세 번째 교대 근무를 할 수 있었습니다.

스타밋 (STAMIT) 은 최근 기존 고객과 신규 고객 모두로부터 주문이 증가하고 있으며, 이는 유연한 주문 배송 및 품질 관리 측면에서 까다로운 것으로 입증되었습니다. 자격을 갖춘 기술 인력이 부족하여 회사는 생산성을 높이기 위해 로봇 기술을 구현해야 했습니다.

Petr Mitáček STAMIT 매니징 디렉터는 "작업 현장의 어려움 중 하나는 3교대 작업 중에 두 개의 CNC 툴링 센터에 부품을 로딩하는 것이었습니다. 이전에는 수동으로 수행했으며 교대마다 한 명의 작업자가 필요했습니다." 라고 말합니다. "수동 부품 로딩은 매우 힘들고 피곤했으며 성능을 높여야 했습니다. 인간 운영자는 당연히 제한되어 있고 우리는 이 도전에 다른 방식으로 직면해야 한다는 것이 분명했습니다.”

STAMIT

산업 Metal and Machining
나라 Europe
직원 수 100-500
사용된 코봇 UR10
동영상 — UR10 로봇, 체코 Stamit

UR cobot 적응에 단 2주 소요

생산에 로봇을 배치하는 실제 상황을 파악하기 위해 회사 경영진은 유사한 문제에 직면한 여러 UR 고객을 방문했습니다. 궁극적으로 이 회사는 UR10 모델을 주로 물리적 도달 범위, 적응성 및 다양한 물체를 피킹하고 배치하는 가변성을 위해 선택했습니다. "우리는 유니버설 로봇과 쉬운 프로그래밍 및 설치에 깊은 인상을 받았습니다. 모든 작업에 매우 빠르게 배포할 수 있습니다. 코봇 (cobot) 은 특별한 안전 케이징이나 울타리 없이 안전하게 작동하기 때문에 대형 작업 셀이 필요하지 않습니다." 라고 Mitáček은 말합니다.

로봇 배포를 준비할 때, STAMIT 는 UR10 cobot 을 사용하여 작업장의 안전성 평가를 수행하고 ES 준수에 대한 긍정적 인 최종 보고서 및 인증을 획득했습니다. 구현 단계에는 로봇과 [CNC 기계](/%7BlocalLink: 31468%7D) 간의 통신 설정이 포함되었으며, 전체 생산에 코봇 (cobot) 을 통합하는 데 총 3주가 걸렸습니다. 코봇 (cobot) 은 두 손가락 그리퍼로 작동합니다. 기계의 기본 레이아웃과 재료 설정을 변경하지 않고도 인간 작업자가 생산을 재구성할 수 있도록 로봇을 사용하여 작업하는 데 단 2주가 걸렸습니다.

CNC 툴링 시장에는 경쟁이 치열하여 생산성을 높일 수 있는 동기가 있습니다. 현재 상황에서 우리는 자격을 갖춘 근로자가 부족하여 성과를 높여야 합니다. 유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 복잡한 조직 변화와 안전 기술에 대한 높은 투자 없이 빠르고 유연하게 자동화할 수 있음을 보여주었습니다.

Petr Mitáček, Managing Director
기술적 다운타임 감소, 성능 향상

기술적 다운타임 감소, 성능 향상

기계 텐딩 프로세스의 자동화와 기술 다운타임의 감소로 생산 성능이 향상되어 전체 비즈니스 성과의 성장이 가능해졌습니다. 작업 인력은 일상적이고 반복적인 동작 작업으로부터 자유로워집니다. 설치 후 세 명의 직원이 수작업에서 더 가치 있는 위치로 포지션을 변경했습니다. 현재 STAMIT 는 UR10 로봇으로 기계 관리 애플리케이션을 확장하고 있으며, 현재 세 가지 애플리케이션이 사용되고 있습니다.

비즈니스 문제 해결

비즈니스 문제 해결

유니버설 로봇을 통해 STAMIT 는 생산 라인의 부분 자동화였던 주요 비즈니스 목표 중 하나를 해결했습니다. MET 목표를 통해 STAMIT 는 자격을 갖춘 직원을 찾을 수 없는 로봇을 대체할 수 있었습니다. 경영진은 UR10 요금이 17개월 이내에 회수될 것으로 예상하고 있습니다.

해결된 자동화 과제:

  • 생산의 부분 자동화에 대한 필요성
  • 작업장 안전 위험 평가
  • 편리한 그리퍼 설치
  • 다른 부품 생산에 대한 신속한
  • 재배치 직원 자격 대체
  • 제품: 광학, 인쇄 및 포장 및 의료 산업용 부품

핵심 가치 동인:

  • 기술적 다운타임 제거
  • 생산 성과 향상
  • 3명의 직원을 일상적이고 반복적인 업무에서 해방
  • 신규 주문에 대한 유연성 향상
  • 안전 및 조직 변화에 대한 저렴한 비용으로 빠른 ROI 달성

협업 로봇이 해결한 작업:

  • CNC 기계 관리
  • 전기 그리퍼로 작동
  • CNC 툴링 센터에서 원재료 로딩 및 변경
  • CNC 기계 제어
  • 완성 부품 피킹 및 배치

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결