Orkla Foods의 생산을 간소화하는 유연한 UR10
요약
UR10 은 식품 회사인 쿰라 (Kumla) 의 오르클라 (Orkla foods) 가 생산을 간소화하고 상자에 식품을 포장하는 데 있어 운영 안정성을 창출하는 데 도움이 됩니다. 구현하기가 매우 쉽고 직원들에게 로봇을 다루고 작동하도록 가르치는 것이 쉬웠습니다. 다양한 생산 기계 네트워크에서 잘 작동하며 이동하기 쉽고 광범위한 안전 설비가 필요하지 않습니다.
2014년 1월 1일, Orkla Foods Sverige는 세 식품 회사인 Abba Seafood, Procordia Food 및 Frödinge를 성공적으로 통합한 후 "탄생" 했습니다. Eslöv에 본사를 둔 이 회사는 스웨덴 전역에 다수의 생산 시설을 보유하고 있습니다. 현재 Eslöv, Tollarp, Fågelmara, Frödinge, Kungshamn, Örebro, Vansbro 및 Kumla에 위치하고 있습니다.
비즈니스 변신
다른 제품들 중에서도 쿰라 공장은 바닐라 크림을 준비하고 있습니다. 스웨덴 Orkla Foods가 유니버설 로봇 UR10 (Universal Robots UR10) 에 투자하기 전에 바닐라 크림 백은 상자에 수동으로 포장되었습니다. 목표는 네트워크의 다른 생산 기계와 함께 작동할 수 있는 자동화 솔루션을 찾고, 쉽게 이동하고 프로그래밍할 수 있으며, 광범위한 안전 설비 없이 직원과 함께 작동할 수 있는 것이었습니다.
"중요한 요구 사항은 로봇이 작동하기 위해 감독이나 추가 지원이 필요하지 않도록 로봇이 완벽하게 작동해야 한다는 것이었습니다. 오클라 푸드 쿰라 (Orkla Food Kumla) 의 사이트 매니저 요한 린네 (Johan Linné) 는" 안전 경비가 필요하지 않고 직원들과 함께 안전하게 일할 수 있다면 큰 이점이 될 것입니다. "라고 말합니다.
Orkla Foods
Johan Linné, Site manager로봇은 유연하고 구현이 쉽고 프로그래밍이 간단하며 다른 기계와의 네트워크에서 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.
해내던 방법
UR10 투자 회수 기간은 약 6개월입니다.
현지 업체로부터 팁을 받은 후, 회사는 UR10 시연회를 가졌고 깊은 인상을 받았습니다. 자동화된 프로세스에는 백을 상자에 넣는 과정이 포함됩니다. 로봇은 독립적으로 작동하지만 카톤 발기기, 카톤 실러가 있는 네트워크의 일부이며 충전 기계에 의해 공급됩니다. Johan Linné는 UR10 로봇으로 간단하게 만들 수 있으며, 회사가 작업자를 위해 무거운 리프팅과 지루한 반복 작업을 간소화하고 제거하는 데 도움이 된다고 말합니다.
"매우 잘 작동했습니다." 라고 그는 요약합니다. "유연하고, 구현하기 쉽고, 프로그래밍하기 쉽고, 다른 기계와의 네트워크에서 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 중요한 이점은 로봇이 부딪히면 멈춘다는 것입니다. 즉, 로봇은 안전하고 주위에 안전 보호가 필요하지 않아 직원과 더 통합될 수 있습니다."
"우리는 더 경제적이고 안정적인 운영을 얻었으며 이제 이러한 유형의 로봇을 사용할 수 있는 다른 응용 프로그램이 있는지 여부를 조사하고 있습니다."
해결된 자동화 과제:
식품 포장 상자. 투자 회수 기간: 6개월
핵심 가치 동인:
간편한 프로그래밍 신속한 투자 회수 협업적이고 안전함
협업 로봇이 해결한 작업:
머신 텐딩