유연하고 비용 효율적인 cobots 반복 작업 자동화
요약
노르딕 슈가 (Nordic Sugar) 가 원료 시료 분석을 자동화할 새로운 세대의 로봇을 찾아 나섰을 때 가장 중요한 기준은 유연성, 사용자 편의성 및 합리적인 가격표였습니다. UR5는 모든 기준을 충족했으며 직원들이 로봇 전문가와 상담하는 대신 쉽게 프로세스를 조정할 수 있도록 했습니다.
비즈니스 혁신
Nordic Sugar 는 유럽에서 가장 큰 설탕 공장 중 하나입니다. 생산 기간 동안 테스트 부서는 총 80,000개의 사탕무 샘플을 분석합니다. 1993년부터 순수한 사탕무로 용기를 계량하는 단조로운 작업은 로봇에 의해 수행되었지만 로봇 팔의 기술적 발전은 오래된 것을 교체해야 할 때라는 것을 의미했습니다.
“직원들이 다른 작업을 위해 프로그래밍하고 스스로 생산할 수 있는 로봇을 원했습니다. 이전 로봇을 사용하면 변경을 원할 때마다 값비싼 전문가에게 전화해야 했습니다. 비용이 너무 많이 들었습니다." 라고 Nordic Sugar 생산 및 분석 관리자 Bo Berghdahl은 말합니다.
Nordic Sugar
솔루션
유니버설 로봇이 무역 박람회에서 UR5를 선보인 후, 노르딕 슈거 (Nordic Sugar) 는 설탕 분석 과정에서 소형 로봇 팔을 테스트하기로 결정했습니다. 현재 3개의 UR5가 작동 중입니다.
UR5 로봇은 바코드를 스캔하고 저울에서 필터에 이르기까지 분석을 위해 설탕으로 용기를 픽업합니다. 이 프로세스는 공압 그리퍼와 로봇의 팔 끝 도구에 통합된 바코드 스캐너에 의해 수행됩니다. 로봇은 안전을 지키는 직원이 필요 없기 때문에 직원과 함께 일할 수 있으며 로봇의 작업을 변경해야 할 때 더 이상 값 비싼 전문가에게 전화 할 필요가 없습니다.
UR5의 투자 회수 시간에 만족하는 보 버그달 (Bo Bergdahl) 은 "오늘날 로봇의 위치를 변경하거나 속도를 변경해야 하는 경우, 우리는 스스로 할 수 있습니다." 라고 말합니다. “우리의 경우 UR5가 다른 로봇을 대체했지만, 육체 노동을 사용해야 한다면 4개월 만에 로봇이 비용을 지불했을 것입니다. 이제 우리는 오래된 부품을 구매하는 대신 새로운 로봇에 투자할 수 있습니다."
Bo Berghdahl, Production and Analysis Manager나는 직원들이 다른 작업을 위해 프로그래밍하고 스스로 생산할 수 있는 로봇을 원했습니다. 이전 로봇을 사용하면서 우리는 변화를 원할 때마다 값비싼 전문가에게 전화해야 했습니다. 너무 비싸서

제품:
식품 산업 및 소매업용 설탕 제품. 투자 회수 기간: 124일.
핵심 가치 동인:
쉬운 프로그래밍 유연한 배포 빠른 투자 회수
협업 로봇이 해결한 작업:
품질 검사 픽앤플레이스
유니버설 로봇과 연락하세요
수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...
- 생산성 향상
- 변화하는 제품 수요에 적응
- 직원 복지 및 유지 개선
- 노동력 부족 문제 해결