<link rel="stylesheet" href="styles-ENMP3CLZ.css"> 본문으로 건너뛰기
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/7d160a086e/case-story-marka-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/741d8d296d/case-story-marka-full.png

UR3 cobots 병뚜껑 어셈블리 최적화

MARKA Italy

요약

Marka는 수년 동안 시장의 선두 주자였던 세제 생산 화학 회사입니다. 초기 수년간 제3자 생산에 전념한 후 자체 브랜드로 생산을 시작하기로 결정했습니다. 최근 소비재 분야의 오퍼가 더욱 늘어났다. 그것은 인간의 팔 동작 범위를 모방한 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 협업 로봇 설치와 일치하는 선택이었습니다.

Marka 는 자체 브랜드 소비재에 캡을 조이기 위해 Universal Robots 의 UR3 를 선택했습니다. 이는 1년 이내에 비용을 지불한 투자에 대해 기계의 정확성과 신뢰성으로 보상을 받은 결정이었습니다.

비즈니스 혁신

"Marka는 한동안 소매용 소비재를 생산해 왔습니다." 라고 생산 및 R&D를 담당하는 Giorgio Belotti는 말합니다. "이는 우리가 비즈니스를 수행하는 방식에 큰 영향을 미친 선택입니다. 즉, 생산 물류를 검토하고 동일한 성능 수준과 동일한 전체 품질을 유지하면서 더 빠르게 수정할 수 있는 더 작은 양의 제품을 생산하는 것으로 전환하는 것을 의미했습니다. 이것이 회사가 로봇 자동화를 구현하기로 선택한 이유입니다."

Marka는 주로 생산에 중점을 둔 요구 사항을 가지고 있었습니다. 동일한 수준의 조임으로 정확하게 적용해야 하는 병에 뚜껑을 씌우는 것입니다. Marka의 전문 기술자인 Sergio Melite는 "캡 모양 때문에 그립감과 정밀한 위치를 잡기가 어려웠습니다. 유니버설 로봇 (Universal Robots) 에서 협업 로봇 인 UR3를 선택한 이유는 정확히 그렇게 할 수 있었기 때문입니다. 우리는 우리의 선택에 매우 만족합니다. UR3 로봇의 설정 및 관리는 경쟁 로봇보다 쉽고 훨씬 간단했습니다.”

MARKA Italy

산업 Medical and Cosmetics
나라 Europe
직원 수 25-50
사용된 코봇 UR3
동영상 — UR3 로봇, 이탈리아 마르카

솔루션

UR3는 이미 내장된 토크 센서 관리 소프트웨어 덕분에 정확한 위치 및 조임 문제를 극복했습니다. 설치의 용이성과 로봇의 설계로 인해 할당된 작업을 즉시 시작할 수 있었습니다. Melite는 계속해서 말합니다. "로봇은 아침에 도착했고, 4시간 후에는 이미 생산 라인에서 작동하고 있었습니다. 이는 로봇 프로그래밍에 대한 이전의 전문 지식이 필요하지 않은 직관적인 프로그래밍 시스템 덕분입니다. UR3는 또한 생산 주기를 단순화했습니다. 숙련되지 않은 작업자는 항상 기계에 가까이 있을 필요 없이 생산을 매우 빠르게 중지, 재설정 및 재시작할 수 있습니다. 사용하기 쉽고 사용자 친화적인 인터페이스를 갖추고 있으며 협업을 통해 컴팩트한 공간에서 작업자와 함께 안전하게 작동할 수 있습니다.

생산 책임자인 벨로티 (Belotti) 는" 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 로봇 덕분에 우리는 완제품의 전반적인 품질을 높이고 1년 이내에 구매 비용을 회수할 수 있었습니다.

유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 로봇 덕분에 우리는 완제품의 전반적인 품질을 높이고 1년 이내에 구매 비용을 회수할 수 있었습니다.

Giorgio Belotti, Head of Production
UR3 협업 로봇, 이탈리아 마르카 (Marka)
UR3 협업 로봇, 이탈리아 마르카 (Marka)

해결된 자동화 과제:

  • 병의 뚜껑 닫기.
  • 협업 로봇은 빌드 인 포스 제어를 사용하여 매번 동일한 방식으로 올바른 포스가 적용되도록 합니다.

핵심 가치 동인:

  • 빠른 설정
  • 간편한 프로그래밍
  • 협업적이고 안전한 신속한
  • 투자 회수

협동 로봇이 해결하는 과제

  • 병의 뚜껑 닫기

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결