UR 코봇 (UR cobots) 은 로스앤젤레스에 본사를 둔 도어 하드웨어 제조업체인 엠텍 (Emtek) 에서 접착제 디스펜싱을 최적화했습니다. 이 회사는 제조 도어 노브에서 접착제 디스펜싱을 보다 일관성 있게 처리할 수 있는 방법을 찾고 있었습니다. 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 UR5는 이제 접착제가 적용된 후 스템에 노브를 배치하는 작업자와 완벽하게 협력하여 접착제를 속도와 정확도로 분배합니다. 탠덤 노력은 고혼합/저물량 생산 라인에서 인시간당 생산 생산량을 두 배로 늘렸습니다.

Emtek, Birk Sorensen의 엔지니어링 부사장은 모회사인 ASSA ABLOY로부터 이미 New Zealand 및 Romania 의 공장에서 UR cobots 작업을 하고 있는 유니버설 로봇에 대해 처음 들었습니다.
"그들은 우리가 로봇에 관심이 있고 로봇 공학에 입문하도록 격려 받았다면 유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 훌륭한 협업 로봇이라고 제안했습니다. 동일한 인근의 작업자와 매우 긴밀하게 작업할 수 있었습니다." 라고 Sorensen은 말합니다. "울타리를 칠 필요가 없었고 프로덕션 실행 사이에 프로그램을 신속하게 변경할 수 있었습니다. 이러한 협력적 접근 방식은 인시당 일일 처리량을 두 배로 늘렸습니다.”

엔지니어링 팀은 셀이 완전히 작동하는 데 일주일 정도 걸리는 설치의 용이성에 놀랐습니다. “정말 간단했어요. CNC 기계로 모든 고강도 프로그래밍을 할 필요는 없었습니다." 라고 Sorensen은 말합니다. Sorensen 팀은 로봇 공학에 대한 사전 경험이 없었습니다.
이제 UR cobot 으로 해결할 수 있는 생산 과제 중 하나는 에폭시의 부피와 디스펜싱의 일관성을 제어하는 것입니다. 육체 노동에 도전하는 것으로 판명된 작업.
또 다른 문제는 거절 문제를 해결하는 것이었습니다. 에드거 메디나 (Edgar Medina) 엠텍 (Emtek) 생산 운영 이사는 "유니버설 로봇이 적절한 양의 접착제를 분배함으로써 전체 프로세스를 표준화할 수 있습니다." 라고 말합니다. “이제 로봇으로 돌아가 프로그래밍, 디스펜싱, 전체 프로세스를 살펴볼 수 있습니다. 통제된 환경 하에 있으며 즉시 문제를 파악할 수 있습니다.”
Emtek UR5는 일반적으로 매일 약 7시간 동안 접착제를 분배합니다. "많은 경우에 우리는 동일한 팔레트를 사용하지만, 우리는 단지 프로그램을 변경하고 노브" A "를 사용하는 대신에 노브" B "로 전환하고, 아마도 2시간 후에 다시 이동할 것입니다." 라고 Sorensen은 설명하며, Emtek 은 현재 로봇에 7개의 다른 프로그램을 저장하고 있다고 덧붙입니다. "작업자는 올바른 프로그램을 선택하기만 하면 로봇이 작동합니다. 정말 간단합니다.”
Birk Soerensen, Vice President of Engineering, Emtek이 협력적 접근 방식은 인시당 일일 처리량을 두 배로 늘렸습니다.
Emtek 은 세계 최고의 도어 오프닝 솔루션 회사인 ASSA ABLOY의 일부입니다. 1981년에 설립된 엠텍 (Emtek) 은 수십 년간 도어 하드웨어를 제작한 경험이 있습니다. 각 주문은 회사의 남부 캘리포니아 시설에서 맞춤 조립됩니다. 손잡이, 레버, 로제트 및 마감재의 미리 결정된 조합은 없습니다. Emtek 을 통해 고객은 자신의 취향에 따라 혼합하고 일치시킬 수
있습니다. https://www.emtek.com

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...