싱가포르에 본사를 둔 클리어팩 (Clearpack) 은 동남아시아, 중국, 인도, 중동 및 아프리카의 고객을 보유한 선도적인 포장 자동화 솔루션 제공업체입니다. cobot 제조업체인 Universal Robots + (UR +) 는 Universal Robots (UR) 코봇을 위한 타사 인증 플러그 앤 플레이 솔루션을 갖춘 글로벌 제품 플랫폼입니다. Clearpack 은 UR10 cobot 및 선형 모션 구성 요소의 글로벌 공급업체인 Ewellix 의 LIFTKIT 로 구성된 안전하고 컴팩트하며 사용하기 쉬운 팔레타이징 솔루션을 신속하게 설계할 수 있었습니다. 이를 통해 FMCG 부문의 수많은 Clearpack 고객은 창고 공간을 최적화하고 투자에 대한 빠른 투자 수익 (ROI) 을 누릴 수 있었습니다.
제조업체는 생산 현장 레이아웃을 계획할 때 제품의 케이스를 팔레트에 쌓는 자동화 프로세스인 자동 팔레타이징에 필요한 공간을 고려하지 않는 경우가 많습니다. 이것은 그들에게 우주 도전을 제시합니다. 스마트하고 혁신적인 솔루션 개발에 전념하는 Clearpack 은 안전하고 컴팩트하며 유연하고 사용하기 쉬운 고객을 위한 효율적인 팔레타이징 시스템을 설계하는 동시에 기업이 창고 저장 공간을 최대한 활용할 수 있도록 지원합니다.
클리어팩 (Clearpack) 은 이미 UR (Universal Robots) 에 익숙했으며, 과거에는 UR 코봇 (cobots) 을 사용하여 고객을 위한 케이스 세우기 및 포장 솔루션을 개발했습니다. 이번 파트너십은 UR + 생태계 와 이웰릭스 (Ewellix) 의 리프트킷 (LIFTKIT) 의 도움으로 다시 UR로 이어져 팔레타이징 솔루션을 설계하는 데 성공했습니다.
UR을 선택하기 위한 Clearpack 의 주요 고려 사항 중 하나는 개방형 플랫폼이었으며, 이는 최종 사용자가 애플리케이션을 직접 프로그래밍할 수 있는 유연성을 가졌음을 의미합니다.
클리어팩 (Clearpack) 은 FMCG 부문의 고객이 신속하게 적응할 수 있도록 솔루션을 쉽게 구현할 수 있도록 해야 했습니다. UR의 사용자 친화적인 휴먼 머신 인터페이스는 이를 용이하게 했고, cobot 의 협업적 성격은 사람들과 협력할 수 있게 해주었습니다.
Clearpack 위험 평가는 높은 안전 기준을 가진 많은 선도적인 다국적 기업과 협력하기 때문에 모든 프로젝트 타당성 조사의 필수적인 부분입니다. 적절한 적용과 적절한 액세서리 디자인을 통해 팀은 안전 요원 없이 시스템을 구성할 수 있었습니다. 부피가 큰 전통적인 산업용 로봇을 배치할 때는 일반적으로 안전 가드가 필요하므로 설치 및 공장 레이아웃 변경에 대한 추가 비용이 발생합니다.
"대부분의 고객은 제조 시설을 건설하는 동안 자동 팔레트화를 위한 공간을 고려하지 않았을 것입니다. UR의 컴팩트한 풋 프린트와 사용 편의성 덕분에 자동 팔레트화가 가능해졌습니다. 또한 코봇 (cobot) 은 팔레타이징과 같은 반복적인 작업을 보다 인체공학적이고 안전하게 처리할 수 있게 해줍니다."
Vishnu Puranik, General Manager, Clearpack.코봇 (cobots) 에 관해서, 우리의 선택은 매우 분명합니다. 시장에서 최고의 솔루션은 유니버설 로봇 (Universal Robots) 입니다. 이 부문의 시장 리더인 UR은 매우 우수한 비용 대비 품질 비율로 타협하지 않는 유연성을 제공합니다. 코봇 (cobot) 은 최소 액세서리로 생산 라인에 쉽게 통합됩니다. 경량 특성으로 인해 캐스터 휠만으로 한 생산 라인에서 다른 생산 라인으로 이송할 수 있습니다. 이러한 요소는 투자 지출을 더 빨리 회수하는 데 도움이 됩니다.
Cobot 선택에 만족한 팀은 팔레타이징 솔루션을 향상시키고 코봇이 적층 높이를 높여 생산 시설의 저장 공간을 최적화할 수 있는 이상적인 액세서리를 찾았습니다.

UR + 온라인 쇼룸 을 탐색하는 팀은 코봇의 바닥에 부착할 수 있는 로봇 액세서리인 LIFTKIT (LIFTKIT) 를 발견하여 컴팩트한 수축 높이로 최대 900mm까지 수직으로 들어 올릴 수 있습니다. LIFTKIT는 cobot 바닥에 부착할 수 있는 로봇 액세서리입니다. 팀은 이웰릭스 (Ewellix) 와 연락하여 주문을 할 시간을 낭비하지 않았습니다.
"우리는 LIFTKIT와 UR10 통합 팔레타이징 솔루션에 관심이 있는 클리어팩 (Clearpack) 의 의견을 기쁘게 생각합니다. LIFTKIT는 범위를 확장하기 위해 추가 선형 축을 추가함으로써 UR cobot 을 매우 잘 보완합니다. UR 시스템은 고객을 위한 투자이며, LIFTKIT는 생산성과 투자 수익 측면에서 이러한 투자를 극대화하는 데 도움이 되는 액세서리입니다.

“UR + 플랫폼은 급성장하는 코봇 (cobots) 시장을 위해 당사의 제품을 선보일 수 있는 환상적인 기회를 제공합니다. 이는 유니버설 로봇 (Universal Robots) 을 위해 특별히 설계된 당사의 제품을 홍보하는 매우 타겟팅된 방법입니다. UR + 에 가입한 이후로 응답이 압도적이었습니다. 우리는 신제품 출시와 함께 이처럼 즉각적인 영향과 시장 대응을 한 적이 없습니다." 라고 Ewellix 비즈니스 지원 매니저인 Thomas Lotz는 말했습니다.
“LIFTKIT은 UR 요구 사항을 기반으로 설계되었기 때문에 하루도 걸리지 않고 전체 시스템을 통합하고 통합하는 것이 매우 쉬웠습니다. 다양한 옵션을 살펴봤지만 LIFTKIT을 사용하면 원하는 선형 속도로 필요한 스택 높이를 얻을 수 있었습니다. 그래서 저희에게는 쉬운 결정이었습니다. 이웰릭스 (Ewellix) 는 또한 LIFTKIT을 진행할 수 있는 확신을 준 시장에서 신뢰할 수 있는 이름입니다." 라고 Vishnu는 덧붙였습니다.
UR은 cobots 및 UR + 플랫폼을 통해 LIFTKIT과 협력하여 Clearpack 고객의 요구를 충족시키는 훌륭한 솔루션을 제공했습니다. 이로 인해 팔레타이징 솔루션에 대한 주문이 증가했습니다.

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...