<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> 본문으로 건너뛰기
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/deee3192c9/case-story-beyerdynamic-gmbh-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/ea694f3cc4/case-story-beyerdynamic-gmbh-desktop.png

코봇은 확성기를 위한 정밀 코팅을 자동화합니다

Beyerdynamic GmbH & Co. KG

요약

Beyerdynamic은 생산성을 높이고 오디오 장비의 품질을 향상시키기 위해 라우드스피커 멤브레인의 코팅에서 협업 로봇에 의존합니다. 자동화를 위해 공정은 먼저 핸들링과 스프레이의 두 부분으로 나뉘었습니다. 픽 앤 플레이스 애플리케이션에서 통합 Robotiq 손목 카메라와 Robotiq 2 핑거 그리퍼가 있는 UR5 로봇이 용접된 헤드폰 라우드스피커를 회전 모터에 놓습니다. 그런 다음 스프레이 건이 통합된 UR3가 스프레이 공정을 인수하고 분산 매체를 분사하여 멤브레인을 코팅합니다. 코봇 (cobots) 의 사용은 생산 공정의 현 시점에서 생산성을 50% 증가시키는 동시에 품질을 크게 향상시킬 수 있게 했습니다.

비즈니스 전환

독일에서 주로 생산하는 오랜 기업으로서 Beyerdynamic은 생산 자원과 관련하여 동일한 용량을 유지하면서 브랜드의 품질 표준을 소홀히하지 않고 생산성을 50% 증가시키는 과제에 직면했습니다. 그러나, 이것은 공정 안정성을 위험에 빠뜨리지 않고 전통적으로 수작업으로 수행되는 특히 섬세한 작업 단계의 경우 쉽게 가능하지 않습니다. 예를 들어, 라우드스피커의 멤브레인은 분산 매질로 코팅하여 생산 순서 내의 한 지점에서 정제되어야 합니다. 자동화 단계까지는 브러시로 멤브레인에 배지를 수작업으로 도포한 직원 3명이 이 프로세스를 담당했습니다. “물론 장기간에 걸쳐 고르게 그림을 그리는 것은 불가능합니다. 어느 시점에서 한쪽 붓질이 두꺼워지고 다른 한쪽 붓질이 얇아집니다. 따라서 우리의 멤브레인은 품질과 관련하여 강한 변동을 보였습니다." 라고 beyerdynamic의 생산 엔지니어인 Jörg Lang은 말합니다.

Beyerdynamic GmbH & Co. KG

산업 Electronics and Technology
나라 Europe
직원 수 100-500
사용된 코봇 UR3 & UR5
동영상 — UR5 로봇, Beyerdynamic GmbH & Co. KG, 독일

솔루션

UR 로봇이 오랫동안 품질 관리 응용 분야에서 Beyerdynamic을 확신한 후, 회사는 생산 영역에서 시도되고 테스트된 코봇 (cobots) 을 사용하기로 결정했습니다.

오늘날 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 두 협업 로봇인 UR3와 UR5는 확성기 멤브레인 코팅에서 직원들을 지원합니다. 한 직원이 로봇 암에 통합된 카메라의 시야를 나타내는 미리 정의된 영역에 용접된 헤드폰 스피커를 배치합니다. Robotiq 손목 카메라 와 Robotiq 2 핑거 그리퍼의 도움으로 UR5 로봇 암이 라우드 스피커를 들어 회전 모터에 놓습니다. 그런 다음 스프레이 건이 통합된 UR3가 스프레이 공정을 인수하고 분산 매체를 도포하여 멤브레인을 코팅합니다. 그런 다음 UR5는 Robotiq 그리퍼를 사용하여 코팅된 라우드스피커를 트레이에 놓습니다. 이 라우드스피커는 공작물이 완전히 로드되는 즉시 로봇이 자동으로 밀어붙입니다.

로봇의 사용은 생산 공정의 특정 시점에서 생산성을 50% 증가 시켰으며 동시에 제품 품질을 향상 시켰습니다. Beyerdynamic의 전략적 운영 및 품질 책임자인 Peter Härtel은 탁월한 가격 대비 성능 비율 외에도 로봇 암의 사용 편의성과 호환성에 특히 깊은 인상을 받았습니다. "직관적인 제어 인터페이스 덕분에 직원들은 로봇 작동 방법을 빠르게 배울 수 있습니다. Robotiq 카메라와 그리퍼도 신속하게 설치되어 소프트웨어 및 프로그래밍 환경을 통해 원활하게 사용할 수 있었습니다. UR 로봇 암과 Robotiq 공급 장치 간의 Plug&Play 통합 덕분에 파일럿 프로젝트를 즉시 구현할 수 있었습니다." 현재 진행 중인 4년 계획의 일환으로, Beyerdynamic은 다른 생산 공정에 추가 협업 로봇을 연속적으로 구현하여 직원들을 더욱 지원할 계획입니다.

직관적인 제어 인터페이스 덕분에 직원들이 로봇을 직접 조작하는 방법을 빠르게 배울 수 있습니다. Robotiq 의 카메라와 그리퍼도 신속하게 설치되었으며 소프트웨어 및 프로그래밍 환경을 통해 원활하게 사용할 수 있었습니다. UR 로봇 암과 Robotiq 공급 장치 간의 Plug&Play 통합 덕분에 파일럿 프로젝트를 즉시 구현할 수 있었습니다.

Peter Härtel, Head of Strategic Operations and Quality
UR5 협업 로봇, beyerdynamic GmbH &amp; Co. KG, 독일UR5 협업 로봇, beyerdynamic GmbH &amp; Co. KG, 독일UR5 협업 로봇, beyerdynamic GmbH &amp; Co. KG, 독일

제품

  • 마이크
  • 헤드폰
  • 컨퍼런스 기술

핵심 가치 동인

  • 정확한
  • 일정한 품질
  • 유연
  • 가격 대비
  • 성능 협업성 및 안전성
  • 쉬운 프로그래밍
  • 빠른 설정

협동 로봇이 해결하는 과제

  • 픽앤플레이스
  • 스프레이

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결