--

Betacom 은 경쟁에서 앞서 나가기 위해 협업 로봇을 사용합니다.

Betacom

요약

베타콤 (Betacom) 은 새로운 LED 도로 조명 제품 라인의 출시를 준비하면서 디자인 에너지 (Design Energy) 로 전환하여 유니버설 로봇 (Universal Robots) 기반 솔루션을 개발했습니다. 협업 로봇 솔루션을 통해 Betacom 은 비교할 수 없는 정밀도와 정확도로 새로운 대량 작업을 수행할 수 있습니다.

Betacom 은

도로, 지역 및 터널을 위한 조명 솔루션을 개발합니다. 이 솔루션은 가시성이 매우 중요한 도로, 경로 및 기타 영역에 고품질 조명을 제공하는 데 사용되므로 건설 및 건축 품질이 가장 중요합니다. Betacom 이 구축하는 복잡한 제품은 기존 디자인과 동일해야 합니다. 사람의 지문처럼 작은 것도 최종 디자인의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

Betacom

산업 Electronics and Technology
나라 New Zealand
직원 수 25-50
사용된 코봇 UR10
UR10 코봇 (cobot) 이 LED 조명 생산을 어떻게 간소화하는지 확인하세요.

UR10 은 실수를 하지 않기 때문에 Betacom 의 요구를 충족시켰습니다.

Mike Shatford, Design Energy
유연한 솔루션

유연한 솔루션

Betacom 은 Universal Robots 의 UR10 기반 솔루션을 개발하기 위해 Design Energy 를 선택했습니다. 유연하고 프로그램하기 쉬운 UR10 은 새로운 LED 조명 제품을 효율적으로 생산하기 위해 다양한 도구와 함께 사용됩니다. 멀티 헤드 진공 그리퍼를 사용하여 UR10 은 랙에서 회로 보드를 골라 알루미늄 프레스 위에 놓습니다. 그런 다음 로봇은 6개의 LED 렌즈를 선택하여 회로 기판에 놓습니다. 마지막 단계는 자동 공급 나사가 있는 공압 드라이버를 들고 렌즈와 회로판을 알루미늄 프레스에 고정하는 것입니다.

최상의 빛 확산을 위해 렌즈를 다른 방향으로 배치해야 한다는 점을 감안할 때, Betacom 은 높은 기능의 제품 제공을 보장하기 위해 생산 공정 중에 실수가 발생하지 않도록 하는 데 매우 중점을 두었습니다. 또 다른 이점은 LED와 렌즈가 사람의 손에 닿지 않아 오염을 최소화할 수 있다는 것입니다.

Design Energy의 Mike Shatford에 따르면, UR10 은 실수를 하지 않기 때문에 Betacom 의 요구를 충족시켰다고 합니다.

해결된 자동화 과제:

  • 고품질 표준에 맞는 LED 조명 솔루션의 장착 및 조립.

핵심 가치 동인:

  • 쉬운 프로그래밍
  • 협업적이고 안전한
  • 빠른 투자 회수

협동 로봇이 해결하는 과제

  • 조립

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결