이 회사는 2015년에 생산 활동을 시작했습니다. 현재 유압, 센서 및 공압 산업에서 약 80명의 고객을 보유하고 있으며 11개의 CNC 기계를 제조하고 약 20명의 직원을 고용하여 매년 매출을 늘리고 있습니다.
“저희는 고객이 제공한 설계에 따라 CNC 기계에 부품을 생산하는 서비스 회사입니다. 각 주문을 처리하는 데 평균 80시간이 소요되며, 그 후 제품 범위가 변경됩니다. 두 가지 동일한 구성 요소가 없습니다. 고객이 매번 다른 제품을 주문하기 때문에 모든 주문은 개별적으로 처리해야 합니다." 라고 Bernacki Industrial Services 총괄 관리자인 Nikodem Bernacki는 말합니다.
추가 개선으로 인해 공장의 한 작업자가 점점 더 많은 수의 기계를 담당하게 되었습니다. 이는 안전 표준을 유지하면서 생산성을 향상시킬 수 있도록 조직 변화를 통해 촉진되었습니다. 그러나 작업자의 작업 시스템을 개선할 기회는 제한적이었고 홀의 공간과 매우 엄격한 산업 안전 및 보건 규정을 고려하여 보다 유연하고 안전하며 재구성하기 쉬운 솔루션을 찾아야 했습니다. Bernacki Industrial Services 에서는 생산 경쟁력을 향상시키기 위해 로봇화가 필요했습니다.
Nikodem Bernacki,우리의 철학은 기계 공원을 최대한 활용하는 것입니다. 3교대로 작업하는 코봇 (cobots) 은 이를 가능하게 합니다.
시간이 지남에 따라 공장 관리자들은 기계에 생산 부품을 공급하고 기계에 넣고 가공 후 완제품을 치우는 작업이 협업 로봇을 사용하여 자동화 될 수 있다는 결론에 도달했습니다.
폴란드 유통업체인 ProCobot 이 제공하는 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 코봇과 UR + 플랫폼 , 에서 사용할 수 있는 Robotiq 그리퍼가 자동화에 사용되었습니다. Bernacki는 2019년 4월에 첫 번째 UR10e cobot 을 도입하기 시작했으며 기계에는 다음 달에 두 개의 코봇 (cobots) 이 추가로 장착되었습니다.
각 로봇은 핀 그리드로 구성된 특수 준비된 팔레트에서 부품을 가져와 기계가 부품의 위치를 올바르게 평가하고 각 부품을 안정적으로 선택할 수 있도록 합니다. 로봇 그리퍼의 손가락은 사내에서 3D 인쇄되어 구성 요소를 처리하도록 특별히 설계되었습니다. 선별된 후 가공할 부품을 CNC에 넣습니다.
로봇은 기계 자체의 문을 열고 구성 요소를 작업 공간에 배치합니다. CNC가 연속적으로 작동할 준비가 되었는지 확인하기 위해 cobot 은 기계와 신호를 교환하여 처음에 기계가 기계로 가공할 구성 요소를 삽입할 준비가 되었는지 확인합니다. 코봇과 기계 간의 통신은 CobotPlanet의 C-Interconector를 사용하여 수행됩니다. 그런 다음 로봇은 기계의 스핀들에 부품을 정확하게 배치합니다. cobot 그리퍼 턱과 전체 팔은 부품을 정확하게 제자리에 놓기 위해 0.5mm의 공차로 움직여야 합니다. 구성 요소가 기계에 올바르게 배치되었음을 확인하는 신호를 받은 후, 코봇 (cobot) 은 작업 공간을 떠나 문을 닫고 작업을 시작할 수 있는 정보를 CNC에 보냅니다. 기계가 작동하기 시작하면 코봇 (cobot) 은 작업이 종료되었음을 알리기 위해 다른 신호를 기다립니다. 작업 공간의 문을 다시 열고 완성된 가공 부품을 가져와 제트 방향으로 공기를 보내 스핀들에서 금속 칩을 날려 버립니다. 완성된 부품은 특별히 준비된 팔레트에 정확하게 배치됩니다. 사람이 안전한 환경에서 로봇의 움직임과 관련된 모든 요구 사항을 고려하여 전체 주기는 약 1분간 지속됩니다.
"코봇 (cobots) 작업에 수개월의 경험을 쌓은 우리는 CNC 생산 공정에서 그들의 역할을 가장 잘 충족시키기 위해 무엇을 해야 하는지 정확히 알고 있습니다. 이 작업에는 최고의 정밀도와 반복성이 필요합니다." 라고 Nikodem Bernacki는 말합니다.
로봇과 마운트가 있는 전체 워크스테이션의 무게는 약 60kg입니다. 두 명의 직원이 이동할 수 있습니다. "코봇은 안정적으로 장착되어 쉽게 운반할 수 있으며, 새로운 장소에서의 전환과 작업 준비는 20분 밖에 걸리지 않습니다. 기계와 로봇을 미세 조정하고 생산을 시작하는 데 약 1시간이 걸립니다." 라고 Nikodem Bernacki는 말합니다.
현재 두 명의 작업자가 각 교대 근무를 담당하고 있으며, 감독을 처리하고 11대의 기계를 관리하고 있습니다. 직원들은 무엇보다도 CNC 기계의 교체, 부품 준비, 선반으로의 운반 및 스테이션 간 코봇 프로그래밍 및 이동에 대한 책임이 있습니다. Nikodem Bernacki는 "우리의 철학은 기계 공원을 최대한 활용하는 것입니다. 3교대로 작업하는 cobots 덕분에 그렇게 할 수 있습니다." 라고 말합니다.

2007년에 설립된 베르나키 산업 서비스 (Bernacki Industrial Services) 는 생산 공장용 정밀 부품을 생산합니다. 유럽 전역의 플랜트용 밸브 본체 및 조립 라인과 같은 가공 부품 생산을 전문으로 합니다. 이 회사는 폴란드 자시옹카에 있는 테크놀로지 인큐베이터에서 사업을 시작했습니다. 현재 Rzeszów 근처 Jasionka의 특별 경제 구역에 자체 800m2 규모의 홀을 보유하고 있으며, Podkarpackie Science and Technology Park Aeropolis 및 Aviation Valley 클러스터의 회사 인근에 있습니다. Bernacki에서 작동하는 11대의 CNC 기계 중 최대 7대가 코봇 (cobots) 으로 작동하도록 조정되었습니다. 3대의 Universal Robots UR10e 협업 로봇이 기계 공원에서 3교대 작업으로 배치되어 효율성을 높이고 부품이 정확하게 제조되도록 합니다. UR cobots 선택은 프로그래밍의 용이성, 기계와의 호환성, 컴팩트한 크기 및 작업 안전성에 의해 결정되었습니다. 세 번째 UR10e 를 통해 회사는 가장 빠른 투자 수익률 (12개월) 을 달성했습니다.

유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 코봇은 쉬운 프로그래밍, 다른 기계에서 작업하기 위한 빠르고 쉬운 변경 기능, 컴팩트한 크기 및 회사의 요구에 대한 적응 등 기능 덕분에 선택되었습니다. 안전 고려 사항도 중요한 역할을 했습니다. 인증된 내장 안전 기능 덕분에 사람과 나란히 작업할 수 있습니다. 작업자는 신속하게 cobots 작업에 익숙해졌으며 이는 매우 도움이 되었습니다.
``
Bernacki Industrial Services 는 코봇 (cobots) 을 구현함으로써 경험을 쌓았으며, 이는 협업 로봇 운영 분야의 노하우로 해석됩니다. 회사 자체적으로 협업 로봇을 땅에 장착하는 효과적인 방법을 개발했습니다. Bernacki는 또한 다양한 형상의 제조된 부품을 검색하는 데 유용한 그리퍼 핑거의 독자적인 3D 프린팅 방법을 개발했습니다.
Nikodem Bernacki"우리는 UR 코봇 (cobots) 이 이전에 사람들이 수행했던 작업을 수행하는 방식에 깊은 인상을 받았습니다. 저는 개인적으로 첫 번째 cobot 구현에 참여했습니다 – 프로그램 작성, 컨셉 및 스테이션 개발. 코봇 (cobot) 을 표준 그리퍼와 매우 빠르게 통합하여 완벽한 호환성을 달성할 수 있었습니다."

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...