<link rel="stylesheet" href="styles-ZYLTUVNT.css"> 본문으로 건너뛰기
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/8083be37a6/aurolab-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/4145d2a6ac/aurolab-desktop.png

코봇 (cobots) 이 실명 제거를 지원하는 방법

Aurolab

요약

지난 5년 동안 유니버설 로봇은 아라빈드 아이 케어 시스템의 필수적인 부분인 오로랩 (Aurolab) 과 연계되어 왔습니다. 인도, 아프리카, 라틴 아메리카, 중앙 아메리카 및 동남아시아와 같은 중점 시장이 있는 전 세계 130개 이상의 국가에 제품을 수출하는 인도의 비영리 의료 기관입니다.

도전 과제 Aurolab 이

전 세계 NGO 및 병원에 제공하는 솔루션 중 하나는 백내장 수술에 사용되는 제품과 수술 후 시력 회복을 돕는 안구 내 렌즈로 구성된 백내장 키트입니다.

정밀도와 정확도는 안구내 렌즈의 전체 제조 공정, 재료 취급 및 부품의 선별 및 배치와 같은 작업에 매우 중추적이었습니다. 따라서 Aurolab 은 인도의 Universal Robots 유통업체 중 하나인 GI India Automation and Systems Pvt. Ltd. 와 협력하여 제조 공정을 최적화했습니다.

Aurolab

산업 Medical & Cosmetics
나라 India
직원 수 500-1000
사용된 코봇 UR5
UR cobots 가 Aurolab 렌즈를 처리하는 방법 보기
안전이 최우선

안전이 최우선

로봇은 직원이 작동할 수 있도록 안전하고 편안해야 했습니다. 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 코봇 (cobots) 은 인력과 원활하게 어울리는 것 외에도 합리적인 가격, 전력 소비 감소 및 안전성으로 인해 선택되어 부하가 가해질 때 보호 정지 조치가 전원을 끄도록 보장했습니다.

당사 제품의 신뢰성은 오로랩 (Aurolab) 에서 최초의 코봇 (cobot) 에 대한 개념 증명 (proof of concept) 이 확립된 후 검증되었으며, 그 후 7개가 더 추가되었습니다. 협업 로봇을 프로세스에 추가한 결과, Aurolab 은 연간 2,000,000개 이상의 렌즈를 사용하여 제품 생산량이 15% 대폭 증가한 것을 발견했습니다.

협업 로봇의 이점을 이해하려는 오로랩 (Aurolab) 의 비전을 통해 사람들은 이제 더 빠르게 시력을 얻고 회복하고 있습니다.

해결된 자동화 과제:

  • 유연성, 생산성 및 신뢰성이 필요한 주요 작업
  • 제공 생산성 및 품질 향상
  • ROI가 2년 미만임

핵심 가치 동인:

  • 0.1mm 반복 정밀도
  • 자연에서 쉽고 안전하며 협업
  • 가능 최저 운영 비용 - amc가 필요하지 않고 전력 소비가 매우 적음
  • 공간이 제한된 지역에서 케이지 없이 작동 가능 (적용 위험 평가 대상)

협업 로봇이 해결한 작업:

  • 자재 취급
  • 픽앤플레이스

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결