원격 제어를 가능하게 하는 IIOT 기술로 UR 로봇의 협업 능력을 향상 시키다

오늘날 작업자와 함께 쉽고 유연하며 안전하게 작업할 수 있는 협동 로봇의 개념은 많은 제조업체에서 잘 알려져 있습니다. 그러나 직원이 일하지 않을 때도 생산을 계속하기 위해 근무 시간 외 교대로 구현되는 협동로봇은 어떻습니까? 근처에 사람이 없을 때...

원격 제어를 가능하게 하는 IIOT 기술로 UR 로봇의 협업 능력을 향상 시키다
원격 제어를 가능하게 하는 IIOT 기술로 UR 로봇의 협업 능력을 향상 시키다

오늘날, 협동로봇은쉽고, 유연하며그리고인간작업자들과나란히일할수있을정도로안전한도구로서제조업계에널리알려져있다. 하지만직원들이일하지않을시간에도생산량을유지하기위해, 혹은퇴근후교대시간에움직이는협동로봇은어떨까요? 작업자가공장내다른곳에서작업에집중하는동안로봇이다른기계또는장비와직접통합되는경우, 근처에사람이없을때등의상황에처한협동로봇이여전히자신의일을적절히수행하는지의문이들때가있습니다.

산업용사물인터넷(IIoT) 기능이내장된유니버서로봇의협동로봇은근무자가현장에없어도원격으로협업이가능합니다.

IIOT 기능이 내장된 유니버설로봇의 협동로봇

유니버설로봇의 협동로봇은 EthernetIP, Profinet, MODBUS 및 TCP/IP 프로토콜 지원 기능이 내장되어 있어 모든 IIoT 공장 환경에서 상호 운용이 가능합니다. 또한 로봇 상태의 데이터에 접속하기 위해 제공되는 안전한 프레임워크는 제품의 품질 향상 및 생산성 향상에 도움을 줍니다. 사용자는 안전한 맞춤형 네트워킹 애플리케이션을 제공하는 UR+ 개발자 플랫폼을 통해 소프트웨어 개발 키트를 무료로 다운로드 할 수 있습니다. UR+ 쇼룸에는 이미 상당한 양의 IIoT 시스템이 개발 및 제품을 사용하여 전개된 상태로 선보여지고 있습니다. 다음은 협업형 IIoT 로봇 애플리케이션 및 기능의 몇 가지 좋은 예입니다.

UR+ showroom에 있는 IIOT 솔루션

모니터링을 통해 제품 생산 다운타임을 최적화하는 로보티크 인사이트

인사이트는 당신의 로봇을 통합하여 더 빠르고 생산성 최대화에 기여하도록 설계된 소프트웨어 입니다. 인사이트는 로봇이 인간의 손길이 필요할 시 작업 담당자에게 알림을 보내줍니다. 그리고 모니터링을 통해 실시간으로 데이터를 제공하여 문제 해결 및 생산성 향상에 도움을 줍니다. 인사이트를 통하면 원격으로도 로봇에 접속하고 완벽하게 제어 할 수 있으며, 당신이 어디에 있든 탁월한 로봇 전문가로부터 지원받을 수 있습니다.

안전한 원격 제어 서비스를 지원하는 Secomea M2M IoT 로봇 솔루션

UR+ 파트너인세코미아(Secomea)는기계설계자와공장에 ARCS M2M 원격 접속 솔루션을제공합니다. ARCS를사용하면비용이많이소요되는다운타임을피할수있고, 로봇의오작동이나재고부족상황을신속하게파악할수있으며, 유지보수및수리작업공정을개선할수있습니다. 운영자는통합 SMS 경보및알림관리시스템을통해로봇의상태를직관적이고확실하며, 발빠르게확인할수있습니다.

로보티크로부터 오는 일일 보고서를 통해 당신의 로봇 퍼포먼스 상태를 자세히 확인할 수 있습니다.크리에이팅 레볼루션스의 CEO인 아이너 로젠버그(Einar Rosenberg)는 "특정 시간 내에 UR3가 생산하는 유닛의 수에 대한 세부 정보를 수집함으로써, 우리는 모든 데이터를 결합하고, 얼마나 많은 사람이 필요하고 우리가 무엇을 생산해야 하는지에 대한 현실적이고 정확한 계획을 만들 수 있습니다." 라고 말합니다.세코미아가 제공하는 에어케이트(Airgate) ARCS 솔루션 원격 접속 사용자는 안전 VNC 클라이언트를 통해 UR 로봇에게 접속하고 제어할 수 있게 됩니다.히레보틱스의 모바일 앱을 통해 제조업체는 로봇의 생산 과정을 실시간으로 파악할 수 있습니다.

협동로봇 렌트 생산성 추적과 개선을 위해 데이터를 제공하는 히레보틱스

히레보틱스(Hirebotics)는 기본적으로 제조업자를 위한 임시 대리점이지만, 인간 작업자 대신 유니버설로봇의 협동로봇을 통해 제조 문제를 해결해 줍니다. 히레보틱스는 로봇과 그 도구들의 통합에 관한 시스템을 완전하게 구축했기에, 어떤 기업에도 접속할 수 있습니다. 심지어 로봇에 대해 아는 것이 없는 기업에도 접속할 수 있습니다. 뿐만 아니라 히레보틱스는 더 많은 것들을 합니다. 이들 서비스의 가장 중요한 요소는 바로 모바일 앱을 통해 로봇 데이터를 제공하는 것 입니다. 히레보틱스가 제공하는 데이터는 로봇이 부품을 더 필요로 한다든지, 혹은 부품의 교체가 필요 한다든지 등의 생산 과정을 추적하여 이를 알려줍니다.

스타트업도 IIoT 기술을 통해 이점을 얻을 있음을 보여준 크리에이팅 레볼루션스

소규모제조업체에게는IIoT가멀게만느껴질수도있습니다만,겁먹을필요는없습니다.스타트업 회사인 크리에이팅 레볼루션스(Creating Revolutions)는 자동화에 도전했으며, IIoT기술은이회사의두자리수에달하던제품불량률을0에가깝게낮춰생산효율성을5배가까이높였습니다.크리에이팅레볼루션스는히레보틱스와협력하여병원에서사용되는호출장치제조업체에게UR3를제공했습니다.히레보틱스는소규모기업이지불할수있도록합리적인가격으로서비스를제공합니다.로봇의프로그래밍,전개,유지관리등의서비스를제공하고로봇이작동한몇시간정도의비용만청구합니다.크리에이팅레볼루션스는스마트폰을통해로봇의상태를모니터링하고실시간으로생산데이터를확인하여문제를신속하게해결합니다.

당신의 협동로봇이 얼마나 잘 하고 있는지 알고 싶으신가요? ‘Top 5 Cobot KPI’에서eBook을 다운로드하고 협동로봇의 생산성 계산을 시작하십시오 .

Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.

현지 사무소
  • Universal Robots Korea
  • #302, Pankyo Innovalley B
  • 253, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea