<link rel="stylesheet" href="styles-3S7W63VL.css"> 본문으로 건너뛰기

전자제품 제조에 사용되는 협동로봇에 관한 질문과 답변

전자 제품 제조의 협동 로봇에 대한 질문에 대한 답변입니다. 수십 년 동안 자동차 산업은 단연코 로봇 공학의 주요 사용자였지만 더 이상은 아닙니다. 2016년에 전자 산업에 대한 로봇 판매는 40% 이상 증가하여 자동차 산업과 대등했으며 여전히 계속 성장하고 있습니다.

전자제품 제조에 사용되는 협동로봇에 관한 질문과 답변
전자제품 제조에 사용되는 협동로봇에 관한 질문과 답변

전자제품 제조에 사용되는 협동로봇에 관한 질문과 답변

수십 년 동안 자동차 산업은 로봇의 주요 사용처였지만 그 이상 나아가지 않았습니다. 2016년도에는 전자제품 산업의 로봇 구매가 40% 이상 늘어나 자동차 산업과 동률을 이루었고 지금도 계속 증가하고 있습니다. 이런 드라마틱한 변화에 대해 의문이 생기는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 특히, 협동로봇(코봇)의 사용이 자동화 중에서도 가장 빠르게 성장하고 있는 분야입니다.

이미 고도로 자동화되어 있는 제조 설비에서도 산출량, 품질 및 비용에 영향을 주는 수작업 공정이 여전히 널리 이용되고 있습니다.우리는 최근 ECN 매거진과 연계하여 전자제품 조립에서의 협동로봇 이용에관한 웹 세미나를 실시하고,많은 전자제품 제조 업체에게 가장 시급한 사안인 자동화 문제를 다루었습니다. 여기에는 이미 발 디딜 틈 없는 제조 공간에 조립 로봇을 설치하는 방법, 자동화를 통해 최고의 ROI(Return On Investment, 투자비용회수율)를 거두기 위해서 필요한 추가 공정, 그리고 비좁은 구역에서 자동화를 실행할 때 작업자를 안전하게 보호하는 방법 등이 포함됩니다. 웹 세미나 참가자들은 어떻게 협동로봇이 작은 공간에서 구현이 가능하며, 작업자에게 안전하고 유연하게 작동하며, 빠른 ROI가 가능한지 등을 배워 자동화의 부족한 점을 채우고자 했습니다.

협동로봇은 다중 축 전자제품을 조립할 수 있습니까?

전자제품 조립에서의 공통된 요구사항은 다중 축에서 회로기판을 다루는 능력입니다(6축 협동로봇에 가장 이상적인 상황). 협동로봇은 조립 라인에서 기판을 들어올려 섀시에 설치할 수 있습니다. 여기에는 한쪽 모서리를 적절한 방향으로 삽입한 후 기판을 아래쪽으로 돌려 섀시에 끼우고 적당히 힘을 가해 제자리에 붙여 넣는 과정도 포함됩니다. 또한 협동로봇은 섀시 위에 커버를 올려놓고 나사를 돌려 고정시키는 것도 할 수 있습니다. 협동로봇의 또 다른 이상적인 다중 축 용도에는 분전반을 부러뜨려 자르거나 테스트 지그(jig)에서 기판을 삽입 및 제거하는 작업이 포함됩니다.

협동로봇은 프레스 끼워맞춤 방식과 같은 작업에서 다른 협동로봇과 협력할 수 있을까요?

협동로봇은 사람, 다른 자동화 장비 또는 다른 협동로봇과 협력하도록 설계되었습니다. 조립 라인에서의 협동로봇은 기판을 부러뜨려 자르거나 커넥터에 압력을 가해 끼워 맞추는 등 지루하거나 사람이 다치기 쉬운 작업을 하는 데 이상적입니다. 품질에 큰 영향을 미칠 수 있는 접착제 배분은 로봇을 프로그래밍을 통해 일관적이고 정확하게 할 수 있기 때문에 협동로봇이 할 수 있는 또 다른 조립 작업입니다. (본 링크의 동영상은 전자제품 조립 라인에서 접착 작업에 협동로봇을 이용하는 '혁명의 창조'를 보여줍니다.)

각각 서로 다른 작업을 수행하고 다음 조립 셀로 기판을 건네주는 로봇 셀 열을 쉽게 구현할 수 있습니다. 유연성 및 프로그램의 간편함 등 협동로봇의 특성을 이용하여 생산 요구의 변화에 따라 신속히 다른 작업에 재배치할 수 있으며, 공통 작업을 위해 프로그램을 저장할 수도 있으므로 셋업 시간이 최소화됩니다.







스페인의 콘티넨탈 오토모티브(Continental Automotive)에서는 로보티크(Robotiq)의 듀얼 그리퍼가 장착된 UR 로봇을 이용함으로써 PCB 기판을 집어서 놓는 시간을 절반으로 줄였습니다.
















최근에는 ‘Electronic Components News’와 함께 전자제품 산업에서의 협동로봇 사용에 대해 알아보는 웹 세미나를 실시했습니다.

협동로봇, 비전 시스템과 EOAT를 완벽하게 통합하는 데 도움을 줄 수 있나요?

UR 협동로봇은 공식 대리점을 통해서만 판매됩니다. 또한 대부분의 대리점이 비전 시스템과 EOAT(End-Of-Arm Tooling, 엔드이펙터)도 판매하고 있으며 전자제품 산업 분야에서 통합 기술과 경험도 갖추고 있습니다. 또한 당사는 이미 인증 받은 UR 로봇 소프트웨어에 통합이 가능한 주변 장치, 액세서리 및 소프트웨어로 이루어진 에코시스템도 개발했습니다. UR+ 온라인 쇼룸을 방문하시면 사용 가능한 품목을 모두 확인할 수 있습니다.

협동로봇은 ESD에 안전한가요?

UR 협동로봇은 로봇의 정전기 방출(ESD)로부터 다른 장비를 보호하기 위한 IEC 60001-6-4에 따라 설계되었으며 테스트도 마쳤습니다. 사람에게 필요한 조치와 유사한 조치를 로봇이 취급하는 부품에도 적용하여 보호하는 것은 좋은 습관입니다. 보통 EOAT의 소재와 디자인을 고려하고, 사용중인 로봇과 부품이 동일한 전기 전위량을 갖고 있는지 확인하는 절차를 거친 후 EOAT에 접지 스트랩을 부착하는 등의 절차가 이와 같은 조치에 해당합니다.

외부 ESD로부터 로봇을 보호하기 위해 UR 협동로봇은 IEC 61000-4-2의 요건을 충족하도록 설계되고 테스트를 거치게 됩니다. 로봇 제작 및 테스트와 관련된 사양 목록은 유니버설로봇 웹사이트 내 지원 페이지의 사용 설명서를 참조하십시오.

전자제품 제작에서 협동로봇을 사용에 대한 또 다른 질문이 있습니까?언제든지 말씀해 주세요!

당사 웹사이트의 전자제품 산업 섹션에서 더 많은 사례를 볼 수 있습니다. 전체 스토리를 보려면웹 세미나를 확인하세요.

Avatar

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.