明日の従業員のエンパワーメント

世界はこれまで以上に急速に変化しており、今日の学生は以前の世代と比較してまったく新しいスキルを学ぶ必要があります。オートメーションは、あらゆる業界で確立された働き方を再定義し、その過程で何百万もの新しい雇用機会を生み出しています。しかし、自動化のさまざまな分野に特化した専門家がいなければ、この新しい市場は立ち往生したままになります。

学校、カレッジ、大学向けのロボット教育プログラム

Universal Robots Education Program (ユニバーサルロボット教育プログラム)は、コラボレーションロボットを教室にもたらし、学生が明日の職場で成功するために必要なスキルと経験を構築するのを支援します。私たちの教育キットは、学生にロボット工学のハードウェアとソフトウェアでの作業の直接的で実践的な経験を提供し、インストラクターには簡単に導入できる包括的なカリキュラムパッケージを提供します。

中等教育および高等教育から大学の高度な教育および研究まで、さまざまな教育ニーズに適したこのプログラムは、革新的で没入型のロボット工学コースを提供するために必要なすべてを提供します。

教育用キットを入手
archytas

Precision, productivity, and operator empowerment

The cobotic solution implemented by Archytas Robotics, and perfectly integrated with the engraving machine, fully meets the expectations of VCN Industries.

In fact, the company is now completely autonomous at this station, which now produces night-time runs. The solution has significantly reduced marking errors and engraves up to 30,000 parts per month. The result: a productivity gain of around 50%.

Furthermore, since the cobot now supports more than thirty references, operators see their task lightened, which on the one hand has significantly reduced the risks of MSDs, and on the other hand now allows them to focus on operations with higher added value.

Over time, the solution will be able to mark more series of parts to gradually free the operator from this tedious task. Recently, Archytas Robotics integrated a Keyence camera into the device, which allows 100% dimensional control before marking.

Technical education

Technical education

Universal Robots Education Program (ユニバーサルロボット教育プログラム)は、世界中の技術および職業教育プログラムの生徒のスキルを訓練、評価、認定するための教育機器、コンテンツ、教材をインストラクターに提供します。

-ロボット工学と自動化のキャリアのために学生を準備する -製造プログラムへの迅速な導入のための包括的なプラグアンドプレイ教育ソリューション -認定Universal Robotsインストラクターになるための4日間の教師トレーニング -直感的で使いやすいLMSからアクセスできる、インストラクター主導の講義資料、デジタルモジュール、LACアクティビティ、コンピテンシーテストなど、業界をリードするロボットカリキュラムへのアクセス -学生が業界で認められた認定資格を取得

大学と研究

大学と研究

Universal Robotsは、標準的なコースワークから高度なロボット研究まで、柔軟でモジュール化されたソリューションを備えた高等教育プログラムを

提供します- URの認定カリキュラムと柔軟なハードウェアを活用して、学部および大学院のコース業務にロボット工学を導入する -ユニークな研究アプリケーションを満たす柔軟 なオープンソースロボティクスソリューション-ロボットアプリケーション開発用UR ROSおよびROS 2ドライバ -カスタマイズされたソフトウェア機能のためのURCapプラグイン開発

  • URの開発者ネットワークのUR開発者エキスパートになり、高度なアプリケーションを共有したり、質問をしたり、他の高度なユーザーとつながったりできます
完全なトレーニングプログラムと業界で認められた認定

完全なトレーニングプログラムと業界で認められた認定

UR教育プログラムにより、教育機関は教師と生徒のための業界で認められた認定資格の恩恵を受けることができます。

教師養成プログラムを修了すると、教師はUR Academy教育プログラムを受講し、完全なUR教育カリキュラムを修了し、試験に合格した学生を認定する資格を取得します。教育カリキュラムは、ロボット工学と自動化へのキャリアパスを開始するための基本的なコンピテンシーの開発に焦点を当てています。さらに、URカリキュラムは、メカトロニクスと安全性のパートナーとのサードパーティ認定協会に合わせて調整されています。

アプリケーションに適したコラボレーションロボットを選択してください

Universal Robotsのさまざまなモデルは、精密なタスクから長距離および高負荷の要件に至るまで、自動化のニーズに対応するために利用できます。

Universal Robotsを選ぶ理由

試され、テストされ、信頼されています。

試され、テストされ、信頼されています。

Universal Robotsは、すべての製造業界に100,000以上のcobotsを展開しています。Fortune 500の巨人から地元の契約機械工場まで、あらゆる規模の企業が第6世代cobotsを活用して生産性と品質を向上させ、製造チームの仕事の満足度を向上させています。

低い

低い

UR cobotsは、業界をリードする使いやすさ、直感的なプログラミング、そしてOEMや開発者が価値を付加し、特定のニーズを満たすための強力なバックエンドにより、柔軟性の要求を満たします。URコボットベースのシステムは、通常は年ではなく月で測定されるROIを生成します。

労働者に安全、労働者に優しい

労働者に安全、労働者に優しい

Universal Robotsは、業界で最も完全な安全ツールと機能を開発しました。当社の安全プロトコルは、プラントや施設のさまざまな安全要件とアプリケーションリスクアセスメントを満たすように設定することができ、製造チームはUR cobotsを使用して安全に作業できます。

教育用キットを入手

現地オフィス
  • ユニバーサルロボット
  • 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階
  • 105-0014 東京都港区
連絡先: 03-3452-1202
フリーダイヤル: 0120-163510