<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> メインコンテンツへスキップ

フィジカルAI:現場からの5つの問い

製造現場において「フィジカルAI」とは実際に何を意味するのか。ユニバーサルロボットのAIロボティクス担当VPが、安全性、検証、性能、そして現時点での限界まで、製造業のリアルな疑問に答えます。

UR AI Trainer demo at NVIDIA GTC

SICK、NVIDIA、InboltとのフィジカルAIウェビナーを開催して明らかになったのは、製造業の現場から寄せられた質問の量と質の高さでした。フィジカルAIが実際の生産において何を意味するのかを理解しようとする動きが確実に広がっています。

この議論をさらに深めるため、寄せられた質問の中から5つを選び、ユニバーサルロボットのAIロボティクス製品担当VP、Anders Billesø Beckに直接回答してもらいました。現在の課題や、顧客・パートナーとの取り組みに基づいた見解を、以下の動画で紹介しています。

まず最初のテーマは「安全性」です。新しい技術において依然として最大のハードルの一つであり、彼は「多くの技術にとって、市場導入における大きな障壁の一つになる」と述べています。一方で、その基本的な考え方は従来と大きく変わりません。フィジカルAIにおける安全性も、基本的には従来のロボットアプリケーションと同様の枠組みで考えることができます。

AIを活用するかどうかに関わらず、すべての導入は適切なリスクアセスメントから始まります。ユニバーサルロボットのシステムには、アプリケーションとは独立して動作する安全機構が備わっており、最大速度の制限や仮想的な安全フェンスの設定、安全システムレベルでの動作制約が可能です。これにより「AIアプリケーションによる変動があっても、安全の範囲内でロボットを動作させることができる」と説明しています。

2つ目のテーマはGMP規制下の製造、特に製薬分野です。この分野における課題について、彼は明確に指摘しています。「プロセスの結果が常に再現可能であることを保証するために、高度なバリデーションと認証が求められることは間違いありません。」

進展はあるものの、近道はありません。規制環境におけるフィジカルAIの検証には、まだ確立された標準手法は存在していません。ただし一部のメーカーでは、フィジカルAIモデルに対して統計的検証や分析を進めており、性能の一貫性や運用条件の明確化に向けた取り組みが進んでいます。

続いては性能と予測性です。フィジカルAIは決定論的な動作、例えば最悪時の遅延も含めて保証できるのかという点です。用途を限定したアプリケーションであれば、多くの場合で対応可能です。

「フィジカルAIを適用する範囲を絞るほど、性能と検証の精度は向上します」と彼は説明します。

コンピュータビジョンや触覚制御のようなタスク特化型の小規模モデルは、すでに高い成果を上げています。一方で、エンドツーエンドのAIシステムは最先端であり、長期的な検証は依然として難易度が高い領域です。

アーキテクチャも重要な要素です。多くのAIモデルは「10〜30Hz程度」で動作するのに対し、産業用ロボットの制御はより高い周期で決定論的に実行されます。AIの出力をロボットのリアルタイム制御層に統合することで、低速な判断処理と高速な動作制御を組み合わせ、「最大500Hzレベルの応答性」を実現できます。

4つ目のテーマは既存設備への適用です。フィジカルAIは、PolyScope 5 を搭載したUR eSeries でも活用可能です。特にAI処理を外部で実行し、リアルタイム制御をロボット側で担う構成に適しています。

一方で、PolyScope XおよびUR Seriesは、フィジカルAIを前提に設計されており、今後のより高度な統合に向けた基盤を提供します。

最後に、フィジカルAIがまだ課題を抱える領域についてです。コンピュータビジョンや検査などの分野は急速に進展している一方で、「物理的な条件が厳しい領域」では依然として難しさが残っています。高精度・高再現性・大きなばらつきへの対応が求められるタスクは、現在も開発が進められている領域です。

これら5つの問いを通じて、フィジカルAIの現状がより現実的に見えてきます。すでに実用化されている領域、可能性が広がっている領域、そして今なお解決が求められている課題が明確になります。

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.