ビジョンシステムなど、ロボット支援機器の利用が広まっている現在、ロボットはますます複雑な作業を行うようになってきています。その結果、ロボット同士が部品を受け渡すような状況が生まれていますが、その際効率を落とさず生産時間を短縮するために、ロボット間での通信が必要になります。
Sam Paxton is currently finishing a co-op assignment at Teradyne Inc. and plans to finish his degree in Computer Engineering at UMass Lowell. At Teradyne, Sam benchmarked average times to create vision programs and researched ways to create a more approachable solution to vision applications, which included studying many different communication methods robots are currently using.

米国インディアナ州のTask Force Tips社では、2台のUR5ロボットがタンデムに配置され、ビジョン制御型のマシン・テンディング(部品搬送・取り出し)のシステムに組み込まれています。ビジョンシステムとロボットの間のすべての通信はMODBUS**経由で行われています。