I robot collaborativi aggiungono flessibilità, efficienza e libertà alle tue attività di incollaggio, sigillatura, verniciatura e altre attività di erogazione. Con il rilevamento della forza integrato, ottieni una qualità costante e un posizionamento preciso per ridurre gli sprechi e migliorare l'efficienza.

L'erogazione richiede la precisione della mano di un chirurgo. In molti ambienti di produzione, anche un piccolo errore può portare a guasti significativi. Raccogliere la quantità errata di materiali o distribuirli in modo non uniforme può causare difetti di varia gravità. A volte, affrontare questi difetti richiede la rilavorazione di componenti specifici, come la riapplicazione di lubrificanti nei macchinari. In altri scenari, rifiutare un intero lotto è l'unica opzione, come quando si utilizzano paste saldanti meno tolleranti ad alte temperature o senza piombo nell'assemblaggio di circuiti stampati (PCB) con tecnologia a montaggio superficiale (SMT).
Le conseguenze di un'errata erogazione possono essere gravi. Considera farmaci inefficaci, prodotti nutrizionali contaminati, sostanze chimiche pericolose e materiali da costruzione strutturalmente deboli, tutti fattori che possono derivare da cattive pratiche di erogazione.
Raggiungere una precisione costante è quasi impossibile senza automazione. Fortunatamente, i cobot compatti e versatili possono essere facilmente adattati a varie attività di erogazione, il che li rende una soluzione sorprendentemente economica.

L'erogazione manuale può essere inaffidabile, anche in ambienti di produzione su piccola scala, principalmente a causa delle sue incongruenze. Diversi operatori possono raccogliere quantità variabili di materiali e la loro velocità, pressione e movimento possono variare con ogni applicazione, compromettendo la qualità del prodotto. Mentre sia la sottoapplicazione che la sovraapplicazione possono comportare problemi di controllo della qualità, quest' ultima è anche responsabile di inutili sprechi di materiale.

Molte attività di erogazione, come l'incollaggio, la sigillatura e la verniciatura, possono essere scoraggianti e ripetitive. In alcuni contesti industriali, questi processi diventano ancora più impegnativi. Alcune attività richiedono movimenti innaturali e manovre complesse che sono difficili da eseguire in modo coerente per gli operatori. Inoltre, molte applicazioni di erogazione coinvolgono materiali pericolosi che possono comportare rischi per la sicurezza dei lavoratori. In alcuni casi, le sostanze vengono riscaldate prima dell'erogazione, aumentando il rischio di ustioni o altre lesioni.

Tutti questi problemi possono essere risolti efficacemente attraverso l'automazione e con Universal Robots implementare l'automazione non è mai stato così facile. I cobot compatti ed economici sono dotati di sensori avanzati e funzionalità programmabili, che li rendono ideali per attività di erogazione ripetitive in vari ambienti di produzione. Questi versatili cobot sono dotati di funzionalità di rilevamento della forza e delle collisioni, che ne facilitano l'inserimento in quasi tutte le configurazioni industriali. Ciò significa che non dovrai (previa analisi dle rischio) apportare modifiche importanti o implementare ampie misure di sicurezza come faresti con i sistemi di automazione tradizionali.
Parla con un esperto di cobot oggi stesso per scoprire come trovare la soluzione di erogazione su misura per te.
I nostri robot industriali collaborativi richiedono componenti aggiuntivi per raggiungere il loro pieno potenziale. Questo mondo di prodotti aggiuntivi è racchiuso in un intero ecosistema a sé stante. Noi di Universal Robots siamo orgogliosi del nostro ecosistema, che si chiama UR+.
Universal Robots ha implementato oltre 100.000 cobot in ogni tipologia di industria manifatturiera. Aziende di tutte le dimensioni, dai giganti di Fortune 500 alle officine meccaniche a contratto locali, stanno sfruttando i nostri cobot di sesta generazione per aumentare la produttività e la qualità e migliorare la soddisfazione sul lavoro dei loro team di produzione.

I cobot UR soddisfano le esigenze di flessibilità con una facilità d'uso senza pari nel settore, con una programmazione intuitiva e un potente back-end per OEM e sviluppatori per aggiungere valore e soddisfare esigenze specifiche. I sistemi basati su cobot UR generano un ROI che di solito viene misurato in mesi, non in anni.

Universal Robots ha sviluppato il set più completo di strumenti e funzioni di sicurezza del settore. I nostri 17 protocolli di sicurezza possono essere configurati per soddisfare i vari requisiti di sicurezza del tuo impianto o delle tue strutture e la valutazione del rischio dell'applicazione, consentendo al tuo team di produzione di lavorare in sicurezza fianco a fianco con i cobot UR.
Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...
- Aumentare la produttività
- Adattarsi alla mutevole domanda di prodotti
- Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
- Rispondere alla carenza di manodopera