JL Corp, intégrateur certifié d’Universal Robots basé à Lille dans les Hauts-de-France, a développé une solution automatisée d’équilibrage de roues de pompes à eau pour KSB, spécialiste en robinetterie et en pompes.
Intégrée sur son site de production de Sequedin dans le département du Nord, la cellule cobotique est entièrement sécurisée. Ses bénéfices pour l’entreprise sont nombreux, en particulier en ce qui concerne la qualité des produits finis, la productivité et le bien-être des opérateurs.
Défi
Le poste que KSB souhaitait automatiser portait sur l’équilibrage de roues de pompes à eau qui consiste à retirer de la matière pour s’assurer de la bonne répartition du poids sur le produit. Une opération non seulement pénible pour les opérateurs concernés, mais aussi dérangeante pour l’ensemble du site de production. D’une part, il nécessitait le port de charges lourdes, pouvait occasionner des blessures et était particulièrement salissant. D’autre part, il générait de fortes nuisances sonores perturbant la communication au sein des équipes sur place.
Concrètement, les opérateurs devaient disposer des roues de 25 kg sur une équilibreuse pour déterminer la quantité de matière à enlever. Il leur fallait ensuite les retirer pour les poncer manuellement à l’aide d’une disqueuse - ce qui nécessitait 30 à 45 minutes de travail. Enfin, ils les disposaient de nouveau sur l’équilibreuse pour vérifier s’ils avaient retiré la bonne quantité de matière.
Effectuée manuellement, cette opération posait une multitude de problèmes. En effet, le port de charges lourdes entraînait des troubles musculosquelettiques (TMS), les opérateurs pouvaient se couper en manipulant les roues, le ponçage générait de grandes quantités de poussière et le niveau sonore pouvait dépasser les 110 dB. Par conséquent, les employés dédiés à ce poste étaient amenés à travailler de nuit pour limiter les nuisances dans la journée. De plus, le rendu était souvent imprécis, ce qui nécessitait de répéter le processus plusieurs fois avant d’obtenir un résultat satisfaisant.
C’est pourquoi KSB recherchait une solution capable de poncer de manière précise les roues avec un volume sonore réduit, tout en garantissant la totale sécurité des opérateurs et la propreté du poste de travail. Ainsi, l’entreprise a contacté JL Corp, intégrateur certifié (CSI) d’Universal Robots opérant dans la région.