<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Aller au contenu principal

Coupe de France de Robotique : Universal Robots soutient « Les Karibous »

Du 26 au 28 mai 2022, La Roche-sur-Yon (Vendée) accueillera la Coupe de France de Robotique. À l’occasion de cette édition 2022 dédiée aux fouilles archéologiques (« Age of Bots »), Universal Robots devient l’un des sponsors officiels, et partenaire, de l’équipe « Les Karibous »… Explications !

Coupe de France de la Robotique : Universal Robots soutient « Les Karibous » !
Coupe de France de la Robotique : Universal Robots soutient « Les Karibous » !

Du 26 au 28 mai 2022, La Roche-sur-Yon (Vendée) accueillera la Coupe de France de Robotique. À l’occasion de cette édition 2022 dédiée aux fouilles archéologiques (« Age of Bots »), Universal Robots devient l’un des sponsors officiels, et partenaire, de l’équipe « Les Karibous»… Explications !

La Coupe de France de Robotique : c’est quoi ?

Créée en 1994, la Coupe de France de Robotique est le rendez-vous incontournable des passionnés de robots. Elle est coorganisée depuis 2016 par l’association Planète Science et l’entreprise Oryon. En 2022, pour la 27^e^ édition axée autour de l’archéologie (« Age of Bots »), plus d’une centaine d’équipes s'affronteront du 26 au 28 mai à La Roche-sur-Yon, au cours d’une compétition en trois étapes :

  • La phase dédiée à l’homologation, qui consiste à analyser les robots en lice et vérifier s’ils sont conformes aux règles de cette nouvelle édition et à la sécurité des personnes présentes sur le lieu de l’évènement ;
  • Les matchs de qualification qui déterminent les 16 équipes qui accéderont à l’étape suivante ;
  • La phase finale, où les robots s'affrontent afin de départager les équipes restantes. Les deux meilleures seront désignées pour représenter la France à la coupe Eurobot, à portée européenne.

Pour cette édition 2022, Universal Robots est fier de s’associer à l’équipe robotique Les Karibous. Venue d’Amiens, elle participe à la Coupe de France de la Robotique depuis 2009 (Archives : éditions 2020 et 2021). L'année dernière, ayant testé avec succès la propulsion holonomique sur un de leurs deux robots, Les Karibous se présenteront cette année avec deux « robots holonomes » : bravo à eux !

Les Karibous & Universal Robots, des partenaires réunis autour de la cobotique

Depuis la rentrée 2019, l’équipe des Karibous donne rendez-vous chaque semaine à plusieurs centaines de passionnés de robotique à travers des lives diffusés en direct sur Twitch, relayés sur le Twitter de Babatronic puis rediffusés sur YouTube.

Ces lives sont orientés sur des thématiques variées. Les viewers peuvent alors interagir avec Barbatronic, apprendre les différentes techniques utilisées par Les Karibous et participer au processus de création du robot qui les représentera. C’est au cours d’un de ces rendez-vous - le 11 avril dernier - que Barbatronic a annoncé officiellement le partenariat entre Universal Robots et son équipe !

Un live Twich pour tout savoir sur la cobotique et Universal Robots

Dernièrement, Martin Duterte, Ingénieur Technico-Commercial chez Universal Robots, et Simon Josèphe, Ingénieur Applications, sont également intervenus en direct dans l’une des vidéos de Barbatronic. Pendant près de 3 heures, ils ont pu échanger sur Twitch avec les viewers autours de la cobotique, l’histoire d’Universal Robots, le prix des robots collaboratifs, les différentes applications ou encore l’offre d’Universal Robots à destination du monde de l’Éducation. Ci-dessous un résumé, en quelques morceaux choisis !

Au sujet de l'offre Education d'Universal Robots, Martin rappelle : « L'enseignement fait partie de notre ADN. Les enseignants forment les utilisateurs de demain, donc on a tout intérêt à mettre en place tout un tas d'actions pour faciliter l'arrivée des cobots en salle de classe. On a donc créé pour les établissements qui font l'acquisition d'un robot collaboratif et tout un package de contenus. des TP, Des logiciels de programmation hors-ligne pour faire de la simulation, des boites à outils pour des équations de mouvement... ».

TBD

Pour accéder au live Twitch : https://www.twitch.tv/videos/1479422187

« Les cobots sont programmables avec du python », a notamment lancé Barbatronic à Martin. « Exactement ! À l’origine, PolyScope est l’interface utilisateur graphique (GUI) qui permet de faire fonctionner le bras du cobot et le boîtier contrôleur, d’exécuter les programmes du robot et d’en créer facilement de nouveaux. Tout ce qui est fait sur cette interface, dans le flux de programme, est recompilé dans un langage qui s’appelle le Script. Il s’agit du langage python avec des fonctions préexistantes dédiées à la robotique, comme suivre la position du point-centre d’outil ou récupérer les valeurs de tout un tas de paramètres. Et pour ceux qui ont des connaissances en Python, ils peuvent coder leurs propres fonctions et les intégrer dans l’interface Polyscope ».

Barbatronic a également interrogé Martin sur cette liberté qu’offrent les cobots Universal Robots et les applications novatrices réalisées jusqu’ici : « notre politique est axée autour de la flexibilité, une prise en main et une liberté créative au niveau des applications ; notamment pour ceux disposant d’une base de connaissance solide en code », a indiqué Martin pendant le Stream.

« Cette facilité de prise en main et cette liberté créative donnent lieu à des applications très créatives que ça soit dans le domaine agro-alimentaire, médical, audiovisuel ou culturel... On peut citer par exemple, l’entreprise XD Motion, une entreprise française spécialisée dans les prises de vues en mouvement à partir de supports innovants comme les drones ou les cobots ! Utilisés notamment lors du Tournoi des Six Nations », s’est réjoui Martin.

En avant Les Karibous !

Martin et Simon, mais aussi toute l’équipe d’Universal France, vous souhaitent bon courage pour les derniers temps de préparation. C’est une très belle aventure et nous espérons que vous irez le plus loin possible dans la compétition !

Avatar

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.