--

Los cobots UR ayudan a triplicar las tasas de producción y ofrecen un ROI en menos de un año

Maquinaria textil SMEW

En resumen

El impulso de pasar de ser una MIPYME a ser una PYME y más allá, junto con una mayor productividad y precisión, es lo que llevó a SMEW Textile Machinery Pvt. Ltd. A elegir los cobots de Universal Robots para la fabricación de sus máquinas textiles. Al ser una de las pequeñas empresas más recientes en implementar robots colaborativos, SMEW ha mejorado su producción en un 300% en un año desde su implementación.

SMEW Textile Machinery Pvt. Ltd. ha estado en el negocio de fabricación de máquinas textiles desde 1958. Fabrican máquinas para el bobinado de paquetes blandos, rebobinado y máquinas personalizadas para el bobinado. Comenzó como una pequeña empresa familiar que ha florecido en Ahmedabad durante más de 50 años.

SMEW

Industria Metalurgia y mecanizado
País Asia
Número de empleados 5-25
Cobots utilizados UR10
Vídeo — Robot UR10, SMEW Textile Machinery, India

La simplicidad y el requisito de no vallado cumplieron con nuestros requisitos específicamente para estas máquinas. A nuestros operadores les resulta muy fácil de usar. Las características de seguridad son extremadamente importantes y el movimiento de +/- 360° ayuda al robot a trabajar en un espacio restringido. Esperamos tener una relación a largo plazo con Universal Robots.

Ashish Nagarsheth, MD
Producción más rápida y fácil

Producción más rápida y fácil

Mantenerse al día con la competencia y adoptar los últimos avances tecnológicos del mercado son las necesidades del momento. Así, SMEW Textile Machinery Pvt. Ltd. colaboró con Universal Robots y desplegó su primer UR10 [brazo robótico](/%7BlocalLink: 32062%7D) en enero de 2017. Esto también estaba en consonancia con la palanca de la Colaboración Humano-Robot de la Industria 4.0, que es vital para que las PYMES florezcan en la nueva era de la fabricación inteligente.

Los cobots UR se utilizan para la aplicación de pick and place. Esta fue una nueva incorporación a la fuerza laboral, pero la simplicidad y las características amigables para el operador de los cobots hicieron que la finalización de las tareas fuera más fácil y rápida.

Aumento del 300% en la producción

Aumento del 300% en la producción

Después de la incorporación del cobot a su fabricación, SMEW se dio cuenta de que su producción había aumentado de 30 piezas por semana a 80-90 piezas por semana; un aumento del 300% en la producción, en un breve período de 8 meses. Han sido testigos de un retorno de la inversión en menos de un año.

El personal también está extremadamente satisfecho con su nuevo compañero de trabajo, ya que el cobot es fácil de programar de acuerdo con sus requisitos y disfruta trabajando junto a robots.

Esta implementación fue realizada por la distribuidora líder de Universal Robots India, la Sra. Encon Systems, con sede en Gurgaon, al norte de la India. Esta historia de éxito es un testimonio de su trabajo de ingeniería estelar que realizan con las PYMES en el país.

Retos de automatización resueltos:

  • Escasez de mano de obra
  • Limitación del espacio de Seguridad
  • ROI: en menos de un año

Impulsores clave del valor:

  • Rápido retorno de la inversión
  • Seguro alrededor de los seres humanos
  • Espacio eficiente
  • Programación sencilla

Tareas resueltas por robots colaborativos:

  • Carga y descarga
  • de máquinas

Póngase en contacto con Universal Robots

Millones de empresas confían en los Robots Colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Contratar en épocas de escasez de mano de obra