En el estado de Minas Gerais en Brasil, está en marcha una revolución que prepara a los estudiantes para la industria 4.0. Sesi y SENAI, dos instituciones educativas que ayudan a la industria brasileña a ser más competitiva al tiempo que mejoran el bienestar de los trabajadores, han integrado robots colaborativos en el plan de estudios. La elección de Universal Robots se debe a su facilidad de uso, seguridad y la capacidad de trabajar codo con codo con los operadores sin las barreras de seguridad tradicionales.
Fábio Freitas, Technology Analyst, FIEMG - Federation of Industries of the State of Minas GeraisTenemos una asociación muy estrecha con UR, lo que nos trae lo más nuevo en el mercado. SENAI y UR tienen mucho que aportar a la comunidad y a nuestros alumnos en las escuelas. Hoy en día, en los Centros 4.0, casi el 80%de los robots son de UR, por lo que el robot es fácil de operar. Dentro de las industrias hoy en día, hay muchos robots de este tipo, por lo que les traemos lo que ya está en la industria, para que el estudiante pueda aprender y replicar más tarde
La Federación Industrial y el SENAI identificaron la dificultad que enfrenta la industria para experimentar la transformación digital (transformación centrada en habilitar tecnologías 4.0) en el entorno de fabricación. Por lo tanto, con la intención de ayudar al crecimiento y la transformación, se crearon los Centros 4.0, una iniciativa única del SENAI en todo Brasil. En 2023, se completó la entrega de los Centros 4.0 a más de 430 ubicaciones del SENAI repartidas por todo Brasil. Los Centros 4.0 tienen como objetivo contribuir al mayor desafío de la industria, que es hacer que las máquinas y equipos antiguos se integren con equipos modernos y actualizados.

Los cobots de UR, notablemente diferentes de los robots industriales tradicionales en términos de programación de interfaz y configuración de seguridad, son una parte central de los laboratorios SENAI 4.0. Ofrecen una experiencia práctica e inmersiva para los estudiantes, permitiéndoles familiarizarse con los conceptos de la industria 4.0 y prepararse mejor para el mercado laboral.
“La robótica colaborativa no es solo colaborativa por aspectos mecánicos y de seguridad. Cuando observamos el universo de los robots colaborativos y los productos de UR, en particular, los robots de UR no solo difieren constructivamente del robot industrial tradicional; en términos de facilidad [de uso] y programación de interfaz, también hay una gran diferencia", dice Domingos Adriano, CTO/Director de Educación y Tecnología de Exxer (un proveedor latinoamericano de soluciones tecnológicas para la educación vocacional).

Exxer, el integrador del proyecto, ha creado SMART 4.0 Concept, una plataforma educativa compuesta por estaciones que llevan componentes de hardware y software industriales al entorno educativo, orquestando tecnologías de la llamada industria 4.0 en un contexto multidisciplinario.
La plataforma incluye las principales tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0, como la simulación digital, IoT, robot colaborativo, integración de sistemas, realidad aumentada, Big Data Analytics y cloud computing.
Cada estación está equipada con las últimas tecnologías de sensores, actuadores, control y supervisión para la automatización industrial. Además, hay recursos para explorar temas como redes industriales, robótica y ciberseguridad. En las capas de software, hay integración con sistemas de automatización, que son características típicas de la industria 4.0, con software de desarrollo, supervisión, gestión de producción y computación en la nube. El sistema integra sensores y PLC con plataformas IoT en la nube, a través de protocolos IoT. De esta manera, es posible monitorear la información de productividad y consumo en tiempo real.
La plataforma también incorpora la solución de gemelo digital, que permite la simulación y puesta en marcha virtual del sistema. Con esta solución educativa, el docente tiene la oportunidad de enseñar, en la práctica y de manera integral, aplicaciones de la industria 4.0 a sus alumnos.

Los cobots UR son fundamentales en las Olimpiadas de WorldSkills, permitiendo a los estudiantes enfrentarse a retos reales aplicables al entorno industrial.
"WorldSkills Olympics es la competencia de educación vocacional líder en el mundo, que somete a los estudiantes a desafíos reales, que encontrarán en el mercado laboral de las industrias", dice Cristiano Paulo de Mattos Leal, director regional de SENAI y superintendente de sesi Minas Gerais. “Llevar el brazo robótico a la planta [el centro 4.0] tiene todo el sentido precisamente por eso; estamos trayendo un escenario realista a ese desafío que aumenta el nivel de dificultad, pero también demuestra la solución y el beneficio que el brazo robótico aporta al proceso productivo."
João Victor Torati, jefe de equipo de WorldSkills Minas Gerais, también destaca la importancia del cobot en la preparación de los estudiantes para los Juegos Olímpicos:
"En este entorno competitivo es muy esencial, debido al corto período de formación, permitir a los estudiantes utilizar las últimas tecnologías ya utilizadas en la industria".

Esta asociación entre sesi/SENAI y Universal Robots destaca la importancia de la robótica colaborativa en la industria moderna, especialmente para los pequeños y medianos fabricantes. Con la expansión de los centros 4.0, UR y SENAI están liderando el camino en la difusión de tecnologías avanzadas y la preparación de una fuerza laboral calificada para la industria del futuro.
Geraldo César, Robotics Professional, FIEMG - Federation of Industries of the State of Minas GeraisUR marcó la diferencia en algunos desafíos internos y trabajó junto con nuestro soporte técnico, atendiéndonos por teléfono, viniendo a la escuela para ayudar con la integración. La interfaz de UR es interesante; te indica dónde debes pulsar, por ejemplo, si no consigues guardar el punto, lo señala, lo subraya y hace que todo suceda de manera que puedas resolver el problema lo más rápido posible
Millones de empresas confían en los Robots Colaborativos para...