Ante la escasez de mano de obra debido al envejecimiento de la población de Japón, Osaka Nursery ha implementado un cobot UR10e para automatizar parte del proceso de cultivo de plántulas que antes se manejaba manualmente. Con esto, Osaka Nursery logró un ahorro sustancial de mano de obra en medio de la creciente dificultad para obtener trabajadores calificados.
La producción de plántulas requiere una mano de obra sustancial. En particular, el trasplante de plántulas depende en gran medida de la mano de obra calificada: "Los bosques en Japón se están acercando al período de tala de árboles, y cuando se talen los árboles maduros, en un futuro próximo las plántulas tendrán que plantarse en su lugar", dice Mikinori Matsumura, presidente de Osaka Nursery. "Sin embargo, bajo el método de producción convencional, es difícil asegurar a los trabajadores debido a la disminución de la tasa de natalidad y el envejecimiento de la población en Japón."
Incluso si se introdujeran robots como parte del proceso, los humanos trabajarían cerca de los robots, por lo que Osaka Nursery tiene que tener en cuenta la seguridad y necesitaba una solución de automatización con la que los trabajadores pudieran trabajar codo con codo.
El Sr. Matsumura siempre había estado interesado en la tecnología de automatización, y cuando tuvo la oportunidad de asistir a una demostración de Universal Robots (UR), dio lugar a la introducción de un cobot de UR en Osaka Nursery. Los cobots UR se caracterizan por su capacidad para programarse intuitivamente para una amplia gama de tareas "Me di cuenta de que el movimiento flexible del cobot UR podría aplicarse a la siembra de plántulas", dice el Sr. Matsumura. “Al ser de tamaño compacto y tener un alto nivel de seguridad, el cobot de UR era perfecto para hacerse cargo de las tareas realizadas por humanos. También nos atrajo el hecho de que los cobots se pueden usar para varios propósitos simplemente intercambiando sus efectores finales".
Mikinori Matsumura, PresidentLos árboles en Japón ahora se dirigen a su período de utilización, por lo que el suministro de plántulas será esencial. Sin embargo, esperamos que asegurar a los trabajadores sea difícil dada la rápida disminución de la tasa de natalidad y el envejecimiento de la población. En preparación para ese momento, queremos establecer un sistema en el que los robots colaborativos se harán cargo del trabajo manual, asegurando un suministro estable de plántulas.

Un cobot UR, el UR10e, se introdujo en el primer proceso de producción de plántulas: la colocación de contenedores en la cinta transportadora. Los contenedores que se colocan en el transportador a una velocidad establecida obtendrán tierra del alimentador automático de tierra. Con la introducción del cobot de UR, esta tarea que antes requería dos personas ahora puede ser realizada por una sola persona. La empresa decidió mecanizar este proceso porque pensó que las tareas simples que se realizan por una cantidad fija dentro de un período de tiempo determinado podrían ser fácilmente manejadas por robots.

Al principio, hubo incidentes en los que varios contenedores se pegarían y serían recogidos por el cobot al mismo tiempo. Un ingeniero del distribuidor preferido de UR, Kantum Ushikata Co., Ltd., visitó el sitio varias veces y resolvió este problema ajustando el efector final y agregando un dispositivo que despega los contenedores uno por uno.

Antes de la introducción del UR10e, existía la preocupación de que los trabajadores necesitaran tiempo para acostumbrarse a operar el cobot. Sin embargo, en realidad era fácil de manejar a través de un panel táctil intuitivo. "El robot se puede operar igual que los teléfonos inteligentes, por lo que cualquiera puede dominarlo de inmediato. El proceso que actualmente lleva a cabo el robot son aquellos que requerían que los trabajadores repitieran la misma tarea todo el día en el pasado. Gracias a la introducción del robot, los trabajadores pueden participar en diferentes tareas ahora", dijo el Sr. Matsumura." Creo que usaremos más de ellos para una variedad de otros procesos en el futuro".

Osaka Nursery está considerando una configuración en la que los robots y los humanos trabajarán juntos confiando tareas simples que requieren el procesamiento de una gran cantidad dentro de un período de tiempo establecido a los robots, como colocar bandejas y plantar plántulas, y hacer que los humanos verifiquen los puntos más finos del cultivo de plántulas a través de la inspección visual.
Millones de empresas confían en los Robots Colaborativos para...