Los robots colaborativos añaden flexibilidad, eficiencia y libertad a tus tareas de encolado, sellado, pintura y otras tareas de dispensación. Con la detección de fuerza incorporada, logra una calidad constante y una colocación precisa para reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia.

Dispensar exige la precisión de la mano de un cirujano. En muchos entornos de fabricación, incluso un pequeño error puede provocar fallos significativos. Recoger la cantidad incorrecta de materiales o distribuirlos de manera desigual puede dar lugar a defectos de diversa gravedad. A veces, abordar estos defectos requiere volver a trabajar componentes específicos, como volver a aplicar lubricantes en la maquinaria. En otros escenarios, rechazar un lote completo es la única opción, como lo es cuando se utilizan pastas de soldadura de alta temperatura o sin plomo menos indulgentes en el ensamblaje de placas de circuito impreso (PCB) con tecnología de montaje en superficie (SMT).
Las consecuencias de una dispensación incorrecta pueden ser graves. Considera medicamentos ineficaces, productos nutricionales contaminados, productos químicos peligrosos y materiales de construcción estructuralmente débiles, todo lo cual puede resultar de prácticas de dispensación deficientes.
Lograr una precisión constante es casi imposible sin automatización. Afortunadamente, los cobots compactos y versátiles se pueden adaptar fácilmente a diversas tareas de dispensación, lo que los convierte en una solución sorprendentemente rentable.

La dispensación manual puede ser poco fiable, incluso en entornos de producción a pequeña escala, principalmente debido a sus inconsistencias. Los diferentes operadores pueden recolectar cantidades variables de materiales, y su velocidad, presión y movimiento pueden fluctuar con cada aplicación, lo que compromete la calidad del producto. Si bien tanto la subaplicación como la sobreaplicación pueden provocar problemas de control de calidad, esta última también es responsable del desperdicio innecesario de material.

Muchas tareas de dispensación, como pegar, sellar y pintar, pueden ser desalentadoras y repetitivas. En algunos entornos industriales, estos procesos se vuelven aún más desafiantes. Algunas tareas exigen movimientos antinaturales y maniobras complejas que son difíciles de realizar de forma consistente para los operadores manuales. Además, muchas aplicaciones de dispensación involucran materiales peligrosos que pueden representar riesgos de seguridad para los trabajadores. En ciertos casos, las sustancias se calientan antes de dispensarlas, lo que aumenta la posibilidad de quemaduras u otras lesiones.

Todos estos problemas se pueden resolver de manera efectiva a través de la automatización, y con Universal Robots, implementar la automatización nunca ha sido tan fácil. Los cobots compactos y rentables están equipados con sensores avanzados y funciones programables, lo que los hace ideales para tareas de dispensación repetitivas en diversos entornos de producción. Estos versátiles cobots están equipados con funciones de detección de fuerza y colisión, lo que facilita su instalación en casi cualquier configuración industrial. Esto significa que no tendrás que realizar cambios importantes o implementar amplias medidas de seguridad como lo harías con los sistemas de automatización tradicionales.
Habla con un experto en cobots hoy mismo para ver cómo puedes encontrar tu solución de dispensación personalizada.
Nuestros robots industriales colaborativos requieren complementos para alcanzar su máximo potencial. Este mundo de productos adicionales en un ecosistema completo por sí solo. En Universal Robots nos enorgullecemos de nuestro ecosistema, que se llama UR+.
Universal Robots ha desplegado más de 100.000 cobots en todas las industrias manufactureras. Empresas de todos los tamaños, desde los gigantes de Fortune 500 hasta los talleres mecánicos locales, están aprovechando nuestros cobots de sexta generación para aumentar la productividad y la calidad y mejorar la satisfacción laboral de sus equipos de fabricación.

Los cobots UR satisfacen las demandas de flexibilidad de frente con una programación intuitiva y fácil de usar líder en la industria, y un potente back-end para que los OEM y desarrolladores agreguen valor y satisfagan necesidades específicas. Los sistemas basados en cobot de UR generan un ROI que generalmente se mide en meses, no en años.

Universal Robots ha desarrollado el conjunto más completo de herramientas y funciones de seguridad de la industria. Nuestros 17 protocolos de seguridad se pueden configurar para cumplir con los diversos requisitos de seguridad de su planta o instalaciones y la evaluación de riesgos de su aplicación, permitiendo que su equipo de fabricación trabaje de forma segura con cobots UR.
Miles de empresas confían en los robots colaborativos para...