--

UR10e cobots sorgen für maximale Auslastung des Maschinenparks

Bernacki Industrial Services

Kurz gesagt

Das Unternehmen nahm seine Produktionstätigkeit im Jahr 2015 auf. Das Unternehmen hat derzeit rund 80 Kunden aus der Hydraulik-, Sensorik- und Pneumatikindustrie, fertigt auf 11 CNC-Maschinen und beschäftigt rund 20 Mitarbeiter, was den Umsatz jedes Jahr steigert.

Die Geschäftstransformation

„Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, das Komponenten auf CNC-Maschinen nach den Entwürfen unserer Kunden herstellt. Jede Bestellung dauert durchschnittlich 80 Stunden, danach wird das Sortiment gewechselt. Es gibt keine zwei identischen Komponenten – alle Bestellungen sollten individuell behandelt werden, da der Kunde jedes Mal ein anderes Produkt bestellt“, sagt Nikodem Bernacki, General Manager von Bernacki Industrial Services.

Weitere Verbesserungen haben dazu geführt, dass ein Betreiber der Anlage für eine steigende Anzahl von Maschinen verantwortlich ist. Dies wurde durch organisatorische Änderungen erleichtert, die es ermöglichten, die Produktivität unter Beibehaltung der Sicherheitsstandards zu verbessern. Die Möglichkeiten zur Verbesserung des Arbeitssystems der Bediener waren jedoch begrenzt und es wurde notwendig, eine flexiblere, sicherere und einfacher zu konfigurierende Lösung unter Berücksichtigung des Raums in der Halle und sehr strenger Arbeitsschutzvorschriften zu finden. Die Robotisierung war notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit der Produktion bei Bernacki Industrial Services zu verbessern.

Bernacki Industrial Services

Industrie Metal and Machining
Land Europe
Anzahl der Mitarbeiter 25-50
Cobots verwendet UR10e
Bernacki Industrial Services

Unsere Philosophie ist es, den Maschinenpark maximal zu nutzen - cobots im Dreischichtbetrieb ermöglichen uns dies.

Nikodem Bernacki,

Die Lösung

Im Laufe der Zeit kamen die Fabrikleiter zu dem Schluss, dass die Arbeit, die darin bestand, Produktionskomponenten an die Maschinen zu liefern, sie in die Maschine zu legen und das fertige Produkt nach der Verarbeitung wegzulegen, durch den Einsatz von kollaborativen Robotern automatisiert werden könnte.

Für die Automatisierung wurden Cobots von Universal Robots, geliefert vom polnischen Distributor ProCobot, mit dem Robotiq Greifer, der auf der UR+ Plattform, verfügbar ist, eingesetzt. Bernacki begann im April 2019 mit der Einführung des ersten UR10e cobot und die Maschine wurde in den folgenden Monaten mit weiteren zwei cobots ausgestattet.

Jeder Roboter entnimmt ein Bauteil aus einer speziell vorbereiteten Palette, die aus einem Stiftgitter besteht, wodurch die Maschine die Position des Bauteils richtig einschätzen und zuverlässig auswählen kann. Die Finger des Robotergreifers werden im eigenen Haus 3D-gedruckt und speziell für die Handhabung der Komponenten entwickelt. Nach der Kommissionierung wird das zu bearbeitende Bauteil in die CNC eingelegt.

Der Roboter öffnet die Tür der Maschine selbst und platziert die Komponente in den Arbeitsraum. Um festzustellen, dass die CNC für aufeinanderfolgende Operationen bereit ist, tauscht der cobot Signale mit der Maschine aus und stellt zu Beginn sicher, dass die Maschine für das Einsetzen des zu bearbeitenden Bauteils bereit ist. Die Kommunikation zwischen cobots und Maschinen erfolgt über den C-Interconector von CobotPlanet. Der Roboter platziert das Bauteil dann präzise in der Spindel der Maschine. Die Greiferbacken des cobot sowie sein gesamter Arm müssen sich mit einer Toleranz von nur 0,5 mm bewegen, um das Bauteil präzise zu platzieren. Nach Erhalt eines Signals, das bestätigt, dass die Komponente korrekt in der Maschine platziert ist, verlässt der cobot den Arbeitsbereich, schließt die Tür und sendet eine Information an die CNC, dass er seine Aufgabe starten kann. Wenn die Maschine in Betrieb geht, wartet der cobot auf ein weiteres Signal, um ihm mitzuteilen, dass die Aufgabe beendet ist. Es öffnet die Tür zum Arbeitsraum wieder, nimmt das fertige, bearbeitete Bauteil und sendet einen Luftstrahl in seine Richtung, um die Metallspäne von der Spindel wegzublasen. Das fertige Bauteil wird präzise auf eine speziell vorbereitete Palette gelegt. Unter Berücksichtigung aller Anforderungen an die Bewegung des Roboters in einer für Menschen sicheren Umgebung dauert der gesamte Zyklus etwa eine Minute.
„Nach mehrmonatiger Erfahrung in der Arbeit mit cobots wissen wir genau, was zu tun ist, um ihrer Rolle in unserem CNC-Fertigungsprozess bestmöglich gerecht zu werden. Diese Arbeit erfordert höchste Präzision und Wiederholgenauigkeit“, sagt Nikodem Bernacki.

Der gesamte Arbeitsplatz mit dem Roboter und der Halterung wiegt ca. 60 kg – er kann von zwei Mitarbeitern bewegt werden. „Cobot ist stabil montiert, lässt sich leicht transportieren und die Umstellung und Arbeitsvorbereitung an einem neuen Ort dauert nur 20 Minuten. Es dauert etwa eine Stunde, um die Maschine und den Roboter zu verfeinern und die Produktion zu starten“, sagt Nikodem Bernacki.

Derzeit arbeiten zwei Bediener an jeder Schicht und kümmern sich um die Überwachung und Pflege von 11 Maschinen. Die Mitarbeiter sind unter anderem für die Umstellung von CNC-Maschinen, die Vorbereitung von Teilen, den Transport zu und von den Drehmaschinen sowie die Programmierung und den Transport von cobots zwischen den Stationen verantwortlich. „Unsere Philosophie ist es, den Maschinenpark maximal zu nutzen - cobots im Dreischichtbetrieb erlauben uns das“, sagt Nikodem Bernacki.

Das Unternehmen

Das Unternehmen

Die 2007 gegründete Bernacki Industrial Services fertigt Präzisionsteile für Produktionsanlagen. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von bearbeiteten Bauteilen wie Ventilkörpern für Anlagen und Montagelinien in ganz Europa spezialisiert. Das Unternehmen nahm seine Tätigkeit im Technologie-Inkubator in Jasionka, Polen, auf. Es verfügt derzeit über eine eigene 800 m2 große Halle in der Sonderwirtschaftszone in Jasionka bei Rzeszów, in der Nähe des Podkarpackie Science and Technology Park Aeropolis und Unternehmen aus dem Cluster Aviation Valley. Von den 11 CNC-Maschinen, die bei Bernacki im Einsatz sind, sind bis zu sieben für den Betrieb mit cobots ausgelegt. Drei Universal Robots UR10e Kollaborationsroboter werden im Dreischichtbetrieb im Maschinenpark eingesetzt, um die Effizienz zu steigern und eine präzise Fertigung der Komponenten zu gewährleisten. Die Wahl der UR cobots wurde von der einfachen Programmierbarkeit, der Kompatibilität mit den Maschinen, ihrer kompakten Größe und der Arbeitssicherheit bestimmt. Mit dem dritten UR10e erzielte das Unternehmen den schnellsten Return on Investment – 12 Monate.

Auf die Bedürfnisse zugeschnitten

Auf die Bedürfnisse zugeschnitten

Cobots von Universal Robots wurden aufgrund ihrer Funktionalität ausgewählt: einfache Programmierung, die Möglichkeit, schnell und einfach an einer anderen Maschine zu arbeiten, kompakte Größe und Anpassung an die Bedürfnisse des Unternehmens. Auch Sicherheitsaspekte spielten eine wichtige Rolle - sie können dank zertifizierter integrierter Sicherheitsfunktionen Seite an Seite mit Menschen arbeiten. Die Bediener gewöhnten sich schnell an die Arbeit mit cobots, was sich als äußerst hilfreich erwies.

Durch die Implementierung von cobots hat Bernacki Industrial Services Erfahrungen gesammelt, die sich in Know-how im Bereich des Betriebs kollaborativer Roboter niederschlagen. Das Unternehmen selbst entwickelte eine effektive Methode zur Montage kollaborativer Roboter am Boden. Bernacki entwickelte auch ein proprietäres 3D-Druckverfahren von Greiferfingern, die zum Abrufen von Fertigteilen verschiedener Geometrien nützlich sind.

„Wir waren beeindruckt, wie UR cobots Aufgaben ausführen, die zuvor von Menschen erledigt wurden. Ich habe persönlich an der Umsetzung des ersten cobot mitgewirkt – das Programm geschrieben, das Konzept und die Station entwickelt. Wir konnten cobot sehr schnell mit Standardgreifern integrieren und erreichten so volle Kompatibilität“

Nikodem Bernacki
Drei UR10e cobots arbeiten mit sieben CNC-Maschinen und garantieren eine maximale Auslastung des Maschinenparks
Drei UR10e cobots arbeiten mit sieben CNC-Maschinen und garantieren eine maximale Auslastung des Maschinenparks

Automatisierungsherausforderungen gelöst

  • Effizienz der CNC-Maschinenbearbeitung erhöht
  • Mensch-Cobot-Maschine-Kollaboration erreicht
  • Kosten der Mann-Stunden-Produktion pro Artikel reduziert
  • Mitarbeiter von anstrengenden Aufgaben entlastet

Schlüsselwerttreiber

  • Intuitive Handhabung kollaborativer Roboter
  • Kompakte Größe, leicht in der Halle zu bewegen
  • Schnelle Umstellung auf einen neuen Prozess

Aufgaben, die von kollaborativen Robotern gelöst werden

  • CNC-Maschinenladevorgang
  • Kommunikation mit einer CNC-Maschine
  • Palettieren von Fertigteilen

Nehmen Sie Kontakt mit Universal Robots auf

Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...

  • Produktivitätssteigerung
  • Anpassung an die sich ändernde Produktnachfrage
  • Verbesserung des Wohlbefindens und der Bindung der Mitarbeiter
  • Personal durch Arbeitskräftemangel