--

O Cobot lida com tarefas de usinagem de precisão multi-operação

Toolcraft Inc.

Em suma

A Toolcraft, uma pequena oficina de máquinas em Seattle, Washington, foi imediatamente conquistada pela repetibilidade de 30 mícrons e pelo sensor de força/torque embutido na nova linha de cobots da Universal Robots. A empresa precisava automatizar uma tarefa desafiadora de três operações dentro de sua máquina CNC e agora economizou 23% nos custos de produção e aumentou o rendimento em 43% usando o cobot UR5e.

O desafio da Toolcraft

estava em uma encruzilhada quando um grande pedido levou a empresa a adicionar um terceiro turno para produção 24 horas por dia, 7 dias por semana. “Ninguém quer correr no terceiro turno por aqui. Quando você lança um anúncio, não recebe muitas respostas”, diz Steve Wittenberg, diretor de operações da Toolcraft, que se encontra em uma área com três por cento de desemprego. A Toolcraft começou a procurar diferentes opções de automação, inicialmente considerando robôs industriais tradicionais.

"Se olharmos apenas para o hardware do robô, essa parecia ser uma solução mais econômica", diz ele. “Mas uma vez que começamos a considerar a economia de não ter que erguer uma gaiola de segurança – e o tempo economizado na facilidade de uso, evitando muita programação complexa – a Universal Robots acabou sendo a solução certa.”

Toolcraft Inc.

Indústria Metal and Machining
País United States
Número de Empregados 25-50
Cobot utilizado UR5e
Veja como o cobot UR5e lida com a manutenção da máquina CNC multioperação

A solução

O pedido que a Toolcraft tinha que concluir era uma peça multi-threaded para um dispositivo médico que precisava ser carregado em uma operação de usinagem CNC de três etapas. A Toolcraft discutiu o desafio com a Rapid Design Solutions, uma integradora de sistemas certificada da Universal Robots. "Quando você está fazendo usinagem de precisão multi-op, os requisitos de precisão aumentam muito", diz o proprietário Troy Ojalehto, enfatizando a maior precisão da linha de cobots e-Series da Universal Robots. “Quando ouvimos que a repetibilidade do UR5e caiu para 30 mícrons, ficamos muito animados”, diz ele. “Isso realmente compete no mesmo espaço que os robôs industriais tradicionais, então isso foi enorme para nós. Não vi outros cobots lidando com esse nível de precisão com peças multioperacionais como esta, com estoque bruto entrando e peças de precisão completas saindo.”

Meio ano depois de implantar o UR5e, Wittenberg, da Toolcraft, é rápido em listar os resultados. "Alguns dos benefícios que vimos logo de cara foram um aumento significativo na produção", diz ele. “Conseguimos trabalhar nesse terceiro turno e passamos de 255 peças por semana para 370 peças por semana. Junto com isso, somos capazes de terminar a produção do nosso ano sete semanas mais cedo, liberando assim essa máquina para produzir peças em outros trabalhos." Ele acrescenta que os custos diminuíram em 23%, o que significa que a Toolcraft está olhando para um ROI no UR5e em cerca de 12 meses. “Seremos capazes de ser mais competitivos em muito do trabalho de longo prazo que temos.”

Modelos cobot UR: UR5e
UR+ produtos usados: PHD Pneu Connect gripper

UR Academy e formação prática

UR Academy e formação prática

Depois que Troy Ojalehto (à esquerda) da Rapid Design Solutions, um Integrador de Sistemas Certificado da Universal Robots, desenvolveu o aplicativo inicial, o engenheiro de automação da Toolcraft, Brian Laulainen (à direita), conseguiu lidar com a operação diária, além de desenvolver a estação de enxágue e secagem de peças como um complemento de aplicativo para o UR5e. Laulainen fez o treinamento através da UR Academy, depois complementado com algumas horas de treinamento prático com Ojalehto.

Integração perfeita

Integração perfeita

A Toolcraft escolheu a pinça certificada UR+ PneuConnect da PHD como ferramenta de fim de braço para a UR5e. Ser certificado UR+ significa que a garra é certificada para funcionar perfeitamente com cobots UR com todos os softwares de programação integrados diretamente no teach pendant do cobot UR.

O Free-drive é muito útil

O Free-drive é muito útil

"A função de condução livre da UR reduz muito o tempo para ensinar pontos de robô", diz Troy Ojalehto, proprietário da Rapid Design Solutions. Os cobots UR podem ser facilmente programados através do ‘método de ensino’ simplesmente movendo o braço através dos pontos de passagem desejados que são adicionados ao programa no teach pendant. Usando o simulador UR para programação, a Toolcraft criou todo o programa para a estação de enxágue e secagem de peças offline, apenas inserindo os waypoints à medida que transferiam o programa para o teach pendant.

Age como um operador humano

O ciclo de usinagem dura 56 minutos, com a UR5e apenas cuidando de peças ocupadas por 6 minutos. “O resto do tempo, o cobot estava apenas esperando pelo próximo ciclo. Queríamos mantê-lo ocupado”, diz Wittenberg, explicando como a empresa adicionou uma estação de lavagem e limpeza de peças. À medida que o UR5e retira a peça usinada do CNC, o cobot agora mergulha a peça em uma solução de enxágue e a passa por um jato de ar antes de finalmente colocar a peça lavada e seca em um rack para envio. A oficina mecânica também foi capaz de controlar facilmente o acessório pneumático e os atuadores de porta através das interfaces de E/S UR5e. “Isso reduz muito a necessidade de fiação CNC e preserva todas as funções de segurança padrão do CNC”, explica Ojalehto.
Embora a Toolcraft tenha contado com a ajuda de um integrador de sistemas para colocar a aplicação inicial em funcionamento, a oficina foi capaz de programar e instalar a estação de enxágue e secagem por conta própria. "O que realmente nos permitiu fazer isso foi todo o suporte online gratuito que a Universal Robots oferece", diz Wittenberg. “Depois que nosso engenheiro de automação fez a UR Academy online, ele passou algumas horas com o integrador e conseguiu adicionar essa estação ao ciclo cobot sem ajuda externa."

No início, Wittenberg temia que a produção diminuísse durante a fase de programação da estação de enxágue, pois o UR5e seria incapaz de lidar com suas tarefas regulares de manutenção da máquina. A equipe da Toolcraft descobriu, no entanto, que eles poderiam simplesmente usar o simulador da Universal Robots e programar quase toda a adição ao ciclo offline enquanto o cobot continuava trabalhando.

Um cobot por ano, automatizar o moinho horizontal é o próximo

Com a primeira instalação de cobot bem-sucedida, a Toolcraft agora planeja instalar um cobot por ano. "O fato de que nosso próprio engenheiro de automação agora é capaz de entrar e solucionar qualquer coisa que surja será fundamental para atingirmos esse objetivo", diz Wittenberg, explicando que a próxima tarefa a ser automatizada no chão de fábrica é cuidar de um moinho horizontal. “Esse é um desafio potencial por causa das usinas que usam lápides rotativas que são trocadas dentro e fora da fresadora, o que cria algumas dificuldades com a fixação. Mas estamos confiantes de que podemos resolvê-los usando um robô universal e alguma inovação na fixação.”

Quando ouvimos que a repetibilidade da UR5e caiu para 30 mícrons, ficamos muito animados. Isso realmente compete no mesmo espaço que os robôs industriais tradicionais, então isso foi enorme para nós.

Troy Ojalehto, Owner, Rapid Design Solutions

Empresa

Com sede em Monroe, nos arredores de Seattle, Washington, a Toolcraft é uma pequena oficina de fabricação de peças para as indústrias aeroespacial, médica e de defesa, oferecendo soluções de usinagem CNC com alta eficiência, precisão e consistência.
www.tcprecision.com

Automação CNC precisa

Automação CNC precisa

Com repetibilidade de 30 mícrons, o UR5e estava à altura da tarefa de lidar com a inserção precisa da peça multithread na fixação CNC. O ciclo CNC inclui três operações em um moinho vertical, duas em acessórios de torno e uma em uma unidade rotativa de 4º eixo.

Ensino de pontos de robô com a função Free-Drive da UR

Ensino de pontos de robô com a função Free-Drive da UR

A função de condução livre da UR reduz muito o tempo para ensinar pontos de robô ", diz Brian Laulainen, engenheiro de automação da Toolcraft

Usinagem CNC precisa

Usinagem CNC precisa

As peças produzidas no ciclo de usinagem CNC foram cuidadas pelo UR5e, um componente de dispositivo médico multithread, exigindo alta precisão, manuseio em três etapas dentro do CNC.

Produção mais rápida

Produção mais rápida

Com o UR5e, a Toolcraft conseguiu terminar a sua produção anual sete semanas mais cedo do que com trabalho manual.

Desafios de automação resolvidos:

  • Capacidade de trabalhar no terceiro turno
  • Ciclo de usinagem CNC automatizado, desafiador
  • e multioperacional Economia de 23% nos custos de produção
  • O rendimento aumentou 43%
  • A produção anual terminou sete semanas mais cedo do que com o trabalho manual
  • Eliminação de fluxos de trabalho repetitivos e ergonomicamente hostis
  • Capacidade de automatizar sem enjaulamento de segurança, permitindo que os trabalhadores operem lado a lado
  • Manutenção zero sem tempo de inatividade ou interrupções do ciclo de usinagem

Principais impulsionadores do valor:

  • Repetibilidade de 30 mícrons
  • Feedback de força em todas as juntas
  • 12 meses de ROI
  • Colaborativo e seguro
  • Programação fácil
  • Formação gratuita através dos módulos online da UR Academy
  • Programação offline através do simulador UR

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Manutenção de máquina CNC multioperação
  • Manuseio de peças enxágue e secagem

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra