Robôs voadores: entenda como eles estão transformando o setor industrial

Neste artigo, vamos explorar mais detalhes sobre os robôs voadores, como eles funcionam, suas principais aplicações, além de apresentar as vantagens e desafios no contexto da Indústria 4.0.

Robôs voadores: entenda como eles estão transformando o setor industrial
Robôs voadores: entenda como eles estão transformando o setor industrial

Muitos setores industriais já estão adotando modelos de robôs voadores em suas linhas de produção. Esses dispositivos, também chamados de drones autônomos ou robôs aéreos, são equipados com sensores, câmeras e inteligência artificial, e são capazes de realizar tarefas com alta precisão, segurança e autonomia.

Neste artigo, vamos explorar mais detalhes sobre os robôs voadores, como eles funcionam, suas principais aplicações, além de apresentar as vantagens e desafios no contexto da Indústria 4.0.

O QUE SÃO ROBÔS VOADORES E COMO FUNCIONAM

Os robôs voadores são dispositivos autônomos ou semiautônomos que podem se locomover pelo ar. Para que isso seja possível, eles são equipados com sistemas de navegação, sensores e algoritmos de controle.

Você provavelmente já deve ter tido contato ou visto algum drone recreativos, muito utilizados para gravar vídeos a longa distância. Mas você sabia que já existem drones sendo utilizados no setor industrial?

Os drones industriais são desenvolvidos para executarem tarefas críticas como inspeções, transporte de materiais e coleta de dados. Eles são úteis principalmente por sua capacidade de seguir rotas específicas ou tomar decisões em tempo real, com base nas informações captadas pelos sensores embarcados.

APLICAÇÕES DOS ROBÔS VOADORES NA INDÚSTRIA

Agora vamos conhecer como os robôs voadores podem ser utilizados em diferentes segmentos da indústria. Confira:

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Os robôs voadores são capazes de realizar inspeções e manutenções em locais de difícil acesso, como torres de energia, telhados de fábricas, turbinas eólicas e linhas de transmissão.

Esses dispositivos contam com tecnologias (sensores térmicos, câmeras de alta definição e LIDAR) que permitem que eles identifiquem rachaduras, corrosão e outros defeitos estruturais com precisão.

LOGÍSTICA INTERNA

Os robôs que voam estão sendo aplicados para agilizar a logística interna em armazéns e centros de distribuição. Eles são capazes de realizar inventários automatizados, localizar produtos, além de transportar pequenas cargas entre os setores.

CONSTRUÇÃO CIVIL

Um dos setores que mais tem se beneficiado com o uso desses robôs é o de construção civil, já que eles podem ser aplicados em diferentes tarefas, como:

  • mapeamento topográfico;
  • modelagem 3D de terrenos e estruturas;
  • acompanhamento do progresso da obra em tempo real.

Na Suíça, o instituto EMPA utiliza robôs voadores para impressão de materiais camada por camada para a construção ou reparo de estruturas.

AGRICULTURA

Outra aplicação comum de drones é no setor agrícola. Esses dispositivos são utilizados para diversas tarefas como: identificar pragas, medir índices de vegetação (NDVI) e aplicar insumos de forma localizada.

VANTAGENS DOS ROBÔS VOADORES NA INDÚSTRIA

Veja a seguir quais são os principais benefícios de adotar esse tipo de tecnologia na indústria:

ACESSO A LOCAIS DE DIFÍCIL ALCANCE

Uma das grandes vantagens dos robôs voadores é sua capacidade de chegar a locais de difícil acesso, como em ambientes confinados, em altura ou outra característica que poderia representar riscos para humanos.

AUMENTO DA PRODUTIVIDADE OPERACIONAL

Um robô voador é capaz de operar de forma contínua, mesmo nos ambientes mais desafiadores. Logo, eles conseguem executar tarefas complexas em menor tempo e com menor número de falhas.

PRECISÃO E RASTREABILIDADE

Como mencionamos anteriormente, esses robôs são equipados com câmeras de alta resolução, sensores térmicos e sistemas LIDAR, logo, eles conseguem capturar dados em tempo real e com alta fidelidade. Isso permite que a sua indústria realize análises mais detalhadas e decisões baseadas em dados.

REDUÇÃO DE RISCOS PARA TRABALHADORES

Por fim, mas não menos importante, os robôs voadores substituem os humanos na execução de tarefas arriscadas, o que contribui diretamente para a segurança no trabalho.

DESAFIOS PARA A ADOÇÃO DE ROBÔS VOADORES

A adoção desses modelos de robôs pode ser um desafio para muitas indústrias. Listamos alguns deles a seguir:

  • Custo inicial elevado: Além do valor dos próprios equipamentos, há gastos com infraestrutura, softwares, treinamento e manutenção especializada;
  • Complexidade técnica: A operação  desses dispositivos pode exigir mão de obra qualificada e conhecimentos específicos sobre sensores, controle de voo e análise de dados;
  • Integração com sistemas existentes: Inserir robôs voadores nos fluxos industriais exige que eles se comuniquem com ERPs, sistemas de gestão e outras tecnologias;
  • Regulamentações específicas: Voos em áreas industriais, urbanas ou próximas a zonas sensíveis são regidos por normas rígidas. Portanto, as empresas precisam se adequar a regras de operação, registro e segurança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como vimos ao longo do artigo, os robôs voadores já são uma realidade no setor industrial e representam um avanço tecnológico em direção a uma produção mais eficiente, segura e baseada em dados. Seu uso vai desde a inspeção de estruturas até a logística e agricultura de precisão, trazendo vantagens competitivas para empresas que buscam inovação.

No entanto, sua implementação exige planejamento, adequação às normas e investimento em capacitação técnica. Com o avanço da Indústria 4.0 e a popularização dessas tecnologias, a tendência é que robôs aéreos se tornem cada vez mais presentes nas fábricas e operações industriais ao redor do mundo.

Se você deseja  integrar soluções colaborativas à sua linha de produção, entre em contato com a Universal Robots e descubra o que a automação inteligente com robôs colaborativos pode fazer pelo seu negócio.

Universal Robots Brasil

Universal Robots Brasil

A Universal Robots entrega automação colaborativa de nível industrial, projetada para performar, escalar e durar. Ao combinar hardware leve e de alto desempenho com o software intuitivo PolyScope, além de segurança certificada, cibersegurança e interfaces abertas, a Universal Robots permite que fabricantes e integradores implementem automação mais rapidamente, reduzam riscos e evoluam para uma produção com suporte de IA — em diferentes aplicações, unidades e setores industriais.

Automatize com Confiança.

Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Entre em contato: 0800 777 0442