Neste artigo vamos explorar seis equipamentos principais de automação industrial, destacando seus usos e importâncias no cenário atual.

Equipamentos de automação industrial, com suas inovadoras tecnologias, transformam o modo como as fábricas operam, proporcionando maior produtividade, qualidade e segurança na linha de produção.
Neste artigo vamos explorar seis equipamentos principais de automação industrial, destacando seus usos e importâncias no cenário atual.
Continue a leitura e confira em detalhes:
Os equipamentos de automação industrial compreendem uma vasta gama de tecnologias projetadas para realizar tarefas de forma automática, que tradicionalmente exigiam intervenção humana.
Portanto, são equipamentos que não apenas aceleram o processo de produção mas também minimizam erros, aumentando a eficiência e a segurança.
A partir disso, vale ressaltar que a automação também abre portas para novas oportunidades de emprego, necessitando de profissionais qualificados para operar e manter essas tecnologias avançadas.
- Leia também: Equipamentos industriais: principais tipos e como escolher
Equipamentos de automação operam com base em controladores e sensores que, ao detectar variáveis específicas do ambiente de produção, como temperatura ou presença, enviam informações para sistemas que processam esses dados e executam ações pré-programadas. Dessa forma, otimizam o fluxo de trabalho sem a necessidade de supervisão constante.
O objetivo dos robôs colaborativos, ou cobots, é tornar a automação industrial mais acessível e inteligente, integrando e automatizando processos que normalmente são delegados a humanos.
Dessa forma, a automação libera os trabalhadores para tarefas mais significativas e de maior custo-benefício para a linha de produção, empoderando a mão de obra e garantindo maior satisfação dos profissionais.
Confira as principais vantagens dos cobots:
- Leia também:* *Implementação de automação robótica: como começar?
Os sensores são componentes fundamentais que permitem a automação. Eles transformam condições físicas como temperatura, pressão, nível de líquidos e presença de objetos em sinais elétricos que podem ser interpretados por controladores.
Esta conversão é a base para a automação de processos, possibilitando que as máquinas "percebam" seu ambiente e tomem decisões baseadas em dados em tempo real.
A diversidade dos tipos de sensores permite sua aplicação em uma ampla gama de contextos industriais, desde a detecção de materiais em uma linha de montagem até o monitoramento de condições ambientais críticas.
- Leia também:* *Sensores na robótica: o que são, como funcionam e principais tipos
No coração da automação industrial estão os softwares, que coletam, analisam e utilizam os dados fornecidos pelos sensores para gerenciar e controlar os processos de produção.
Eles são responsáveis por orquestrar as ações dos equipamentos físicos baseando-se em lógicas de programação complexas e algoritmos de otimização.
Os softwares também desempenham um papel fundamental na manutenção da qualidade, na eficiência energética e no monitoramento da saúde das máquinas, além de fornecerem insights valiosos para a tomada de decisão estratégica.
Os rádios permitem comunicação sem fio entre diferentes partes de um sistema de automação, oferecendo uma solução robusta para ambientes onde a instalação de cabos é impraticável ou cara.
Eles são essenciais para transmitir dados de sensores remotos ou para controlar equipamentos que estão em movimento constante ou localizados em áreas de difícil acesso.
A tecnologia de rádio suporta uma comunicação eficaz e segura, essencial para a integridade e a confiabilidade dos sistemas automatizados.
O CLP é um tipo de computador industrial especializado em controlar processos de manufatura.
Diferentemente dos PCs tradicionais, os CLPs são projetados para operar em ambientes industriais severos, suportando vibrações, temperaturas extremas e interferências eletromagnéticas.
Sua programabilidade permite a rápida reconfiguração de linhas de produção para diferentes tarefas, tornando-os uma peça central na automação flexível e adaptativa.
As IHMs são plataformas que facilitam a interação entre os operadores humanos e os sistemas automatizados. Elas apresentam informações sobre o estado da produção em uma forma fácil de entender e permitem que os trabalhadores controlem ou ajustem processos através de interfaces intuitivas, como telas sensíveis ao toque.
Além de aumentar a eficiência operacional, as IHMs são fundamentais para garantir a segurança, permitindo que os operadores intervenham rapidamente em caso de condições anormais ou perigosas.
- Leia também:* *Repensando a relação homem x máquina
Construímos uma plataforma para trabalhar com terceiros que são especialistas em suas áreas de tecnologia. Esses parceiros criam componentes e kits de aplicações novos e inovadores para as necessidades exclusivas de cada empresa.
A plataforma UR+ agora inclui mais de 300 parceiros UR+ e mais de 400 componentes certificados, kits de aplicações e soluções. Como plataforma, o UR+ permite que os clientes naveguem por ferramentas compatíveis com os cobots UR. Também ajuda os distribuidores, integradores e OEMs a trabalhar com os clientes para encontrar e selecionar os produtos certos para o trabalho.
O UR+ inclui um número soluções UR+ que está sempre em crescimento – pacotes completos que oferecem uma solução comprovada para resolver os problemas dos clientes.
Essas soluções contêm um cobot UR, hardware e software, bem como serviço de instalação, manual, suporte operacional e treinamento. Para algumas das aplicações mais comuns do setor, essas soluções UR+ fornecem uma abordagem completa para automação direta e eficaz.