A indústria de máquinas e equipamentos, essencial para o progresso tecnológico e econômico, enfrenta desafios e busca inovação em meio a um cenário global complexo. Com a integração de robôs colaborativos, este setor se adapta e evolui, prometendo revolucionar a eficiência e a produtividade na fabricação.
Neste artigo você vai descobrir como essa indústria está se transformando, adaptando-se às mudanças e olhando para um futuro promissor.
CARACTERÍSTICAS DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
A indústria de máquinas e equipamentos desempenha um papel crucial no apoio à expansão de outros setores industriais, fornecendo os meios necessários para a produção de bens.
Este setor é altamente complexo e diversificado, englobando a fabricação de bens de capital essenciais para a agricultura, indústria, entre outros.
Além disso, é um campo que está diretamente relacionado com a inovação tecnológica, frequentemente incorporando novos conhecimentos e tecnologias em seus produtos, o que por sua vez eleva a produtividade e eficiência do sistema econômico como um todo.
Leia também: Gestão de produção industrial: 5 práticas para implementar em seu negócio
DESAFIOS DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Um dos principais desafios que a indústria enfrentou recentemente foi a queda significativa na receita do mercado interno em 2023, um reflexo das adversidades econômicas e das incertezas globais.
Além disso, a indústria precisa constantemente se adaptar às rápidas mudanças tecnológicas, mantendo-se competitiva através da inovação e da integração de novas tecnologias em seus processos e produtos.
Outro desafio é a necessidade de responder às políticas comerciais internacionais que podem afetar o fluxo de exportações, essencial para a sustentabilidade do setor, visto que 18% de suas máquinas são destinadas ao mercado externo.
PROJEÇÕES PARA 2024
Apesar desses desafios, a indústria de máquinas e equipamentos tem motivos para um olhar otimista para o futuro. Segundo a ABIMAQ, espera-se um crescimento de 3,5% na receita total do setor para 2024, impulsionado por uma série de fatores positivos. Entre eles, a inflação controlada, a redução da taxa de juros e a melhoria do poder de compra das famílias são destacados como elementos-chave que deverão contribuir para a recuperação e expansão do setor.
Especificamente, as receitas do mercado interno são projetadas para crescer 5,5%, refletindo uma recuperação significativa após o período de retração.
EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS
As exportações, tendo atingido um recorde histórico de US$13,9 bilhões em 2023 com um aumento de 14,6% em relação a 2022, esperam-se consolidar ainda mais com um crescimento projetado de 0,6%. Este dado é um testemunho da competitividade internacional do setor e da qualidade de suas máquinas e equipamentos.
Adicionalmente, os investimentos industriais e em obras de infraestrutura devem registrar melhorias em 2024, favorecidos pela trajetória de queda da taxa básica de juros e por programas governamentais como o Minha Casa Minha Vida e o PAC, além do impulso das eleições municipais.
MEDIDAS DE ESTÍMULO E COMPETITIVIDADE
A implementação da depreciação acelerada, anunciada pelo governo, promete ser um fator adicional de crescimento, ao incentivar a renovação e expansão do parque industrial brasileiro.
Da mesma forma, a manutenção da desoneração da folha de pagamentos é vista como crucial para a competitividade do setor tanto no mercado nacional quanto internacional.
O anúncio da Nova Indústria Brasil, focando na neo-industrialização, é recebido com expectativa, pois promete favorecer a indústria de máquinas e equipamentos sob vários aspectos, impulsionando a competitividade e a produtividade dos setores produtivos.
USO DE COBOTS NA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Os robôs colaborativos, ou cobots, estão redefinindo as possibilidades na indústria de máquinas e equipamentos, trazendo soluções inovadoras que respondem às necessidades de flexibilidade, precisão e segurança. Essa integração de tecnologia avançada não apenas otimiza os processos produtivos, mas também abre novas avenidas para a inovação e a competitividade no setor.
Veja abaixo como os cobots estão sendo aplicados de forma prática nessa indústria.
MONTAGEM
A aplicação de cobots em linhas de montagem é uma revolução em termos de eficiência e adaptabilidade.
Na indústria de máquinas e equipamentos, a montagem de componentes variados, muitas vezes com alta precisão e requisitos de qualidade rigorosos, pode se beneficiar enormemente da introdução de cobots. Eles não só executam tarefas com precisão milimétrica, reduzindo significativamente as taxas de erro, mas também se adaptam facilmente a mudanças no processo de produção, sem a necessidade de paradas prolongadas.
Leia também: Os robôs vão dominar o mundo? perspectivas industriais da automação robótica
INSPEÇÃO DE QUALIDADE
A garantia de qualidade é primordial na fabricação de máquinas e equipamentos. Os cobots equipados com sensores avançados e visão computacional podem realizar inspeções de qualidade com alta eficácia.
Eles são capazes de detectar defeitos minúsculos, garantindo que cada produto atenda aos padrões rigorosos exigidos pelo setor e pelos consumidores. Essa aplicação não apenas melhora a qualidade do produto, mas também otimiza o processo de inspeção, liberando trabalhadores humanos para se concentrarem em tarefas que requerem mais criatividade.
MANUSEIO DE MATERIAIS
Na indústria de máquinas e equipamentos, o manuseio eficiente de materiais é crucial para manter a fluidez das operações de produção. Os cobots desempenham um papel vital nesse aspecto, melhorando a logística interna desde o armazenamento até o transporte de produtos semi-acabados ou acabados.
Com sua capacidade de trabalhar de forma segura ao lado dos humanos, os cobots podem ser implementados em áreas onde o tráfego de pessoas e máquinas se intersecta, aumentando a eficiência sem comprometer a segurança.
Caso queira saber mais sobre o funcionamento real dos cobots, recomendamos que fale com um especialista da Universal Robots. Agende sua conversa por aqui.