Pular para o conteúdo principal

Controle de estoque automatizado: vantagens e como implementar

Neste artigo, vamos falar sobre o que é o controle de estoque automatizado com cobots, quais são as vantagens para sua operação e como dar os primeiros passos na implementação.

Controle de estoque com cobots
Controle de estoque com cobots

O controle de estoque automatizado é a solução perfeita para setores que lidam com pressão constante para entregar produtos no prazo. Os robôs colaborativos (cobots) da Universa Roots podem ser utilizados em etapas desde a separação e embalagem até a paletização e classificação. Nossa solução ajuda indústrias a reduzirem os custos de mão de obra, melhorar a precisão e a lidar com a demanda flutuante com facilidade, mesmo durante os picos sazonais.

Neste artigo, vamos falar sobre o que é o controle de estoque automatizado com cobots, quais são as vantagens para sua operação e como dar os primeiros passos na implementação.

Principais conclusões do artigo:

  • O controle de estoque automatizado com cobots reduz erros operacionais, aumenta a precisão de inventário e libera a equipe para atividades de maior valor agregado.
  • Robôs colaborativos são ideais para armazéns e centros de distribuição por sua flexibilidade, facilidade de programação e capacidade de trabalhar ao lado de humanos sem barreiras físicas de segurança (após avaliação de risco).
  • Cases reais comprovam ganhos expressivos: a DCL Logistics registrou aumento de produtividade de 500% e 100% de precisão nos pedidos com cobots UR10e.
  • A implementação segue etapas bem definidas: mapeamento de processos, escolha do cobot adequado, integração com o WMS/ERP, testes e treinamento de equipe.
  • O retorno sobre o investimento (ROI) em automação de estoque com cobots da Universal Robots costuma ser medido em meses, não em anos.
  • Além da logística, os cobots atuam em manufatura, distribuição de varejo e operações 3PL, adaptando-se a demandas sazonais e a múltiplos clientes.

O que é controle de estoque automatizado?

Controle de estoque automatizado pode ser definido como um conjunto de processos e tecnologias que substituem ou apoiam tarefas manuais de armazenagem, movimentação, separação (picking), embalagem (packing) e paletização de produtos.

Na robótica colaborativa, essa automação ocorre através da integração de braços robóticos programáveis ao fluxo de trabalho em indústrias, conectados a sistemas de gestão de armazém (WMS) ou ERP.

Diferentemente dos robôs industriais tradicionais, que exigem células fechadas, altos investimentos e longos tempos de implementação, os cobots foram projetados para operar ao lado de pessoas, ocupar pouco espaço físico e ser reprogramados rapidamente conforme as necessidades da operação mudam.

Principais vantagens do controle de estoque automatizado com cobots

1. Maior precisão e redução de erros

Indústrias que contam com operações manuais de separação e embalagem estão sujeitas a fadiga e inconsistência no processo.

Cobots executam essas mesmas tarefas com alta confiabilidade e precisão, ciclo após ciclo. A DCL Logistics, por exemplo, alcançou 100% de precisão nos pedidos após implementar cobots UR10e em sua linha de separação e embalagem, enquanto a operação passou a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a necessidade de interação humana constante.

2. Aumento de produtividade

A automação de tarefas repetitivas, como separação de caixas, construção de paletes e classificação de produtos, libera os trabalhadores para funções de maior valor: supervisão, controle de qualidade, atendimento ao cliente e decisões estratégicas.

No caso da DCL Logistics, por exemplo, o aumento de produtividade chegou a 500%, com uma economia de 50% em custos de mão de obra.

3. Flexibilidade

Uma das maiores vantagens dos cobots em comparação com sistemas de automação tradicionais é a facilidade de reprogramação. Em operações de logística de terceiros (3PL) ou centros de distribuição de varejo, onde os tipos de produto e as embalagens mudam com frequência, os braços robóticos podem ser reconfigurados internamente para diferentes tarefas, sem necessidade de um integrador externo a cada mudança.

4. Segurança e ergonomia

Tarefas repetitivas no controle de estoque, como de movimentação de cargas podem causar lesões por esforço repetitivo (LER), afastamentos e queda de produtividade. Os cobots assumem essas demandas e ajudam a reduzir a pressão física sobre os trabalhadores, melhorando as condições ergonômicas do ambiente.

Os cobots da Universal Robots contam com 17 protocolos de segurança nativos configuráveis, permitindo que operem lado a lado com equipes humanas de forma segura e, em muitos casos, sem a necessidade de grades ou células de proteção, após avaliação de risco.

5. Retorno sobre investimento (ROI) rápido

Diferentemente da automação tradicional, cujo ROI pode levar anos para se concretizar, os sistemas automatizados colaborativos costumam apresentar retorno em meses. A facilidade de uso, a programação intuitiva e a versatilidade das aplicações reduzem os custos de implementação e aceleram os ganhos operacionais.

6. Escalabilidade sem interrupção das operações

Cobots podem ser adicionados gradualmente à operação, sem necessidade de interromper a produção para grandes reformas. A Siemens Gerätewerk Erlangen (GWE) começou com um único cobot UR10 em 2017 para transferir caixas entre paletes. Hoje, a planta opera com mais de 70 cobots automatizando tarefas de montagem, paletização e inspeção de qualidade.

Confira*: *Guia completo para implementação de cobots UR

Controle de estoque automatizado com robôs colaborativos

Aplicações de cobots no controle de estoque

Os cobots podem atuar em diferentes etapas da cadeia de armazenagem e distribuiçãoem indústrias. Veja algumas possibilidades:

  • Separação de pedidos (picking): identificação e coleta de itens específicos em prateleiras
  • Embalagem (packing): acondicionamento de produtos em caixas com precisão e velocidade
  • Paletização e despaletização: empilhamento e desmontagem de paletes com configurações variáveis
  • Classificação e triagem: separação de produtos por categoria, destino ou tamanho de pedido
  • Recebimento e conferência de mercadorias: leitura de códigos, pesagem e direcionamento de itens
  • Alimentação de esteiras e sistemas de transporte: integração com conveyors e AMRs (robôs móveis autônomos)
  • Inspeção de qualidade: uso de visão computacional para identificar avarias ou produtos fora de especificação

Cases de sucesso de cobots no controle de estoque automatizado

DCL Logistics

A DCL Logistics implementou cobots UR10e para automatizar o processo de separação e embalagem. O sistema utiliza uma esteira que acumula, alinha e posiciona caixas para carregamento. O cobot pega um produto a cada seis segundos, leva ao scanner e deposita na caixa correta. Se o item estiver incorreto, o robô o descarta em uma lixeira e segue para o próximo item sem pausar a produção.

Resultado: aumento de produtividade de 500%, economia de 50% em mão de obra e 100% de precisão nos pedidos, com operação contínua 24/7.

Siemens GWE

A Siemens Gerätewerk Erlangen transformou sua produção com mais de 70 cobots UR10e, superando a escassez de mão de obra e evitando os custos elevados dos robôs tradicionais. Os cobots lidam com montagem, paletização e inspeção de qualidade, com planejamento integrado por gêmeos digitais (digital twins). A aceitação da equipe foi conquistada por meio de um dia de informações onde os trabalhadores puderam testar e interagir com os cobots.

Oodi Library

A biblioteca central de Helsinque (Oodi) adotou cobots UR10 para automatizar o arquivamento de livros devolvidos. O sistema integra visão de máquina, esteira de classificação e robôs móveis autônomos (AMRs). Os cobots processam 700 itens por hora em operação segura entre visitantes, liberando dois funcionários para atendimento ao público.

Como implementar o controle de estoque automatizado: passo a passo

Passo 1: mapeie os processos e identifique oportunidades de automação

O primeiro passo antes de implementar cobots na sua indústria deve ser o mapeamento das operações do armazém. Essa etapa é importante para identificar as tarefas com maior potencial de automação: atividades repetitivas, de alto volume, com elevado índice de erros ou que causam lesões nos trabalhadores.

Dica: priorize processos com impacto direto na eficiência e na experiência do cliente.

Passo 2: escolha o cobot adequado ao seu processo

A Universal Robots oferece uma linha completa de cobots com diferentes capacidades de carga e alcance, desde o UR3e (para tarefas de precisão em espaços reduzidos) até o UR20 (para paletização de cargas de até 20 kg). A escolha deve considerar o tipo de produto manipulado, o peso máximo, o espaço disponível e a integração com o end effector (garra) mais adequado.

Leia também*: *Como diferentes garras podem ajudar na sua paletização

Passo 3: integre com seus sistemas de gestão (WMS/ERP)

Para que o controle de estoque automatizado funcione de forma inteligente, é importante integrar o cobot com o sistema de gestão de armazém (WMS) ou ERP da empresa. Essa integração é o que vai permitir que o robô receba instruções de picking em tempo real, registre movimentações e atualize o inventário automaticamente, eliminando divergências entre o estoque físico e o sistema.

Passo 4: configure e programe com a plataforma polyScope

Os cobots da Universal Robots são programados por meio do PolyScope, uma interface intuitiva baseada em tela de toque que não exige conhecimento prévio de programação. A programação pode ser feita por arraste-e-solte ou por guiagem direta do braço robótico (teach-by-demonstration). Isso reduz significativamente o tempo de implementação e permite que a própria equipe interna reconfigure o cobot para novas tarefas.

Passo 5: avaliação de risco

Antes de colocar o cobot em operação ao lado de pessoas, realize uma avaliação de risco conforme as normas de segurança aplicáveis (ISO/TS 15066 e ISO 10218). Os 17 protocolos de segurança nativos dos cobots UR podem ser configurados para atender ao perfil de risco de cada aplicação.

Passo 6: treine a equipe

A UR Academy oferece treinamentos online e presenciais para operadores e integradores. O engajamento da equipe desde o início é fundamental para a aceitação e o sucesso da automação.

Perguntas frequentes sobre controle de estoque automatizado

Cobots conseguem lidar com produtos de formatos e pesos muito variados?

Sim. A chave está na escolha do end effector (garra) adequado. O ecossistema UR+ conta com dezenas de garras certificadas que permitem manipular diferentes produtos.

Quão complexa é a integração entre o cobot e o meu WMS ou ERP existente?

A integração depende da arquitetura do seu sistema de gestão, mas os cobots da Universal Robots comunicam-se via interfaces padrão de mercado (TCP/IP, Modbus, PROFINET, entre outros) e podem ser conectados a sistemas WMS e ERP por meio de APIs ou middleware.

Cobots funcionam em ambientes com temperatura controlada (câmara fria) ou com poeira e umidade?

Alguns modelos da linha UR são certificados com proteção IP54, resistentes à poeira e respingos de água. Para câmaras frias ou ambientes mais agressivos, recomenda-se consultar as especificações técnicas de cada modelo e avaliar soluções de proteção adicionais com o integrador. A Universal Robots também oferece cobots certificados para salas limpas (Cleanroom ISO Class 5), utilizados na indústria farmacêutica e de alimentos.

É possível usar um único cobot para múltiplas tarefas no armazém?

Sim, e essa é uma das grandes vantagens dos cobots em relação a sistemas de automação tradicionais. Um cobot montado em uma base móvel pode ser deslocado entre diferentes zonas do armazém e reprogramado para tarefas distintas.

Como justificar internamente o investimento em automação de estoque para a diretoria?

A análise de ROI deve considerar: redução de custos com horas extras e mão de obra temporária em picos sazonais; diminuição de perdas por erros de separação (devoluções, reprocessamento); ganho de capacidade produtiva sem expansão de espaço físico; e redução de afastamentos por lesões.

Ainda ficou com alguma dúvida sobre o tema? Fale com nossos consultores agora mesmo e saiba mais.