A cirurgia robótica é uma tecnologia que alia precisão, controle e segurança para oferecer melhores resultados cirúrgicos tanto para médicos quanto para pacientes.

Você sabia que a medicina também vem se beneficiando do uso de robôs em suas práticas? A cirurgia robótica é uma tecnologia que alia precisão, controle e segurança para oferecer melhores resultados cirúrgicos tanto para médicos quanto para pacientes.
Continue a leitura e saiba mais sobre o procedimento. Criamos um guia prático com as seguintes informações:
Cirurgia robótica é um tipo de procedimento minimamente invasivo no qual o cirurgião utiliza um sistema robótico para realizar a operação com mais precisão e controle. É importante destacar que, embora o robô execute os movimentos, é o médico quem comanda cada ação, geralmente a partir de uma estação de controle equipada com visão 3D e alta definição.
A principal diferença em relação às cirurgias tradicionais é a possibilidade de realizar movimentos mais precisos, com menor tremor e maior amplitude, mesmo em espaços anatômicos difíceis. Portanto, essa tecnologia permite incisões menores, menos trauma nos tecidos e, consequentemente, uma recuperação mais rápida.
- Leia também: Robôs na medicina: confira as principais aplicações e entenda como a tecnologia vem sendo utilizada
O robô cirúrgico é composto por três partes principais:
O sistema mais conhecido mundialmente é o Da Vinci, mas há outras plataformas sendo desenvolvidas e utilizadas em centros médicos de ponta.
O robô de cirurgia robótica replica com fidelidade os movimentos do cirurgião, mas com maior estabilidade e capacidade de realizar cortes milimétricos. O sistema também pode limitar movimentos para evitar ultrapassagens de áreas seguras.
A cirurgia convencional é aquela realizada por meio de grandes incisões, exigindo ampla exposição do campo operatório. Já a laparoscopia, introduzida com sucesso nos anos 1980, reduziu significativamente o tamanho das incisões, utilizando uma câmera e instrumentos longos manipulados pelo cirurgião.
A cirurgia robótica pode ser vista como uma evolução da laparoscopia. Ela mantém os benefícios das incisões menores, mas supera limitações de ergonomia e mobilidade dos instrumentos. Enquanto na laparoscopia os movimentos são mais restritos, o robô permite articulações que imitam ou até superam os movimentos da mão humana e com isso, proporciona maior precisão e menos fadiga para o cirurgião.
Para os pacientes, as vantagens são:
Para os profissionais da saúde, o uso dos robôs cirúrgicos traz:
A cirurgia robótica já é uma realidade em diversos campos da medicina, com destaque para especialidades que exigem alta precisão e acesso a áreas de difícil visualização. A seguir, veja os principais tipos de procedimentos realizados com o auxílio de robôs:
A tendência é que o uso da cirurgia robótica continue a se expandir, à medida que os custos se tornam mais acessíveis e novas tecnologias ganham espaço nos centros cirúrgicos.
- Leia também: Cases do uso de robôs na indústria médica e universidades
O avanço da cirurgia robótica não está restrito à mecânica dos braços articulados. A próxima fronteira inclui a integração com inteligência artificial (IA), que permitirá desde a análise de imagens em tempo real até a sugestão de decisões clínicas baseadas em dados históricos e aprendizado de máquina.
Além disso, sistemas de realidade aumentada e simulação virtual têm sido incorporados ao treinamento cirúrgico, tornando a curva de aprendizagem mais segura e eficiente. Com o tempo, espera-se que a IA atue como copiloto nas cirurgias, reconhecendo padrões anatômicos, sugerindo rotas de dissecção e prevenindo erros em tempo real.
Essa sinergia entre robótica e IA é promissora, especialmente em um cenário onde a precisão, a previsibilidade e a segurança são cada vez mais valorizadas. E com o desenvolvimento de robôs colaborativos adaptados ao ambiente médico, como os oferecidos pela Universal Robots em projetos de pesquisa e desenvolvimento, novas possibilidades se abrem para integrar essa tecnologia de forma escalável, flexível e acessível.
Se sua instituição está interessada em explorar as possibilidades da robótica colaborativa na área médica, entre em contato com nossos especialistas!
- Leia também: O uso de robôs com inteligência artificial