<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> 跳至主要內容
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/9d66f12ba3/case-story-magneti-marelli-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/162b2112a2/case-story-magneti-marelli-full.png

UR cobots將裝配線速度提高25%

Magneti Marelli斯洛伐克

簡而言之

Magneti Marelli是一家專門設計和製造汽車領域高科技系統和組件的國際公司。該公司正在尋找一種長期解決方案,以取代生產操作員執行的單調任務,同時無法在不出錯的情況下更快地工作。他們在Universal Robots cobots中找到了最佳的功能解決方案。

其目的是降低裝配線上的錯誤率,這主要是由現有員工造成的。該解決方案需要能夠在整個生產設施中完成各種重複拾取和放置任務的自動化,例如將非常小的塑料零件插入組件。

Magneti Marelli

產業 Automotive and Subcontractors
國家 Europe
員工人數 1000+
所使用的協作機器人 UR5, UR5e, UR10
影片—斯洛伐克Magneti Marelli

Universal Robots的所有cobots對我們的員工來說都是安全的。人們喜歡與他們一起工作,他們很高興他們已經從單調和重複的工作中解脫出來。員工非常喜歡cobots ,甚至給它們取名。即使使用整個星站的機制,對cobots的投資回報也不到一年。

Lubomír Graca, Head of the technological department, Magneti Marelli Slovakia

解決方案

「我們在Universal Robots的cobots中找到了一個有效的解決方案,」Magneti Marelli Slovakia技術部門負責人Lubomír Graca說。「我們對cobots的易於安裝和編程、提供的UR +解決方案以及系統集成商的支持感到驚喜。UR +解決方案是經過認證可與UR cobots無縫合作的即插即用產品。「

該公司目前使用四個UR cobots將導入元件安裝到電路板中,由於封裝或元件本身尺寸較大,傳統自動機器無法操作。UR10、UR5和UR5e cobots直接從供應商的包裝中選擇單個組件,例如連接器或導入組件。這是使用通過UR +產品認證的OnRobot [RG2 Collaborative Gripper] ( https://www.universal-robots.com/marketplace/products/01tP40000071NXAIA2/ )完成的。然後將元件安裝在傳送帶上的電路板上,傳送帶是生產線的一部分。

裝配線速度提升25%

裝配線速度提升25%

Cobots將元件和電路板處理不當的風險降至最低。同時,由於從昂貴的拾取和放置機器移動組件,裝配線速度加快了25 %。前兩個UR cobots已在24/7生產線上運行近1.5年。另外兩種UR應用目前正在準備中, Magnetti Marelli Slovakia也正在完成未來可能在其他類型應用中的研究。

安全第一

安全第一

Graca說:「由於在裝配線上安裝了協作機器人,人類可以安全地繞過它,」他說:「我們的員工經常與cobots合作,他們很高興這讓他們從單調的重複工作中解脫出來。」他補充說,員工非常喜歡cobots ,他們甚至給了他們名字。即使使用整個星站的機制,對cobots的投資回報也不到一年。一個cobot能夠替換四個班次的操作員。與此同時, Magneti Marelli Slovakia能夠提高裝配線的速度並消除質量問題。 Graca解釋說:「在我們的經驗和成功實施cobots之後,我們計劃將其擴展到所有裝配線上,並不斷尋找其他可用於生產的應用。」

高新技術公司

高新技術公司

Magneti Marelli是一家專門設計和製造汽車領域高科技系統和組件的國際公司。該公司結合了質量、技術和多功能性,為歐洲、北美、南美和亞洲的領先汽車製造商提供服務。斯洛伐克有兩個部門-電子系統和動力系統-都位於Kechnec工業園區。兩個部門均有超過1,300名員工。電子系統部門生產儀表板、導航系統和車載電腦,這些都是汽車電子產品的一部分。動力系統部門的主要產品是油門、吸氣歧管和GDI (高壓)泵。就銷量而言, PSA、寶馬、菲亞特和雷諾是Magneti Marelli最重要的客戶。

已解決的自動化挑戰:

  • 消除了裝配線上的
  • 錯誤率讓現有員工從單調和重複的任務中解脫
  • 出來將導入零件安裝到電路板的過程自動化
  • 為員工提供安全輕鬆的應用程式存取

關鍵價值驅動因素:

  • 關鍵價值驅動因素:
  • 快速設定解決方案
  • 最小化日常工作
  • 生產速度提升25%
  • 不到一年的投資回
  • 報解決方案的靈活性

協同機器人解決的任務:

  • 組
  • 裝拾取和放置

聯絡我們

成千上萬的企業依賴協作機器人來...

  • 提高生產力
  • 適應不斷變化的產品需求
  • 改善員工福祉和留任率
  • 應對勞動力短缺