Skip to main content

02 -挑戰

LEM Optical是一些最受推崇的運動眼鏡品牌的製造商,為應對一系列應用挑戰,決定引入協作自動化。到目前為止,該公司已經在3個不同的流程中安裝了4個Universal Robots 協作機器人。每個過程都有一個特定的挑戰。

  1. 激光鏡片標記 :此應用程序的挑戰是保持激光焦點與圓柱鏡片之間的恆定距離,通過鏡片的移動插入激光束,以確保整個表面的標記。
  2. 分配水性膠水 :必須沿預設軌道在滑雪護目鏡的泡沫填充物上施加特定量的膠水,以避免填充物的某些區域。該應用程式還必須符合一系列重量/佔地面積標準,因為它安裝在無法容納重型機械的夾層地板上。
  3. 照顧注塑機 :挑戰是自動化不符合人體工程學的操作,並優化循環時間和效率。

案例亮點

產業 Industry
國家 Country
員工人數 Number of Employees
影片—義大利LEM Optical

01 -短篇故事

LEM Optical是意大利Galliate Lombardo的一家公司,為領先眼鏡品牌生產高性能眼鏡和滑雪護目鏡。來自勞動力成本較低的國家的競爭、對型號變化的需求不斷增長以及普遍的成本削減等關鍵挑戰導致LEM迅速轉向自動化。該公司現在已經在激光打標、點膠和注塑機中部署了四臺Universal Robots。

03 -解決方案

LEM Optical前往Universal Robots官方經銷商Alumotion處理cobots的整合,並將三個流程自動化。

協作雷射標記

針對雷射鏡頭標記應用程式,兩個UR3 cobots已安裝在兩個相同的儲存格中。cobot使用LEM獨立開發的真空夾持器拾取鏡片(已插入護目鏡框架中)。然後將鏡片放置在雷射下方並移動它們,使與焦點的距離保持不變,從而確保刀片在鏡片邊緣周圍起作用以標記它。在循環結束時(大約持續三分鐘完成兩個鏡頭的標記) ,機器人將鏡頭和鏡框放置在機架中。這兩個電池由一個緩衝器提供,每個緩衝器含有20到40個鏡片。

LEM總經理兼共同擁有者Stefano Lodigiani表示:「沒有cobots ,我們無法做到這一點。「手動操作是無法與雷射焦點保持恆定距離的,而cobots保證了我們無可挑剔地執行該過程所需的精度和可重複性。此外,由於兩個細胞的飼料緩衝區,此階段現在已完全自動化。操作人員僅執行兩個操作:每小時約一次加載緩衝區,以及質量控制。這使我們能夠優化我們的員工,並指派員工從事具有更大附加值的工作,同時在這一精細的操作中保持高精度。」

\ *\ *點膠\ *\ *

LEM的核心產品包括多種滑雪護目鏡型號。本應用程式將膠水分配到泡沫襯墊的特定區域,以黏附到護目鏡的框架上。作為生產參數調整的結果,填充物現在在框架外突出約兩毫米:膠水必須僅施加到與框架接觸的部分。Stefano Lodigiani解釋說:「手動操作不可能以必要的重複性,在相同的軌跡上以恆定的速率執行此操作。」「因此,我們安裝了一個UR5 ,配備了一個由水箱供水的分配器,該分配器將膠水沿著始終相同且恆定的軌跡分配到填充物上。我們獲得了一致、更高品質的產品。此外,由於此階段在我們工廠內的夾層地板上進行,因此自動化必須滿足特定的重量和佔地面積條件,因為布局已經相當飽滿,夾層不能超載。UR5重量不到20公斤,我們輕鬆將其擡上樓梯並毫不費力地安裝。

\ *\ *照顧注塑機\ *\ *

LEM開發的第三個也是最後一個應用是照顧注塑機。機器模塑滑雪護目鏡的框架。UR10 cobot將公模放置在機器內,在循環完成後將其移除,並將其放置在操作者將模具與成品框架分開的轉移區域。cobot配有4點拾音器。用兩個點撿起兩個空的雄性模具並放入機器中;同時,另外兩個點用模架移除另外兩個模具。操作者將它們分開,並開始新的作業週期。

Stefano Lodigiani解釋說:「在這個應用中, cobot滿足了兩個主要需求。「它改善了成型站的人體工學(模具每個重約1公斤,因此操作者每60/70就需要處理約4公斤的材料」) ,並優化了生產速度。循環時間是塑膠成型的基礎,以確保產品質量: cobot確保應用程式以恆定的速度和壓力進行。」

如果沒有cobot自動化,我們將無法承受行業內的競爭壓力,也無法為客戶提供所需的客製化服務。

Claudio Marcassa, LEM Optical Business Development Manager and co-owner

04 -優勢

眼鏡行業的自動化水平仍然很低。許多操作都是手動執行的。協作機器人的使用使LEM能夠在勞動力管理中實現恆定的生產力和更大的合理性,並提供客戶要求的一些客製化,這是不可能手動實現的。cobots還允許公司優化一些戰略流程,從而提高生產力和最終質量。

Cobot從水箱進水,通過滑雪護目鏡墊片上的噴嘴分配液體膠水。cobot遵循的軌跡遵循滑雪護目鏡的輪廓,隨後在其上黏上填充物。手動獲得軌跡的可重複性是不可能的。安裝尺寸小,重量輕, LEM可以將cobot部署在架空地板上,而不會對結構造成負擔Cobot照料注塑機。透過多重抓取裝置,只需一個步驟即可定位列印雄性並拾取預列印項目發光的通訊裝置將不同的機器週期傳達給操作者,豐富了機器照顧的應用,使互動變得安全和協作
從左至右: Stefano Lodigiani和Cladio Marcassa , LEM Optical的所有者操作人員將眼鏡上傳到機架上,用於雷射標記應用程式。細胞是完全自主的,可以在沒有人為幹預的情況下工作1小時在激光打標操作中, cobot保持眼鏡和激光焦點之間的距離不變,以獲得可重複和最佳的結果。無法手動實現的結果標記後,將眼鏡放置在機架上,然後由操作人員進行檢查

聯絡我們

成千上萬的企業依賴協作機器人來...

  • 提高生產力
  • 適應不斷變化的產品需求
  • 改善員工福祉和留任率
  • 應對勞動力短缺