點火變壓器製造商IPTec已部署兩個UR3 cobots ,用於拾取和移動點火變壓器,以進行焊接、檢查和標記。在推出UR3 cobot之後,該公司能夠通過取代重複性任務來減少生產工人的疲勞。因此,日產量增加123% ,製造成本下降8%。與產品供應相關的缺陷達到接近0%的數字。
公司希望自動化手動操作,例如在工作臺上拾取和放置點火變壓器,因為這種手動重複任務帶來操作員的頻繁錯誤和疲勞。IPTec需要改善其生產工人的現場工作環境,同時透過強大而靈活的自動化解決方案提高生產力並降低製造成本。
Shin Jeong-eok, Vice President, IPTec隨著UR cobot的推出,工人執行的簡單重複任務可以自動化,從而降低製造成本並提高生產力

「我們在選擇解決方案時的首要任務是車間工人之間協作的可能性、安全性和靈活性,」IPTec副總裁Shin Jeong-eok在談到該公司部署UR3 cobot的決定時表示。
IPTec總監Jung-Ouak Shin表示,該公司審查了許多類似的cobots :「最終,我們選擇了Universal Robots ,因為它具有強大的品牌知名度、卓越的性能和多功能應用。」

工人現在可以準備生產,維護和管理UR3 cobots ,現在可以順利執行拾取和放置任務,從簡單的重複任務中解放出來。
選擇UR3型號是由於其3公斤的有效載荷,足以處理重量小於1公斤的點火變壓器。安裝是在HRT的幫助下進行的, HRT是韓國Universal Robots的主要分銷商之一。此外, IPTec可以通過大邱市和大邱機械零部件研究所主辦的政府支持項目將初始投資成本降至最低。

UR3的部署使該公司的生產數量從每小時僅300個增加到每小時720個,比上一年增加了140 %。整體而言,日產量增加約123% ,製造成本降低約8% ,缺陷率基本消除至約0%。
成千上萬的企業依賴協作機器人來...