快速部署
Guangzhou Li Gong首席執行官Li Weichong表示:「我們過去需要一位同事在每個數控前跟進產品的裝卸。在開發出整合UR cobots的CoSi系列之後,這是完全不同的。我們只需要五臺數控機牀的一名同事,騰出人力。此外, CoSi符合人機協作的國際安全標準,無需額外的護欄即可實現安全的人機協作。如果機器因碰撞而移位,它將停止並發出警報。我們的同事與機器人合作更安全。」


Guangzhou Li Gong Industry Co., Ltd. (Guangzhou Li Gong)成立於1985年,研發及製造AIoT機器,包括cobot無人值守系統、無人自主行動機器人及邊緣運算設備。2018年, Guangzhou Li Gong開始設計以cobot為基礎的解決方案,將Universal Robots的cobot (以下簡稱UR )集成到智能裝卸平臺CoSi無人值守cobot (以下簡稱CoSi )中,降低了勞動力成本的投入,提高了效率和產量,全面提高了車站的安全性,實現了釋放人力、降低成本和提高效率的效果。
重複且無聊的工作,可能會導致重複性疲勞傷害或人為錯誤。因此, Guangzhou Li Gong一直在尋求自動化解決方案以提高質量、一致性和生產速度,從而擴大生產能力。
複雜的機器人編程語言、不同工件之間的日常切換以及巨大的防護柵欄都是Guangzhou Li Gong在使用工業機器人時遇到的障礙。隨著客戶訂單的不斷增加,不同工件之間的日常切換頻繁, Guangzhou Li Gong需要一套更靈活、更高效的解決方案。
Guangzhou Li Gong將目光投向協同自動化。經過多次考慮, Guangzhou Li Gong決定將UR5、UR10和UR16e cobots整合到其智能裝卸平臺中。
Guangzhou Li Gong是一家沒有銷售人員的企業,只有一個小項目團隊來跟進項目。儘管如此,他們與每個客戶都建立了良好的合作關係,並多次獲得不同行業客戶的全球最佳合作夥伴獎,這都取決於工廠的智慧製造。CoSi是Guangzhou Li Gong開發的智慧型解決方案之一,可自動將物料裝載至設備,無需繁瑣的程式設計,實現多類別、小批量、靈活、離散的生產。
CoSi系列共有6種解決方案,可配合CNC銑削(如五軸加工中心)、CNC車削(雙主軸車削中心)、EDM和三坐標測量機( CMM ) ,並根據不同任務需求整合對應的UR cobots ,包括UR5、UR10和UR16e。即使是最大的UR16e cobot ,基座安裝直徑僅為19cm ,也可以緊密集成到一套完整的設備中。
Adam Sobieski, General Manager of UR China在傳統的升級改造中,製造業會遇到以下問題:整個機器人編程技術的難度和複雜性;原有工廠空間的限制;潛在安全隱患。UR cobots的優勢正好可以解決這些問題。

Guangzhou Li Gong首席執行官Li Weichong表示:「我們過去需要一位同事在每個數控前跟進產品的裝卸。在開發出整合UR cobots的CoSi系列之後,這是完全不同的。我們只需要五臺數控機牀的一名同事,騰出人力。此外, CoSi符合人機協作的國際安全標準,無需額外的護欄即可實現安全的人機協作。如果機器因碰撞而移位,它將停止並發出警報。我們的同事與機器人合作更安全。」

UR cobot程式設計非常直觀,即使沒有機器人程式設計經驗的員工也可以在訓練後快速上手。這也是快速部署CoSi的重要原因。特別是使用CoSi XOS系統後,通常只需15分鐘即可將CoSi部署到對應的機牀並開始裝卸。此外,最快可在1分鐘內完成工件更換和生產線切換。

採用CoSi無人值守cobot的UR cobot重復定位精度爲0.03 mm ,採用立功CoFi夾具的CoSi機器人精度可達0.015mm ,完全符合精密柔性化生產的要求,大大降低了誤差率,提高了效率。
「我們不需要為設備僱用額外的操作員。以6臺數控機牀爲例。最初, 2臺數控機牀需要1名同事, 3班共需要9名同事。現在,在CoSi無人值守cobot的3個班次中,只需要3名同事。此外,對於UR cobot的部署,不需要聘請機器人專家進行編程或購買防護柵欄,降低了技術投資成本。所有這些都將幫助我們更快、更順利地轉型為智慧工廠。」

每個客戶都有不同的生產線、不同的工作環境和不同的要求。因此, UR與經銷商和系統整合商合作夥伴密切合作,為客戶定制合適的應用程式,並創新UR +解決方案。UR +整合業界大型生態系統與cobot「專業知識」,為使用者提供強大的周邊設備與應用套件。使用者可以套用UR +應用程式套件和UR認證的元件,以加快自動化流程。
Li Weichong指出:「有了UR + ,初學者成為專家。我們在UR +開發的軟體可以將大師數十年的經驗轉化為數學,然後再轉化為程式。我們只需要打開手臂吊墜,打開UR +程序,輸入要放置的硬件,如夾持力參數、標籤參數等。所有可量化的標準和可重複的執行都使自動化製造和智慧製造變得簡單而高效。」
Li Weichong, CEO of Guangzhou Li Gong Industry Co., Ltd.透過UR + ,初學者成為專家。所有可量化的標準和可重複的執行都使自動化製造和智慧製造變得簡單和高效。
Li Weichong補充說:「UR cobot安全且易於使用;開創性的UR +可以帶來更快的部署和投資回報。作為開發者和應用用戶, Guangzhou Li Gong可以從中受益,這就是為什麼我們堅定地選擇UR作為我們的合作夥伴。我們還將繼續探索採用更多UR cobots或將其整合到新應用平臺的可能性。「
全球cobot市場在過去五年中增長了近十倍,每年增長30%。無人值守裝卸是cobot在工業應用中的主要內容之一。在中國,有超過200萬臺數控機牀,這意味著一個1000億級的市場。
Adam總結說:「cobot在數控應用領域具有巨大的潛力和發展能力,並且有著充滿希望的未來。」

成千上萬的企業依賴協作機器人來...