數控集成協作機器人支持高組合生產

Go Fast Campers的自動化

瞭解GFC如何透過自動化平衡高薪工作和快速增長的業務。

簡而言之

在不到五年的時間裡,蒙大拿州博茲曼的Go Fast Campers ( GFC )已經從最初的概念發展成為擁有65名員工的創新製造業務–起始最低工資為每年52,500美元加上福利。Cobot自動化從一開始就是GFC的成功策略。一系列完全集成的UR5機器照顧cobots使用單個機器人程序在任何機器單元中生產任何零件。這使公司能夠及時生產高質量的組件,提供顯著的競爭優勢,同時還能夠快速納入客戶反饋。

業務轉型

在Go Fast Campers ,四個UR5 cobots系列與Haas CNC機器完全集成,每天提供22小時的生產力,包括6小時的無人駕駛、熄燈製造。這些機器人都使用相同的機器人程式,因此任何細胞都可以以任何體積運行公司的任何零件,以滿足每天的組裝要求。

UR5 cobots的靈活性和易於集成和編程意味著GFC每天可以在四個加工中心運行20到25個工作,轉換只需要10到15分鐘。機器單元只生產當天所需的數量-無論是15個還是500個。在體驗到機器人自動化為小型企業帶來的優勢後, GFC已開始將其cobot加工單元設置轉變為可銷售給其他小型製造商的產品,以幫助他們從自動化開始並有效經營業務。

GFC首席執行官兼聯合創始人Wiley Davis表示:「這些自動化工具通常只會出現在這些大型企業中,我認為它們實際上對小型企業最具影響力。」「如果一家小公司無法使用這些工具,他們就無法競爭。自動化是一個非常強大的工具,可以實現更大的產品和觀點多樣性。」

Go Fast Campers

產業 Automotive & Subcontractors
國家 United States
員工人數 65
所使用的協作機器人 UR5e & UR5

成功關鍵解析

仔細查看使用協作機器人成功從手動流程過渡到自動化的流程和關鍵細節

Go Fast Campers為其定制的彈出式卡車露營車生產174個獨特的零件。

所有零件一開始都是航空級鋁胚原材料,切割成七種不同的標準坯料尺寸,並在四個協作機器人載人加工單元的託盤上裝載。每個機器人都使用相同的程序,操作員只需很少的輸入來定義正在製造的零件。然後,機器人會挑選一個零件,將其設置在重新抓握的工作站中,以便找到零件的中心,然後將其裝載到機器中。機器銑削第一次操作,機器人翻轉零件以加工第二次操作,零件從虎鉗中彈出,牽引臂將零件拉入清洗箱,為後續處理做好準備。

UR cobot的內置I/O允許GFC通過機器人程序控制所有輔助系統。首席營運官Stephan Morris表示:「這對我們來說非常有用,因為我們執行虎鉗、彈出器機構、抽取器機構、打開和關閉車門的車門圓柱體,所有這些都是通過UR的簡單編程語言實現的,並且可以輕鬆地將不同的引腳插入不同的氣動系統。“

另一個關鍵組件是UR5e cobot的力反饋能力,以及UR +認證的Robotiq抓手。這使Davis能夠構建一個可靠、安全的系統,而無需投資於團隊必須學習的額外傳感器和其他系統,這也會帶來額外的可靠性問題。該團隊還使用了UR應用程式工程支援,為通訊協定提供了寶貴的見解,以幫助指導新專案。

使用UR cobot的腳本功能和[Autodesk的UR +認證Fusion 360應用程式] ( https://www.universal-robots.com/plus/products/autodesk/autodesk-fusion-360-post-processor-for-universal-robots/ ) , Davis和他的工程團隊開發了一種創新的編程方法,允許任何細胞使用任何標準庫存大小在最大單元體積內製造任何部分。GFC工程團隊使用Fusion的能力,使用零件的CAD模型和原點(機器的副中心加上庫存的大小)對x-y-z軸進行編程。該軟體只需輸入最少的庫存大小、高度和重量,即可引導機器人的運動。

簡單編程

簡單編程

UR cobot內建的I/O可讓GFC透過機器人程式來控制所有輔助系統。

首席營運官Stephan Morris表示:「這對我們來說非常有用,因為我們可以執行虎鉗、彈出器機構、抽取器機構、打開和關閉車門的車門圓柱體,所有這些都是通過UR簡單的編程語言來實現的,而且我們可以輕鬆地將不同的引腳插入不同的氣動系統。」

多功能

多功能

憑藉他們在複製成功、可靠和完全集成的cobot-CNC機器單元方面的經驗, GFC正在開發一項新業務,以幫助其他創業公司通過自動化開始他們的車庫。

特別項目團隊工程師Ian Sparkman說:「我們正在努力使機器人成為一種更複雜的工具。儘管編程非常簡單,但這意味著最終用戶不必進行任何編程。零件的參數不再僅僅包含庫存大小和零件程序編號,還包含製作該特定零件所需的機器人運動序列。」

具有單個操作員的四個機器單元

具有單個操作員的四個機器單元

GFC的CNC整合UR cobots系列可讓該公司使用單一操作員運行四個機器單元。該公司實現了每天約22小時的機器時間, 6小時的無人化, cobot細胞熄燈。

Robotiq夾爪

Robotiq夾爪

對於加工的每個零件, cobot配備了Robotiq的UR +認證力反饋抓手,從託盤中取出一塊鋁材,將其設置在重新抓握站中以找到零件的中心,然後將其裝載到機器中。

多個操作

多個操作

機器銑削第一次操作後,機器人打開門並翻轉零件以加工第二次操作。c

流暢

流暢

同時,機器人控制器將零件從虎鉗中彈出,並發送牽引臂將零件拉入清洗箱,為後續處理做好準備。

如果我們沒有圍繞自動化的概念建立整個公司,我們的65名員工根本不會有這些工作。而我們製造的產品--如果我們能夠圍繞它成立一家公司--只對極少數人來說是負擔得起的。

Wiley Davis, CEO and co-founder, Go Fast Campers
Go Fast露營車的創辦人Wiley Davis是一位企業家,也是狂熱的越野戶外運動員,他在衝浪和露營之旅結束後駕車回家時提出了他的製造業務概念。在再次努力將6英尺、4英寸的車架安裝到6英尺的卡車牀上睡覺後,他設想了後來成為Go Fast Campers ( GFC )的東西,這是一家定制的輕型彈出式卡車露營車製造商
Go Fast露營車的創辦人Wiley Davis是一位企業家,也是狂熱的越野戶外運動員,他在衝浪和露營之旅結束後駕車回家時提出了他的製造業務概念。在再次努力將6英尺、4英寸的車架安裝到6英尺的卡車牀上睡覺後,他設想了後來成為Go Fast Campers ( GFC )的東西,這是一家定制的輕型彈出式卡車露營車製造商

已解決的自動化挑戰:

  • 單個機器人程式可以在任何機器單元中生產任何零件
  • 單一操作員管理四個機器單元,提供節省和更大的員工自主權
  • 員工扮演更高價值的角色,賺取更高的工資
  • 內部成功促成了新的商業創業,幫助其他創業製造商開始使用cobot自動化

關鍵價值驅動因素:

  • 生產了174個不同的零件,需要10到15分鐘的轉換
  • 每天在四個加工中心進行20至25個工作
  • 熄燈生產以提高競爭力
  • 提高機器單元的可靠性

協同機器人解決的任務:

  • 全集成數控機牀照料
  • 任何零件都可以在任何機器單元上製造
  • 用於生產原型設計的Cobot動力機器單元產品

聯絡我們

成千上萬的企業依賴協作機器人來...

  • 提高生產力
  • 適應不斷變化的產品需求
  • 改善員工福祉和留任率
  • 應對勞動力短缺