富專鋼鐵攜手UR12e協作機器人,革新雷射焊接加工效率

簡而言之

富專鋼鐵成立於1989年,長期承接各式板金加工案。隨著市場走向少量多樣化,傳統工業型機械手臂因程式操作複雜、學習門檻高,導致廠內僅有少數人能夠掌握。面對不斷變化的客製化需求,以及快速交期,再加上焊接人力持續短缺,讓公司必須尋找新的自動化解決方案。 在引入 Universal Robots 的 UR12e 協作型機械手臂後,富專鋼鐵成功克服這些挑戰。協作手臂具備直觀的手動教導功能與簡易操作介面,即便沒有程式背景,也能在一天內快速上手。這大幅縮短了學習週期,改善人力瓶頸,同時提升少量多樣生產的效率與靈活度,讓公司能更快滿足客戶交期並提升市場競爭力。

富專鋼鐵

產業 金屬加工與機械製造
國家 台灣
員工人數 80
所使用的協作機器人 UR12e

關鍵價值驅動因素

  • 解決人力不足問題:降低學習門檻,吸引無經驗者加入行業
  • 提升生產效率:快速應對少量多樣化訂單的程式修改需求
  • 降低成本:縮短教育訓練與程式撰寫時間,改善人員編制瓶頸

協作型機器人解決的任務

  • 自動化小批量、多樣化的焊接作業
  • 在固定參數下執行高精度雷射焊接,取代傳統啞焊

已解決的自動化挑戰

  • 傳統機械手臂程式撰寫耗時、需要專業背景,無法快速因應變化
  • 人力不足導致產能提升受限
  • 師徒制教育模式難以延續,年輕人加入焊接行業意願低
Fu Zhuan Steel’s primary challenges were labor shortages and the demands of high-mix, low-volume production

從一個月到一天,協作型機械手臂大幅縮短學習曲線

富專鋼鐵面臨的主要挑戰是「人力不足」與「少量多樣化」的生產特性。雖然公司先前已導入傳統工業機械手臂,但因需具備專業程式設計背景,學習時間長達一個月,僅有一兩位同仁可以操作,難以普及。在導入 UR12e 協作型機械手臂後,透過直覺式 Freedrive 手動引導功能,操作人員只需 1–2 天即可上手,大幅降低技術門檻。對已有焊接經驗的工人而言,更幾乎不需額外訓練,一天就能熟練操作。

The UR12e cobot allows operators to set welding paths and parameters quickly using intuitive hand-teaching capability.

免程式,快速調整,滿足少量多樣化需求

UR12e 協作型機械手臂具備直覺式手動教導功能,操作人員可在短時間內完成焊接路徑與參數設定。相較於需撰寫程式的傳統工業手臂,UR12e 能大幅縮短設定時間,快速因應設計頻繁變動的板金加工需求。透過靈活調整與高精度表現,富專鋼鐵能有效應對少量多樣化生產模式,在競爭激烈的市場中保持領先。

過去要培養能操作傳統工業手臂的人才,往往需要一個月以上,而 UR12e 協作型機械手臂只要 1–2 天就能完成訓練。它不僅快速補足人力空缺,也讓少量多樣化的生產模式更有效率!

富專鋼鐵總經理特助 張逸群
Laser welding has long carried the perception of being physically demanding and high-risk, which further worsened labor shortages and recruitment challenges.

未來展望

雷射焊接行業長期存在「粗工」與「高風險」的刻板印象,導致人才斷層與招工困難。富專鋼鐵總經理特助說道:「我們希望透過導入協作型機械手臂,翻轉傳統師徒式的培訓方式,讓員工從事的是『操作機器人』而非直接進行焊接,不僅降低產業門檻,零經驗者也能快速上手,還能改善傳統焊接對健康的影響。」展望未來,富專鋼鐵將持續透過智慧化與協作型機械手臂自動化技術,打造更具吸引力的工作環境,確保人才永續與產能穩定,為產業注入新動能。

聯絡我們

成千上萬的企業依賴協作機器人來...

  • 提高生產力
  • 適應不斷變化的產品需求
  • 改善員工福祉和留任率
  • 應對勞動力短缺