<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> 跳至主要內容
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/b3681eee5b/case-story-engmark-meteor-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/57cc669b95/case-story-engmark-meteor-full.png

UR cobots負責重複工作並優化生產

Engmark Meteor AS

案例摘要

Engmark Meteor 專精於製造電烤盤,這是一種連接電源的大型開放式煎盤,分為有邊框與無邊框兩種款式。這種電烤盤是挪威古老飲食傳統的一部分,用於製作傳統的挪威扁麵包(Flatbread)以及鬆餅、墨西哥薄餅或皮塔餅等其他烘焙食品。

對這家歷史悠久的企業而言,儘管面臨來自生產成本極低國家的競爭,將生產線留在挪威並為員工提供最佳的工作條件,仍至關重要。

Engmark Meteor 的負責人 Håvid Engmark 表示:「我們的競爭對手時薪僅 5 克朗(約 0.50 歐元)。與此同時,我們希望讓員工免於在將產品裝載至棧板前,必須反覆搬運沉重電烤盤多達四次的繁重勞動。」

業務轉型成果

Engmark Meteor 導入了 UR 協作型機器人,在其電烤盤生產製程中,負責執行所有重物搬運與重複性動作。UR 協作型機器人的導入為其六名員工團隊提供了優良的工作環境,同時協助公司與低工資國家的製造商競爭,使其得以將完整的生產線保留在奧斯陸(Oslo)。

Engmark Meteor AS

產業 金屬與機械加工
國家 Europe
員工人數 5-25
所使用的協作機器人 UR5 & UR10
影片— Engmark Meteor AS ,挪威
高中到高科技

高中到高科技

Meteor在一個非常高科技的生產過程中從頭開始製造拼圖。自2010年以來, Universal Robots共實施了六個cobots ,兩個UR10和四個UR5 ,現在在以前員工處理金屬板或成品格柵的戰略點協助生產。

Håvid Engmark在一個貿易展覽會上首次看到Universal Robots的cobots –他對這項創新技術充滿熱情,他買了一個,用他高中時的知識進行了編程,並將其應用到他的公司中。從那時起,幾乎每年都會增加一個cobot ,以進一步優化生產流程。

工作中的合作機器人

工作中的合作機器人

一個UR10顯著參與了圓形閃亮金屬零件的切割。cobot加載和卸載激光機,定位工件,並通過刷掉它們來完成它們。在生產的另一部分, UR5裝載帶有反射器的印刷機,每個反射器重2公斤,並在過程完成時將其移除。

Universal Robot的第三臺機器人清洗並包裝完成的格子: UR10通過將所有側面壓在浸過酒精的海綿上來清潔產品,並相應地旋轉格子。然後產品會空氣乾燥。

如果你能找到足夠的工作讓它一直運作,它可以在幾個月內收回成本。

Håvid Engmark, Owner, Engmark Meteor AS
員工救濟

員工救濟

在同一步驟中,同一個cobot在燒烤爐表面塗上一層薄薄的油膜,在燒烤爐周圍包裹一層塑膠膜,然後將其放入一個盒子中。然後,操作者關閉盒子的蓋子,以便機器人可以用標準的膠帶機進行密封。最後, cobot以特定模式棧裝成品包裝,並透過cobot示教吊墜上的彈出視窗,在棧板已滿時通知人類同事。所有傳感器均由UR機器人控制。

在這個過程中加入協作機器人技術,對員工來說是一個巨大的緩解:在他們不得不處理產品四次之前–因為每個烤架重達公斤,這意味著巨大的物理壓力。

工作世代

工作世代

Håvid Engmark是工廠的第三代。他為自己的利基業務感到自豪,也為自己的cobots感到興奮。「我在2010年的貿易展上第一次看到這樣的機器人。我買了它,然後把它帶回家,一個小時後,它已經啟動並投入生產。從那時起,我幾乎每年都買一臺新機器人。」Håvid Engmark說,他認為cobots對公司來說是一個巨大的好處。

「如果你能找到足夠的工作讓它一直運作,它可以在幾個月內收回成本。你可以自己編程,這真的很簡單。」燒烤製造商強調。毫無疑問,他認為協作機器人有助於保護挪威未來傳統格柵的生產。

關於Engmark Meteor

Engmark Meteor AS由Magnus Engmark於1928年成立。該公司的Meteor Griddles由奧斯陸Kalbakken的六名員工生產。大部分生產在挪威市場銷售,但約10 %出口,主要出口到其他北歐國家。網格是100%可回收的。流星網格有兩種尺寸, 46釐米和60釐米,有或沒有側面。油炸表面是鐵的,沒有可能鬆動的塗層。

已解決的自動化挑戰:

  • 生產要求和工廠佈局不適合需要安全防護的傳統工業機器人
  • 減輕員工執行繁重、重複的起重任務的負擔

關鍵價值驅動因素:

  • 輕鬆編程
  • 快速設定
  • 彈性部署
  • 內置安全系統消除了cobot周圍安全籠的需求,使與cobots一起工作的員工能夠實現協作自動化
  • 投資報酬率:每個cobot幾個月

協同機器人解決的任務:

  • 機器照顧
  • 拾取和放置
  • 包裝

聯絡我們

成千上萬的企業依賴協作機器人來...

  • 提高生產力
  • 適應不斷變化的產品需求
  • 改善員工福祉和留任率
  • 應對勞動力短缺